太空:最后的边疆
在Boyd Genie的“项目条件”页面中,有一个框询问您“工作信封”。此术语是指散热器设计体积。
将此视为应用中可用于散热器的体积。吉尼根据气流的来源来定义您的工作范围。

信封宽度
工作范围宽度是指垂直于气流的尺寸。
信封高度
包络高度是适用于散热器设计的热源上方的距离。通常,高度是指底座的厚度加上鳍的高度,以及您可能在鳍尖上方包括的任何其他流量旁路。
信封长度
长度被认为是流动长度,即空气沿着散热器流动的长度。长度也指散热片在散热器上的长度。
定义散热器设计体积
在改造应用中,这些尺寸可能有些具体,因为您可能正在尝试将新的散热器安装到现有的管道或外壳中。这些将是用于工作信封的尺寸。
新的应用在可用的散热器体积中具有更大的灵活性。对于类似情况,请使用首选卷。在模拟散热器设计之前,在检查"技术选择"页计算的选项后,您可以返回和增加和减小卷大小。
允许散热器变小
您可以选择要求吉尼推荐小于您定义的工作范围的散热器。吉尼将首先满足您在“项目条件”页面中定义的热设计约束。然后它将减小散热器的尺寸,直到它无法满足您设置的热和流量参数。如果精灵无法满足您的要求,您将在技术矩阵中看到一个红色框。如果精灵无法在技术制造限制内制造散热器,盒子将变灰
因此,请继续尝试一些自定义散热器设计体积,看看哪种最适合您!