首页 » 博客 » 单相与两相浸入式冷却

单相与两相浸入式冷却

适用于热数据的酷解决方案

热管理 可在现代 数据中心实现可靠的性能、能源效率和使用寿命。随着功率密度的迅速增加,传统的冷却方法面临越来越多的限制,推动了对更先进解决方案的需求。以跟上步伐。 浸入式冷却 已成为游戏规则的改变者,为满足这些需求提供了一种可靠、高效的替代方案。Boyd 提供创新的 热管理 解决方案,包括单 相和两相 浸入式冷却,使数据中心能够优化性能、效率和可持续性。

轻松高效:单相浸入式冷却

单相 浸没式冷却 将电子元件浸入可有效吸收热量的非导电液体中。液体将热量带到热交换器,冷却,然后以无缝循环的方式流回储罐。这种简化的工艺提高了冷却可靠性,降低了能耗,并且无需使用空气冷却组件。其简单的设计使单相 浸入式冷却 成为寻求简单性和低维护解决方案的 数据中心 的理想选择。

通过两相浸入式冷却提高性能

两相浸没式冷却使用介电液体,该液体吸收热量,通过连续循环蒸发并冷凝回液体形式。这种相变过程可实现出色的传热,并有效处理更高的功率密度。虽然更复杂,但两相系统在管理要求苛刻的工作负载和最大限度地提高高性能应用的热效率方面表现出色。虽然更复杂,但两相浸没式冷却为数据中心管理极端计算负载并为未来的可扩展性做准备提供了一条充满希望的前进道路。

使用 Boyd 的灵活浸入式冷却解决方案

Boyd 为数据中心提供单相和两相方面的行业领先专业知识,在浸入式冷却方面处于领先地位。我们用于单相浸没式的直接液体冷却解决方案可实现高效可靠的 热管理,而我们专注于推进两相冷却技术支持高性能计算需求。凭借尖端制造和全球支持,Boyd 提供量身定制的解决方案,以优化冷却效率、降低运营成本并提高可持续性。

使用 Boyd 选择合适的浸入式冷却

选择合适的 浸入式冷却 技术取决于您 数据中心的特定 需求。无论是实施单相直接液体冷却还是使用 两相解决方案规划未来,Boyd 都能提供应对先进冷却挑战所需的专业知识和创新。 立即联系我们 ,了解 Boyd 如何改变您的 数据中心 冷却策略。

相关文章

Medical Diagnostic Types

Medical Diagnostic Types

In the revolutionary world of healthcare, medical diagnostic assays help clinicians assess health status, detect...

浸入式冷却数据中心

浸入式冷却数据中心

增强您的数据中心:沉浸在效率中 数据中心必须管理高温,同时仍不断发展以满足...

您可能还喜欢

Medical Diagnostic Types

In the revolutionary world of healthcare, medical diagnostic assays help clinicians assess health status, detect...

有疑问?我们随时可以提供帮助!