ADAS 和高级计算
为什么使用高级驾驶辅助系统 (ADAS) 冷却系统?
高级驾驶辅助系统 (ADAS) 冷却系统可保持关键电子系统的安全工作温度,帮助实现驾驶自动化和车辆安全。暴露在过多的热量下会降低处理速度或降低关键安全功能的响应能力和准确性,限制敏感组件的使用寿命,并降低系统的整体可靠性。如果没有ADAS冷却系统,自动驾驶功能将不切实际且不安全。
ADAS冷却系统有什么作用?
通过使用ADAS冷却系统,制造商可以安全地增加与车载数据处理和远程信息处理相关的传感器数量,以推动其系统进入更高水平的自动驾驶。车辆设计人员可以整合和集中更多ADAS子系统电子控制单元(ECU),以利用更有效的热管理。借助最适合的ADAS冷却系统,系统设计人员可以提高数据处理速度,从而获得更可靠的系统,快速响应。
什么是高级驾驶辅助系统 (ADAS) 冷却系统?
驾驶员自动化水平的提高推动了车载电子和远程信息处理解决方案的整体功耗。ADAS热管理的技术和结构取决于周围的系统,如液体管路的可用性以及自动化水平。很少的自动化具有较少的计算负载,因此压铸外壳或增强型压铸组件等空气冷却系统可以满足热管理要求。更重要的驾驶员自主性需要更多的冷却来管理更重的数据收集、处理和传输,因此更高水平的ADAS实现需要更多的冷却,其中可能包括两相和液体解决方案。
为什么将Boyd用于您的ADAS冷却系统?
Boyd的技术组合使我们能够设计和制造紧凑,轻便和高度可靠的ADAS冷却系统。Boyd的ADAS热管理解决方案可帮助您确保一致的传感器和计算性能,高效的能源使用,并保持安全的工作温度,无论计算需求如何。由于我们使用广泛的技术进行设计和制造,因此我们可以为您的特定应用推荐最适合的解决方案。博德的传感器冷却解决方案是 如此可靠,以至于它们被用于毅力号火星探测器。什么是ADAS(高级驾驶辅助系统)?
高级驾驶员辅助系统(ADAS)是帮助驾驶员更安全地操作车辆的主动系统。这些先进系统中的每一个都使用放置在车辆周围的各种传感器收集数据,使用车载电子设备处理这些信息,并通过远程信息处理与其他系统进行通信。ADAS支持广泛的功能,从更直观的车辆操作到具有5级自动化的全自动驾驶汽车。这些系统旨在减少驾驶员错误并帮助挽救生命。
仍然不确定是否将Boyd用于您的ADAS解决方案?
Boyd的传统和专业知识不仅在于热管理,还在于密封和保护ADAS等关键系统。我们的工程材料解决方案可以帮助密封传感器和电子设备免受环境危害,并减轻冲击和振动对这些系统的使用寿命和可靠性的影响。我们享誉全球的专业知识之一是处理最具挑战性的材料,包括光学透明粘合剂。从先进的粘接解决方案到定制的弹性垫圈和泡沫解决方案,Boyd可以帮助您保护和延长您精心设计的ADAS系统的使用寿命和可靠性。有疑问?我们随时可以提供帮助!