能源管理
什么是能源管理,为什么它很重要?
能源管理是利用资源高效、降低成本和最小环境影响来生产和分配能源的过程。能源管理需要一个动态、敏捷的框架来满足全球需求。多种技术、战略决策以及各种能源和消费场所需要一个高效、响应迅速的网络,以优化各种能源相关系统的能源使用,同时推动可持续增长和创新。为什么选择Boyd?
提高能量转换效率
提高发电和转换性能效率。
更高密度的电力电子器件
设计更高功率密度的组件。
延长产品寿命
提高能源管理系统的可靠性和使用寿命。
管理极端温度
冷却来自设备或外部环境条件的高热负荷。
提高系统可持续性
用能量让冷却绿色化 高效、环保 liquid 系统。
针对恶劣环境对系统进行加固
密封、保护和屏蔽能源管理系统免受外部暴露。
电力电子的两阶段增强空气冷却
(查看文字实录)
用于工业、医疗和可再生能源的液体冷板解决方案
(查看文字实录)
能源管理示例
能源管理包括发电、电力转换和智能电网系统,以分配能源消耗。传统电源利用燃气轮机或蒸汽轮机发电。随着电力行业继续投资可再生能源,替代能源正在迅速增长。风力涡轮机和太阳能发电场需要足够的电力转换,以连接到电网和智能系统,以满足不同的能源生产和需求。能源管理的博伊德差异
管理气流
通过有效的气流管理最大限度地提高能量回收率,以优化冷却效率、降低能耗并提高整体能源管理系统性能。Boyd密封泡沫和垫圈可防止空气泄漏并优化气流,使冷却系统能够以最佳性能运行。噪声振动粗糙度和冲击解决方案
噪声振动粗糙度和冲击解决方案对于减少内部机械磨损和减轻外部环境噪声污染至关重要。Boyd的NVH保护解决方案旨在提供声学和振动阻尼,以保护设备和技术人员。通过正确的电气绝缘防止组件损坏
有效的电气绝缘有助于能源管理,防止漏电造成的能量损失,并最大限度地减少导致能耗增加或停机时间的故障风险。Boyd先进的电气绝缘解决方案是可定制的,并使用各种材料进行设计,以满足不同发电和管理应用的绝缘需求。提高能源应用标签的效率、准确性和定制能力
Boyd开发UL,cUL和CSA批准的定制标签,以满足客户的独特要求。使用我们的多功能标签增强安全性、品牌管理并简化运营,这些标签将品牌、关键信息和其他功能结合到一个高质量的解决方案中。
解决未来的可持续发展法规
Boyd的全球业务,遵守区域内ISO 14001标准,对环境实践和可持续性的承诺以及电力行业的合作伙伴关系使我们能够与区域法规保持一致,并在满足不断变化的消费者需求方面保持创新。全球网络和本地支持
Boyd致力于质量管理,国际标准和运营效率。我们在多个大洲的 40+ ISO 9001 认证运营,强调流程优化、组织效率和有效管理,突显了我们致力于提供高质量产品、超越客户期望和保持卓越运营的决心。能源管理的好处
推动技术和实践创新,促进智能电网、储能解决方案和需求侧管理技术的发展。
通过有效的能源管理实践降低成本、优化能耗、减少浪费并提高整体效率。
通过更有效地使用能源资源,提高电力系统的整体效率,提高发电、配电和消耗中的性能并减少能源损失。
启用需求响应计划,允许公用事业公司在需求高峰期调整能耗,平衡电网负载并防止过载。
促进间歇性可再生能源并网,确保稳定可靠的电力供应。
通过优化的能源管理减少停电和中断,从而提高电网的可靠性和弹性。
通过监控和优化能耗来管理发电和配电资产,延长其使用寿命并降低维护成本。
能源管理挑战
先进的技术解决方案要求:集成各种能源、智能电表、物联网设备和高级分析需要复杂的技术解决方案和互操作性。
电网现代化:随着能源系统的发展,传统电网需要升级为能够处理双向能量流、整合分散式能源和容纳电动汽车的智能电网。
数据管理和分析:管理和分析智能电表和传感器生成的大量数据非常复杂。从数据中提取有意义的见解需要高级分析和数据安全措施。
关闭
300亿+个现场小时,液体冷却系统零泄漏,可靠、可持续地最大限度地提高性能
20+ 年的热设计专业知识和强大的专有建模工具,可快速迭代设计并加快上市速度
现场安装的 500K+ 液体冷板,零泄漏,用于安全的直接液体冷却 与电源模块、电池、逆变器和转换器的接口,可提高功率密度和效率
有疑问?我们随时可以提供帮助!