激光显示器案例分析

项目详情

客户:Prsym Inc.

应用:激光光源

技术:CFD和高
密度压铸

行业:显示技术和可视车间

地点:马萨诸塞州Concord

联系我们

 

设计挑战

一家总部位于加州的公司使用可视化协作云,全球的团队可以在其中进行创建、共享和创新工作。所采用的技术不仅仅是视频会议和网络研讨会。Prysm Inc.将应用程序、内容、视频和网络,整合到一个数据可视化界面中。

Prsym Inc.开始开发一种使用激光光源的新产品。激光光源被安装在底板上,底板又被安装在带有风扇的散热器上。热量从设备流向底板,然后流向散热器,随后被风扇吸走,并最终释放到周围的空气中。散热目标非常苛刻,而几何结构需要一个先进的铸造解决方案。由于物理条件的限制,需要对此设计的散热目标进行调整,宝德(Boyd)公司热工部门Aavid的加州团队利用CFD分析和高密度铸造工艺HDDC,帮助其寻找最佳的热管理方案。

Aavid解决方案

分析从创建一个基线概念的热模拟模型开始,该模型使用了经Prysm Inc.测试的风扇和散热器。这种特定的激光光源阵列将处于诸如强制对流等条件下,并在海拔3000米的高度使用。Aavid的团队设计并优化了散热器,以降低激光器的最高温度。为冷却这些激光光源提供最佳热管理解决方案,不仅有助于设备更好地工作,而且还能延长其使用寿命。进行了多次模拟试验以寻找最佳解决方案。

在华氏104度的条件下,整个底板和周围环境的温度大约下降了43华氏度。为进一步提高热系统性能,Aavid建议将风扇靠近底板,并在两个风扇之间增加隔板。

在Aavid,我们为Prysm的视讯墙提供了最佳的散热器解决方案。

获得工程设计帮助