机架安装设备案例研究

简介

Aavid(宝德(Boyd)公司热工部门)的客户生产移动通信设备,该设备为农村地区服务,同时独立于电网,完全依靠太阳能运行。由于独特的应用和物理环境,Aavid的支持在其蜂窝传输成功方面起到关键作用。


联系我们

 

挑战

该客户的机架安装设备开始出现气流问题,性能与电路板不一致:

• 内循环
• 热点积聚
• 从一个PSU源到另一个的预热
• 通风不当
• 风扇故障

解决方案

Aavid团队评估了这种独特的应用可能为其造成气流问题的所有元件。

Aavid发现,为了维持产品内的最高温度板上的平均气温上升低于10℃,需要选择合适的风扇。

设计分析显示,存在通风不足,从而无法在疑似故障的区域上方提供均匀的气流分布。

可交付成果/结果

Aavid递交了一份全面的电路板和系统级散热设计分析并为新一代产品提出建议。

由于电路板布局的变化,适当的均匀气流避免了此关键应用的故障风险。

客户通过在全球范围内使用其可靠的设备进行了业务扩展。如今,客户已经到达世界上一些最偏远的地方,帮助联系之前无法联系到的那些人。

获得工程设计帮助