特温特太阳能车队案例分析

项目详情

客户:特温特太阳能车队

应用:太阳能汽车发动机

技术:钎焊翅片

行业:研究/绿色能源

位置:荷兰特温特

联系我们

 

设计挑战

2015年5月,位于意大利博洛尼亚的宝德(Boyd)公司热工部门Aavid收到了来自备受喜爱的学生赛车队——特温特大学特温特太阳能车队的紧急求助。

他们设计、建造并测试了一款令人惊叹的太阳能汽车,志在驱车穿越澳大利亚沙漠,赢得2015年世界太阳能挑战赛。2012年,Aavid为他们的太阳能控制电子设备研发了一套冷却方案。如今,他们需要彻底减轻车身重量,从而提高太阳能汽车的性能。

时间十分紧迫。为了赶上参赛资格截止期限,我们需要在短短几周内构思、分析、建造、测试并提交原型冷却方案。我们所做的就是与特温特太阳能车队密切合作。

Aavid解决方案

该车队现在采用的方案是由位于意大利博洛尼亚的Aavid在2012年开发出来的。它由焊接在底板上的成型铝翅片构建而成。在为2013年的比赛进行测试期间,该车队发现在运行期间,散热器“冷得出奇”。就0.74公斤(1.6磅)的重量而言,冷却方案明显尺寸过大、过重,对于新近减少的热负荷来说性能过剩。

我们必须重新快速优化设计以实现最小重量,同时维持足够的热性能。分析显示,我们可以显著降低翅片高度和间距。该车队决定继续采用焊接装配工艺,因此以焊接所需的最小值来设定底座和翅片厚度。

通过建模预测出Aavid可将此热管理解决方案的重量减轻50%,达到0.36 kg(0.8磅),同时仍能满足热管理要求。Aavid迅速使翅片成型,采用CNC机床加工底座,将整个结构焊接在一起,对其进行喷砂及表面黑色阳极氧化处理以促进辐射传递。

特温特太阳能车队完成了测试,结果正如Aavid所料——仅以一半的重量就达到了卓越的热性能。预祝特温特太阳能车队在澳大利亚取得好成绩!

想了解这支杰出车队的更多信息,请访问www.solarteam.nl

获得工程设计帮助