网真案例研究

项目详情

客户:Array Telepresence

应用:视频会议和网真

技术:系统优化和BGA散热器

行业:通讯

位置:美国俄亥俄州

联系我们

 

设计挑战

视频会议正在成为越来越受人们欢迎的沟通方式,并在过去几年来发展迅猛。过去,视频会议的目的仅仅是“目光能及”。而如今,网真面临的挑战是创造“身临其境”的体验。这使工程团队面临严峻的硬件和软件挑战,他们必须在预算内按时交付这种体验。

Array Telepresence最近引入了Equal-i技术,这项技术由获得专利的图像改进算法、相机和图像处理器组成。它们共同以低成本,利用现有的视频会议编解码器提供改善的沉浸式环境。在该公司联系Aavid(宝德(Boyd)公司热工部门)时,他们已经完成了Equal-i 2S图像处理器的工业、电子和机械设计,正处于最终原型测试阶段。这一测试阶段期间,他们发现设备内部的一些关键组件的温度超过了推荐最高工作温度。

因为设备的总体设计已经完成并成熟,所以Array要寻找能够在对现有设计作出最小改动的情况下易于实施的解决方案。最重要的是,他们不希望推迟发货日期。

为了快速高效地解决散热问题,他们找到Aavid进行散热评审和测试。

Aavid解决方案

在与Array初步讨论并理解其设计预算和限制后,Aavid向他们推荐了“热发现”服务作为向前推进的最有效方式。

Aavid首先设计并进行热测试以表征Equal-I 2S内部的温度和空气流。使用十一个热电偶测量关键组件的表面温度以及进出口温度。Aavid与Array密切配合以理解实现最佳解决方案存在的设计和制造自由度。

利用基线测试结果,提出五种对系统作出最小改动的选择以满足散热需求。最佳情况显示,对所有关键组件实现至少20% 的表面温度改善。在几周内即完成对五种情况的评估以符合紧张的日程。根据最新的测试结果修订项目计划以优化热改善。将五个Aavid BGA散热器添加到最热的芯片并添加挡板以对系统气流塑形从而提供最大效果的冷却。

结果:成功。Aavid迅速表征图像处理器并通过提供多种利用现有热管理产品的选择解决散热问题。



获得工程设计帮助