操作水/乙二醇冷盘或换热器时,制定维护计划非常重要。典型的维护活动是冲洗和重新加注系统与抑制乙二醇和水的适当混合物。这应该定期完成,在操作评估阶段通过系统级测试确定的时间间隔。定期测量液体的pH和折射率。这些测量值将随时间而变化。通过这些测量,可以确定冲洗频率。
在部署过程中,冷却液系统通常要"关闭"。只要乙二醇浓度不稀释到使抑制剂无效的点,这种做法就不应损害冷板或换热器。抑制剂有效性是自上而下水质、流体回路中其他金属类型以及系统中抑制剂年龄的函数。如果采用"加头",建议监测液体的pH。如果 pH 值低于 4.0 或高于 9.0,应尽快进行系统冲洗/填充。
耐腐蚀性始于冷板或换热器设计。开发维护程序以最大限度地延长铝冷板或换热器的使用寿命也很重要。
1 编辑 J.R. Davis,ASM 金属手册,案头版,第 2 卷,材料公园,俄亥俄州,1998,第 501 页。
2 同上,第499页。
3 同上。
4 同上。