多种条件(包括性能、风扇寿命和噪音)会影响风扇放置。
性能
如果对气流没有外部限制,风扇在给定电阻上移动相同数量的空气,无论它是推还是拉。这意味着,如果您只是将风扇连接到开放空间中的热交换器,则无论在热交换器上推或拉空气,性能差别都很小。如果风扇将空气推过热交换器,进入热交换器的空气可能会轻微温度升高,因此由于风扇产生的热量,性能会下降。在大多数情况下,这是微不足道的。
但是,如果空气路径受到约束,就像在机柜冷却应用中一样,一个方向的限制可能低于另一个方向,从而导致性能差异。需要逐案评估这种情况。
风扇生活
与所有电气设备一样,风扇的电机在暴露于较冷的温度时将持续更长时间。当风扇在 60°C 空气中操作时,与 20°C 相比,使用寿命可缩短 55%。如果要冷却液体,最好将冷空气推过热交换器,以便冷空气通过风扇的马达。相反,如果您正在冷却空气,如果风扇通过热交换器吸入空气,风扇的使用寿命和性能将会提高。
噪声
将风扇定向到离操作员最远的热交换器的一侧,将空气排出,从而提供最安静的操作。可能影响风扇噪音水平的其他因素包括总体气流、铲刀尺寸和设计以及风扇工作速度。更大、更慢的风扇比小型高速风扇更安静。
体积流量和质量流
冷却能力取决于质量流速。风扇提供恒定的体积流,而不是恒定的质量流。质量流量和体积流量与空气密度有关。登斯空气提供更高的质量流速,因此提供了更好的热交换器性能。
空气的密度由压力和温度决定。在 59°F 的温度和 14.7 psia 的压力下,空气的密度为 0.076 磅/英尺3。增加温度或降低压力会导致密度降低。在高温和高度下工作时,需要更多的体积流量来补偿这种较低的密度。
例如,我们配备马林风扇的 6210 个换热器的气流速率为 225 cfm。在 59°F 和 14.7 psa 压力下,这相当于 17.1 磅/分钟的质量流速。然而,在20,000英尺的海拔高度,质量流速小于此值的一半。图 3 显示了质量流速如何随海拔和温度而变化。
图 3:不同温度和高度下,使用马林风扇的 6210 个热交换器的体积流量与质量流速