开始使用 Boyd Genie

什么是Boyd Genie?

Boyd Genie是一个免费的热设计软件应用程序,可在线获得。Genie 通过有用的提示和实时热性能估算来指导工程师完成散热解决方案设计过程。使用Boyd Genie,可以在15分钟内轻松设计和模拟您的风冷散热器。

输入您的要求和设计参数后,Boyd Genie 会计算出最适合您的散热器设计,以满足您的需求。这些设计选项可以按尺寸、质量、热性能和压降进行排名,以帮助您为您的应用选择合适的制造和流速。然后,散热器设计工具将引导您完成其他自定义选项,例如添加更多翅片、热管和流速。最后,将热源放在散热器的底座上。Boyd Genie允许使用多种不同尺寸和形状的热源,并增加均匀的热负荷。

运行热模拟后,Genie 提供了几个后续步骤,让您的散热器成为现实:

注册并免费使用Boyd Genie!

需要更多介绍?观看我们的 Boyd Genie 介绍视频,了解概述:

Boyd Genie 热设计项目清单

为了优化您的散热器设计和热性能,并节省Boyd Genie应用程序内的时间,最好在开始设计之前尽可能多地了解。以下是为自定义散热器开发和运行热仿真所需的所有参数和关键考虑因素的清单。

在没有所有必要信息的情况下开始使用Boyd Genie是可以的。Boyd Genie通过散热器设计过程的每一步来节省您的进度。如果您需要暂停项目,您的输入将被保存,并在您回来时为您准备就绪。您也可以根据需要返回并更改输入,直到您选择运行热仿真。

参数检查表

  • 散热器的可用体积(工作包络)(长度、宽度和高度)。
    • 查看 Boyd Genie 工作信封资源,了解有关 Boyd Genie 如何定义此参数的更多信息。
  • 所有设备的总热负荷。
    • 详细了解如何计算散热功率
  • 设备在散热器底座上的大小和位置。
  • 环境温度和海拔。
    • 阅读有关应用环境条件应考虑的一些注意事项。
  • 最大散热器基本温度或散热器热阻。
  • 最大允许压降或流速。
  • 考虑您将使用自然或强制对流。
    • 精灵将提供选项,以帮助您决定,但了解更多信息,请查看我们关于自然与强迫对流的帖子。
    • 您可能还需要考虑您的流量是否被管道或旁路。
  • 考虑是否有任何散热器制造类型或材料不适合您的应用。

如果在流程的任何时候您需要热设计帮助,Boyd工程师可以提供帮助。直接通过Boyd Genie应用程序或我们的“联系我们”页面与Boyd分享自定义散热器设计和问题。

博伊德精灵教程视频

要深入了解如何使用Boyd Genie,请观看Boyd Genie Project Tutorial。这个12分钟的视频实时介绍了Boyd Genie的整个过程,从注册,登录到Boyd Genie中可用的每个选项。

查看博伊德精灵项目教程观看!

有疑问?我们随时可以提供帮助!