大家好,欢迎来到这个博伊德公司和3M网络研讨会!好的,现在我想介绍一下今天的演讲者。今天从3M电子材料解决方案部门加入我们的是Joseph Petri。Joseph目前是3M电子装配解决方案客户经理,在美国,他是许多市场中有关热界面材料,导电粘合剂,屏蔽和接地胶带以及EMI吸收材料以及EMI吸收材料进行工程和转换讨论的宝贵资源,拥有超过30年的转换经验 Joseph之前管理过3M工业粘合剂和胶带业务,同时持有产品营销 应用程序开发经理和大客户经理负责与客户一起推动创新解决方案。现在,来自Boyd Corporation的Andy Chou也与我们一起,Andy是ODM销售总监,在热管理解决方案领域拥有超过15年的经验,他还领导Boyd的NPI团队开发新的和创新的热管理产品和应用,具有全球技术工程师大客户经理和产品经理的经验,Andy敏锐地与热管理行业和随之而来的市场趋势保持一致, 所以先生们,欢迎参加今天的活动。有了这个,我将把事情传递给约瑟夫,他和3M一起开始做事。所以约瑟夫,继续前进。
大家好,感谢大家参加今天关于3M热界面材料的网络研讨会讨论。我是来自3M电子装配解决方案的Joseph Petri,11M电子装配解决方案是电子制造商热EMI,屏蔽,粘合和保护胶带的领先解决方案提供商。3M是一家从未真正停止发明技术和产品的公司,这些技术和产品使公司更具生产力,家庭效率更高,生活更美好。今天,我们将简要讨论3M热界面材料。我们将加强电子设备的冷却。这是一位艺术家对如果我们能看到周围连接设备的无线信号的世界的演绎,正是这种连接设备的爆炸式增长推动了对3M电子组装解决方案的需求。消费者对更紧凑、更强大的电子产品的需求很高,但更小的设备所需的更密集的电路会产生更多的热量,这使得更高性能的热管理材料成为必需品。在本次网络研讨会中,Boyd Corporation和3M将重点关注热管理材料,即使在当今互联世界中的狭小空间内,也能快速有效地散热。从石油和天然气、交通、医疗保健到互联城市、互联家庭、互联汽车,这些互联设备正在推动对3M电子装配解决方案的需求。
例如,这台大型滚动连接计算机具有许多用于3M解决方案的应用程序。在整个车辆中,有许多材料使新的汽车创新成为现实,热管理是这一成功不可或缺的一部分。
作为一名工程师,您可以接触到各种粘合剂、胶带、填料等,包括具有其他所需特性的选项,例如针对高效加工而优化的电绝缘和减振。这些材料提供了独特的电子设备,使它们更可靠并战胜了热量。网上有很多资源可以详细解释导热的重要性,我们今天不打算讨论热力学。然而,材料有效传递热量的能力在冷却电子设备中起着重要作用。3M热界面材料在两个表面之间提供良好的表面润湿性,以实现该结果。
在选择3M热界面材料时,有四个主要因素需要考虑,首先是我们试图填充的两个表面之间的间隙或面积的厚度,例如在图片中有一个散热器和一个集成电路。热量接口材料将被放置在两者之间,知道间隙可能或应该是什么是要考虑的第一件事。第二个考虑因素是两个表面的光滑度或光洁度。集成电路或散热器背面;它们是光滑的还是粗糙的?第三个因素是如何组装零件,是将其屏蔽在一起还是机械固定,或者您的设计是否需要高附着力胶带将散热器固定在该热源上?第四个因素是您要查找的目标导热系数或K值。我们再怎么强调也不为过,正是我们产品组合的这四个基本功能的组合,有助于为您的应用匹配合适的产品。在这个,在幻灯片的底部中心部分,你可以看到一个例子,有人使用太硬的胶带,他们无法让胶带在表面上润湿,从而消除空气。
我们的目标是用胶带代替空气,我们如何做到这一点?好吧,这些热界面材料;它们有时被称为TIM。你可以把它们称为间隙垫,硅胶垫。它们充满了填料和树脂,有助于实现所需的导热性。然而,它是在所需的K值和材料柔软度或邵氏或硬度之间的平衡,以便在提供应用热性能的表面上释放出来。
选择间隙焊盘时的一个重要因素是要真正考虑实际的间隙厚度。3M遵循ASTM标准D5470测试方法,我们只有5%的压缩率。在这个标称压力下,您可以看到我们产品的热导体性能。值得质疑的是,也许为什么差距如此之大?您知道您实际上可能会发现首选的间隙不是那么厚或那么大,也许您被告知在应用中放置一个更厚的间隙垫并填充它,然后以比5%高得多的压缩力压缩它,以实现整体导热性。坦率地说,这是销售比实际需要的更多材料的好方法。
其他需要考虑的工程技巧是您现在是否需要该产品。您是否立即需要它?3M是热界面材料业务的全球参与者,其产品组合遍布全球各个国家。我们的丙烯酸化学产品在全球范围内随处可得,并为Boyd公司提供了一些非常好的加工技巧,以最大限度地减少废料损失和成本。有些应用可能需要一个超厚的间隙垫,你知道,问题是当你在设计的时候,你知道,为什么我们试图压缩这个东西这么多?也许我们需要的是一个更柔软的间隙垫,在较低的压力下更容易润湿。请记住,如果在应用中放置较厚的间隙焊盘,很多时候会增加热阻。此外,如果你有一个更薄的间隙垫,你实际上可能会在设计中实现更好的成本节约,然后过度填充你的应用。我们的转换器可以堆叠我们的热界面材料,以实现可能非常大的间隙,因此请与Boyd公司讨论您的应用,我们将咨询并设计适合您特定要求的结构。在我们讨论的时候,如果您记下了一些零件号,您就知道考虑立即测试3M产品,并将它们用于您的应用。
当今市场上存在一些供应链问题,将3M作为现有设计的备份是降低生产线下降影响生产的一种方法。因此,这张特别的幻灯片显示了我们为您的应用提供的散热解决方案的扩展范围,我们在右上角提供了我们称之为导热硅脂的东西。你知道,这有点凌乱,它可以被称为糊状物,但你知道我们在这个产品组合中也有产品。在下角,我们有一个导热的双组分环氧树脂,有些应用需要环氧树脂的结构粘合强度,保证使用TC2810导热环氧树脂。
然而,为了简单和速度,3M导热胶带和导热间隙焊盘产品组合可为您严峻的工程设计挑战提供结果。因此,首先让我们讨论几个磁带选项。当我说胶带时,我需要你考虑粘合力,就像胶带一样,透明胶带,它将保持并具有高附着力,你可能正在设计一种应用,其中胶带本身需要将散热器固定在热源上,这就是导热胶带产品组合能够提供的。我们的一些胶带,如8805,如果你想把这些零件号记下来8805,8810,附着力很大,从大约1/2毫米的厚度开始,厚度达到大约一毫米,但有些应用你需要一个胶带高附着力,但没有足够的空间,这就是为什么我们甚至有9882, 一种两密耳的导热胶带解决方案。因此,在很多胶带选项中,您需要粘合帮助将组件固定在一起。幻灯片上的第二个产品组合位于左下角,它是我们的导热间隙焊盘相间焊盘。想想间隙填充,这些路径通常需要一个辅助机械紧固件来将组件固定在一起,但是我们有一个广泛的产品组合,具有不同的厚度以及邵氏值,以润湿并为您的组件实现最佳导热性。这里还有一件有趣的事情是,我是如何命名我们的亚克力产品组合的。您知道3M是一家大型胶带制造公司,丙烯酸化学是我们的核心,我们有丙烯酸间隙垫,如5590H,无卤素或极具成本效益的5571间隙垫,用于替代人们传统上使用硅胶间隙垫的替代品。
我们也有硅胶间隙垫,例如我们的首选产品5591,5583,5516和19,当您需要电气隔离时,这些都是必需的。我们的一些产品的一侧具有薄聚合物,以及工作温度接近130摄氏度连续的应用,有时您需要我们的硅胶间隙垫。请在此处查看一些应用程序。例如,如果您正在做笔记,并且正在研究任何LED照明应用,那么我们在全球范围内使用我们的88系列胶带8805,8810将底座固定在散热器上取得了巨大成功。某种机械铝支撑或散热器,8805,8810是与LED照明相关的高附着力应用的绝佳选择。有时,虽然这些需要粘合或连接的LED照明应用,但您知道,依靠粘合力也要求UL94可燃性,例如3M作为新产品,它是我们的8926高附着力热界面材料。这种结构对于LED照明行业或其他平板显示器芯片到散热器组件印刷电路板也非常好,但是通过具有ULV0额定值并且非常薄,就像只有0.2毫米的胶带一样,可以提供良好的导热性,看看导热性。1.5 瓦/米开尔文;非常好的解决方案,适用于许多设计。
我们谈到了我们在电动汽车,混合动力电动汽车市场的热间隙垫。下面是一个电池组件的示例。在每一个单独的电池之间都需要进行热量管理,电池组本身,也许是这种情况。然后这个案例和电池本身到冷却板,这些类型的应用都充满了3M亚克力间隙垫产品组合。我想知道,为什么亚克力间隙垫产品组合对电动汽车市场很重要?在这张幻灯片上,我提到了它减轻重量的事实。在整个电动汽车市场中,减轻重量至关重要,与相同的卡钳硅胶结构相比,我们的丙烯酸间隙垫(如5590H或5571)的重量减轻了20%。
同样有趣的是,看看5590H的导热系数。我把那颗漂亮的红星放在旁边,因为它具有传统上被认为是每米3瓦开尔文ULV0的硅胶间隙垫性能,但是在丙烯酸间隙垫的选择中。有时您可能不需要该水平的电导率,因此5571它将被认为是我们全球第二大首选丙烯酸间隙垫产品之一。同样,这些丙烯酸间隙垫在约110°C下具有优异的长期热稳定性,但由于3M是一家丙烯酸公司,因此与使用丙烯酸的有机硅化学相比,也具有显着的成本优势。Boyd公司可以与您分享的另一个重要优势是,这些丙烯酸化学品以卷状形式提供,这意味着,当您设计零件时,如果可以将其转换为角色形式,则可以最大限度地减少废料,同时通过其在卷筒中定向的方式转换成品零件。Ao在Boyd Corporation的性能和可转换性方面,丙烯酸树脂具有一些显着的优势。现在不要误会我的意思,我们也有一个扩展的硅胶间隙垫产品组合,如果你注意到它们是5516S,每米3.1瓦,开尔文有一个非常薄的聚合物层压到一侧,这确实有助于实现这一目标。因此,回顾一下我们的导热胶带,热隙焊盘既具有丙烯酸化学性质,又具有有机硅化学性质。
我们有各种各样的卡钳和各种岸上值,我们可以匹配它们,以满足您的设计挑战。你知道,对于这些材料,还有一点需要指出的是,丙烯酸树脂,它们确实是非常好的介电强度。它们具有足够好的耐热性,就像我一分钟前谈到的110或30C一样,并且对于Boyd公司来说转换得非常好,可以提供您在设计中知道的效率,与Boyd讨论优化零件。也许集成一个拉片或某种衬垫辅助工具,有助于提高装配精度并减少最终产品的可变性。
您知道 3M 随时准备帮助您应对设计挑战,我们的电子装配销售团队补充了 300 3多名 3M 工业和安全销售代表,因此,您知道,3M 和 Boyd 公司可以为您创建创新的热界面或粘接和垫片解决方案。如果您记下了一些您感兴趣的零件编号,您就知道继续联系3M或您的Boyd销售代表进行应用讨论或安排将一些样品送来进行测试。
你知道我今天想在这里说声谢谢,你知道,谢谢你让我向你们介绍3M电子组装解决方案业务,你知道除了导热粘合剂为我们的互联世界,我们还有广泛的导电解决方案,EMI屏蔽或吸收解决方案,保护带, 粘合胶带,用于电子组装的非常非常薄的胶带。因此,最后,我希望您能深入了解关键热界面材料的特性,例如硅和丙烯酸间隙焊盘,甚至是高附着力胶带,这些胶带非常适合各种行业的薄型应用。您知道,当您应对设计挑战时,这里有很多选择触手可及,但3M可以为您提供帮助。因此,请联系3M或我们的转换器合作伙伴Boyd Corporation,了解您的下一个设计挑战。我谨代表3M电子组装解决方案,感谢您今天抽出宝贵时间,并借此机会与您交谈。
约瑟夫,非常感谢你的精彩演讲。现在,我们非常感谢您今天抽出一些时间与我们所有人在一起。我想把事情传给安迪,他在博伊德公司工作。所以,安迪,谢谢你今天从你的日程安排中抽出一些时间,发言权在你手中,所以继续前进。
大家好!我的名字是Andy Cho,Boyd公司的ODM销售总监。今天,我想为您简要介绍一下我们的热管理和转换解决方案。在我们讨论热界面材料之前,我想给大家简要介绍一下Boyd Corporation。Boyd是一家领先的解决方案提供商。我们提供技术材料和组件。我们试图通过几种不同的解决方案来解决客户在多样化和不断增长的行业中的复杂挑战,例如热管理,包括自然对流,强制空气冷却,两相和被动冷却液体冷却系统。对于环境密封,我们有O形圈,粘合和粘合剂。喷涂组件、垫片密封和挤出提供保护。我们通过EMI屏蔽,噪声,振动,粗糙度,标签和识别提供绝缘。90 多年来,Boyd 一直是领先的解决方案提供商。我们的总部位于加利福尼亚州,全球年销售收入超过1亿,在全球拥有30多个制造和设计中心。
在演示的右侧,您将看到我们的收购历史,这代表了我们组织的经验和多元化。Boyd热管理和转换产品可以服务于许多不同的行业,如移动计算,消费电子,企业,工业,还有一些汽车领域。然后,我们在美国,亚洲和欧洲都有一个全球工厂。我们试图覆盖我们已经保留的许多地区,并希望开发几个新的不同领域。我们的核心制造能力,我们试图通过精密转换来解决热管理保护和环境密封方面的性能挑战。我们制造高性能原材料并将其组合到定制设计解决方案中,以应对特定的OEM性能挑战。我们也有成型过程。成型制造将橡胶、塑料和泡沫化合物转化为 3D 形状,针对特定 OEM 应用进行定制。我们还拥有许多金属制造,包括测试,制造,装配,加工和涂层金属到热管理解决方案和装配中。
好的,让我们在接下来的几张幻灯片中讨论热管理的重要性。为什么热管理很重要?众所周知,电子故障的根本原因有很多,例如振动,湿度和灰尘。我最重要的根本原因是温度,因为我们知道高科技产品越来越小,越来越强大,也越来越先进。产品产生更多的热量,所以这就是为什么在所有这些根本原因分析之后,我们可以看到它是电子投资组合的根本原因大约55%的时间。根据摩尔定律,晶体管集成电路的数量每两年翻一番,所以简单地说,电子产品变得越来越强大。它们也变得越来越小,越来越紧凑。它们会产生更多的热量。有趣的是,今天的智能手机比阿波罗11号很久以前登陆月球时具有更多的处理能力,并且超过1万倍。因此,如果我们不能避免热量的产生,那么如何冷却它很重要。这与它有什么关系?有没有注意到您的笔记本电脑在长时间使用时开始变热?运行我们电子设备的电力也会产生热量。因此,消费电产生热量的一切,而产生的热量与功率输入成正比。换句话说,设备越强大,热量就越大。
因此,当我们寻找制造业,更快的智能手机和笔记本电脑时,我们真的面临着散热问题。当人们面临过热问题时,他们也尝试开发一些冷却系统或冷却模型。市场上流行的系统有两种。第一个是被动冷却。冷却温度自然是在不使用能量的情况下加工材料的。例如,像智能手机或平板电脑一样冷却。它主要适用于低功耗设备或封闭环境。材料是某种石墨片,热管或蒸气室。这些是未来越来越受欢迎的材料。我们还看到主动空气冷却,利用有意的能量来冷却温度。例如,服务器或笔记本电脑,在开放环境中带有风扇的示例模块。通常,这种功耗远高于被动冷却。
接下来的几张幻灯片,我想和大家谈谈热界面材料的转换和应用。3M 在之前的幻灯片中多次谈到这个 TIM 一个和 TIM 两个,所以我不想详细介绍这个。但只是为了让你知道,当我们谈论与一些转换相关的热界面材料时,添加TIM两个,这是我们散热器和散热器之间的界面材料,它们也非常重要,然后也与转换世界非常相关。这就是我们今天要讨论的内容。对于热界面材料,您可以选择数百种化合物和材料选项。如硅气填料、石墨橡胶垫、导热硅脂、五金、陶瓷电绝缘或非绝缘高导电材料等。有些材料可以去加工工艺,比如一种硅间隙填料,石墨或薄膜,或者其他像电绝缘一样。
所有这些都可以通过Boyd Corporation的精密转换过程。在接下来的几张幻灯片中,我将让您知道我们可以提供哪种工艺,并为您提供精密加工工艺的解决方案。我想介绍的第一个;适用于您的类型材料的旋转模切,内衬上有外部紧密公差。根据客户要求,可补偿因物料不稳定而造成的尺寸。此外,这可以创建许多材料尺寸,层,材料产品,还可以将多个层组合成一个产品交付,以提高装配时间,并节省成本。这是一个相当高的电导率过程。下一个是平板模切。用于平板压力机的钢尺模具是旋转模具的具有成本效益的替代品。自动能力超过每分钟80冲程。您可以将TIM材料转换为板材形式,这是钢尺模切,可以使用冲压工艺来适应最大32英寸x 72英寸零件尺寸的较大零件。坯料厚度可达1.25英寸厚。下一个是绘图仪。TIM转换 这是一个CNC型绘图仪,技术计算机程序概述了用刀片切割复杂的TIM形状。其优点包括无需模具,降低切削成本,减少浪费和减少材料挤压,也可用于较厚的零件。
这个有一个缺点,是仅适用于片材格式,所以如果你想有一些连续的卷状形式,那么你可能需要通过旋转过程。激光切割机转换是另一种低成本的解决方案。就像CNC型绘图仪一样,它技术计算机在线编程,用激光切割复杂的TIM形状。优点包括无模具成本和高性价比,精度好。图案更改很简单,能够实现更错综复杂和复杂的设计。理想情况下,这仅用于原型设计。缺点是体积小。因此,如果您想以更高的产量进行一些生产,则不应经历此过程。水射流转换是另一种低成本的解决方案,也像计算机程序概述的CNC型绘图仪,以用水射流切割复杂的TIM形状。优势还包括没有模具成本和成本效益,良好的精度和图案变化是简单的。也能够进行一些复杂的设计,是原型设计的理想选择。同样,这个过程的缺点是,此过程也适用于较低的容量,因此较高的容量您应该考虑我之前提到的其他过程。
接下来,我想为您介绍一个热界面材料集成解决方案。我们不仅提供热界面材料,还提供散热器。然后,我们还可以使用散热器和TIM进行组装,以构建半成品部件。我们还使用拉片设计进行转换,以防客户希望轻松释放衬垫或拉片。如果存在一些污染问题,客户希望在界面材料的顶部有一个衬里,我们也可以做转换,无需拉片设计。如前所述,有数百种热界面材料。那么,如何选择呢?这里有一些指导方针,可以让你知道你拥有哪些材料。比如:设备尺寸、面积、体积、占地面积是多少,以及他们把多个设备放在一个整体上冷却吗?设备的最大耗散功率是多少?设备的最高工作温度?这个结点还是外壳温度?如果这是一个外壳温度,那么外壳热阻的结点是多少?它必须在什么条件下运行的最大环境条件是什么?所以,这也很重要。这也影响了我们应该选择更高电导率的一个,或者我们应该选择一些更柔和的电导率,以及一些我们需要关注的应用。比如你需要一些有增强层的粘合剂,或者你告诉任何其他粘合剂,强力粘合剂的复合?当你谈到粘合剂时,还有另一个话题我们想谈谈。
那么,这两个粘接面是什么呢?是金属对塑料,还是金属对金属,还是塑料对塑料?还需要用粘合剂机械连接吗?或者你有一个足够好的自以为是?另外,目标厚度是多少?任何地形挑战,如基座或表面粗糙度?你能提供多少压缩力,你能提供?或者任何电气绝缘要求,然后介电击穿电压是多少?我认为当你选择这种界面材料时,这一点也很重要。当你谈到界面材料的选择时,还有另一个话题谈论其他一些散热器,我们还需要知道你想散发热量,或者你想保护组件和用户免受热量的影响。热源的大小是多少?热点?然后,您希望拥有一次目标温度是多少,因此您需要应用TIM或散热器。此外,散热器的可用面积对于选择这种散热器也很重要。另一件重要的事情是您想要的散热器的可用厚度。因此,基本上无论界面材料还是散热器,当您尝试选择合适的接口材料或散热器时,都可以考虑一些准则。
感谢您与 3M 合作参加本次关于热界面材料的网络研讨会。如果您有任何疑问或想索取报价或样品,请通过电子邮件或 Boydcorp.com 客户服务与我联系。您也可以通过访问我们的网站 www.boydcorp.com 了解更多信息,然后在社交媒体上关注我们;LinkedIn,Facebook和Twitter。
约瑟夫和安迪,我们要非常感谢你们俩今天和我们在一起,并做了两次精彩的演讲。因此,再次感谢您抽出宝贵时间参加本次网络研讨会活动。保重,让自己度过美好的一天!