挑战

汽车行业仍然继续走在技术融合的前沿。例如,二级市场上的平视显示器(HUD)设备可在汽车方向盘上方直接为驾驶员提供信息。这些创新设备的一个最好实例就是Navdy即将推出的平视显示器。这种显示器可与Android或iOS手机连接,将手机上的各种通知显示在透明屏幕上。这款显示器可以使驾驶员通过手势和语音识别操控HUD,这样就可以将视线集中在道路上。

这一开创性驾驶设备所面临的最大威胁是热管理。将设备安装到汽车仪表盘上之后,设备内置的精密电子元件和投影系统会受到各种高温的影响。

由于安装位置的原因,存放和运行条件都会造成威胁。最糟糕也是最常见的一种存放条件就是把车露天停放在炎热的阳光下。由于阳光直射入汽车和设备的顶面,使环境温度急剧上升。而在运行过程中,设备内部有几个关键部件需要保持在特定温度以下才能正常工作。

为了了解这些问题并开发有效的HUD散热解决方案,Navdy聘请了Boyd。

项目详情

客户:
  • 纳维迪

应用:
  • 平视显示器

技术:
  • 热管,散热器

行业:
  • 消费电子

位置:
  • 旧金山, 加利福尼亚, 美国

解决 方案

为攻克这一既定挑战,设计重点被分为两部分。第一部分是研究设备在存放过程中遮阳板的效果。第二部分是在运行过程中设备内部主动冷却的设计选项。

为了开发太阳能屏蔽解决方案,Boyd进行了广泛的研究和太阳能测试,以设计合适的顶部外壳,从而减少存储和运行期间的整体热负荷。太阳能测试装置将单元放在汽车内,并放置在具有受控太阳能负载的环境室内。

为了评估工作模式的主动冷却选项,Boyd在CFD中对装置进行了建模,以改善装置内的气流路径,各种组件上的热解决方案以及装置内部的组件放置。

Navy和Boyd合作的结果是一个平视显示器单元,该单元具有针对两个重要技术问题的创新热管理解决方案。

Boyd的解决方案增强了Navdy的产品,使设备具有更高的可靠性和更长的使用寿命。Navdy的HUD等设备的开发和使用提高了所有人的道路安全性,它们越可靠,我们的道路就越安全。

有疑问?我们随时可以提供帮助!