挑战

一家总部位于加州的公司使用可视化协作云,全球的团队可以在其中进行创建、共享和创新工作。所采用的技术不仅仅是视频会议和网络研讨会。Prysm Inc.将应用程序、内容、视频和网络,整合到一个数据可视化界面中。

Prsym Inc.开始开发使用激光光源的新产品。激光源安装在底板上,底板进一步安装在带风扇的散热器上。热量从设备流向底板,然后流向散热器,被风扇吸入并最终释放到环境空气中。热目标非常紧密,几何形状需要先进的铸造解决方案。虽然由于物理限制,该设计的热目标必须进行调整,但Boyd的加利福尼亚团队能够使用CFD分析和称为HDDC的高密度铸造工艺协助找到最佳的热管理解决方案。

项目详情

客户:
  • 普赛姆公司

应用:
  • 激光光源

技术:
  • CFD和高密度压铸

行业:
  • 显示技术与视觉工作场所

位置:
  • 康科德, 马萨诸塞州

解决 方案

分析首先创建了一个基线概念的热仿真模型,该模型使用Prysm Inc.测试的风扇和散热器。这种特殊的激光源阵列将在强制对流等条件下使用,并在海拔3000米的高度使用。Boyd的团队设计并优化了散热器,以降低激光器的最高温度。为冷却这些激光源提供最佳的热管理解决方案不仅有助于提高性能,而且使用寿命将更长。进行了多次仿真以找到最佳解决方案。

在 104 华氏度的温度下,底板和环境的温度下降约为 43 华氏度。为了进一步提高热系统性能,Boyd建议将风扇更靠近底座,并在两个风扇之间添加隔板。

我们在Boyd,帮助为Prysm的视频墙的散热器提供了最佳解决方案。

有疑问?我们随时可以提供帮助!