挑战

2015年5月10日,博伊德在意大利博洛尼亚收到了我们最喜欢的学生赛车队 - 来自特温特大学的太阳能队Twente的紧急请求。

他们设计、制造和测试了一辆令人惊叹的太阳能汽车,其雄心壮志只有一个:赢得穿越澳大利亚沙漠的世界太阳能挑战赛2015强赛。2012年,Boyd为太阳能控制电子设备开发了一种冷却解决方案。现在,他们需要大幅减轻重量,以帮助提高太阳能汽车的性能。

时间很短。为了缩短比赛资格期限,我们需要在几周内构思、分析、构建、测试和交付原型冷却解决方案。与特温特太阳能团队密切合作,这正是我们所做的。

项目详情

客户:
  • 特温特太阳能团队

应用:
  • 太阳能汽车发动机

技术:
  • 布拉泽德鳍

行业:
  • 研究 /绿色能源

位置:
  • 荷兰 特温特

解决 方案

该团队使用的现有解决方案由Boyd于2012年在意大利博洛尼亚开发。它由钎焊到底板上的成型铝翅片构成。在2013年的比赛中,该团队观察到散热器在运行中“太冷而无法实现”。在重量为0.74千克(1.6磅)时,冷却解决方案明显超大,超重,并且对于最新减少的热负荷而言性能超标。

我们必须重新快速优化设计以实现最小重量,同时维持足够的热性能。分析显示,我们可以显著降低翅片高度和间距。该车队决定继续采用焊接装配工艺,因此以焊接所需的最小值来设定底座和翅片厚度。

建模预测,Boyd可以将热解决方案的重量减轻50%,达到0.36千克(0.8磅),同时满足热要求。Boyd迅速成型翅片,使用CNC加工底座,将整个结构钎焊在一起,喷砂,并应用黑色阳极氧化表面以增强辐射传递。

太阳能团队Twente完成了测试,结果完全符合Boyd的预测 - 在一半的重量下具有出色的热性能。祝澳大利亚Twente太阳能团队好运!

有疑问?我们随时可以提供帮助!