挑战

视频会议正在成为越来越受人们欢迎的沟通方式,并在过去几年来发展迅猛。过去,视频会议的目的仅仅是“目光能及”。而如今,网真面临的挑战是创造“身临其境”的体验。这使工程团队面临严峻的硬件和软件挑战,他们必须在预算内按时交付这种体验。

阵列网真最近推出了 Equal-i 技术,该技术由获得专利的图像改进算法、相机和图像处理器组成。这些功能结合使用现有的视频会议编解码器,以低成本提供了改进的沉浸式环境。当他们使用Boyd的服务时,他们已经完成了Equal-i 2S图像处理器的工业,电气和机械设计,并处于最终原型测试阶段。在这个测试阶段,他们发现设备内部的一些关键组件超过了他们建议的最高工作温度。

因为设备的总体设计已经完成并成熟,所以Array要寻找能够在对现有设计作出最小改动的情况下易于实施的解决方案。最重要的是,他们不希望推迟发货日期。

为了快速有效地解决散热问题,他们联系Boyd进行散热审查和测试。

项目详情

客户:
  • 阵列网真

应用:
  • 视频会议和网真

技术:
  • 系统优化和BGA散热器

行业:
  • 通信产品

位置:
  • 美国俄亥俄州

解决 方案

在与Array进行初步讨论并了解他们的设计目标和限制之后,Boyd推荐他们的热发现服务作为最有效的前进方式。

Boyd首先设置并执行了热测试,以表征Equal-I 2S内部的温度和气流。11个热电偶用于测量关键组件的外壳温度和入口/出口温度。Boyd 还与 Array 进行了密切互动,以了解有哪些设计和制造自由度可以实现最佳解决方案。

根据基线测试结果,提出了五个选项,只需对系统进行最少的修改,即可满足散热要求。最佳情况显示,所有关键部件的外壳温度至少提高了20%。对所有五例病例的评估在几周内完成,以满足紧迫的时间表。根据最新的测试结果修订了项目计划,以优化热改进。在最热的芯片上添加了五个Boyd BGA散热器,并添加了挡板来塑造系统气流,以提供最大的冷却效果。

结果:成功。Boyd迅速表征了图像处理器,并通过提供多种利用现成的热管理产品的选项解决了散热问题。

有疑问?我们随时可以提供帮助!