热管理和热传递技术和定义。点击字母跳转至相应部分。
   
A   
B   
C   
D   
E   
F   
G   
H   
I   
J   
K   
L   
M   
N    
O    
P    
Q    
R   
S    
T   
U    
V    
W    
X     Y    
Z
Abs
(阿克里罗尼特里勒-布塔迪埃-苯乙烯)一种无定形热塑性聚合物,具有高抗冲击性、耐热性和表面质量。
丙烯酸PSA
丙烯酸压力敏感胶粘剂。这种胶粘剂具有很大的耐化学性,在高温应用中具有良好的功能。它最适合长期粘附应用。
Adhesive Tape(胶带)
压敏粘合剂(PSA)-双面和单面丙烯酸酯、橡胶或硅酮材质,无载体传递胶粘剂或含有泡棉、无纺布、箔或纤维等材料。
AEM
(乙烯丙烯酸弹性体)合成或天然聚合物,具有乙烯和丙烯酸单体组成的弹性品质。
Alkali Metal Heat Pipe(碱金属热管)
使用碱金属作为工作流体的热管。碱金属热管通常用于高温(300℃至2,000℃)应用。
AlSiC
碳化硅铝。
APG
增强型热解石墨。
Axially-Grooved Heat Pipe(轴向槽道热管)
在内壁中使用挤压轴向槽道作为管芯材料的热管。
贝夫
亮度增强膜
Blt
粘合线厚度,通常用于描述应用表面之间的热接口材料厚度
布鲁
背光装置
透气PU薄膜
用于伤口护理产品的水分调节细菌屏障。
屁股切割
一种旋转模具切割,仅适用于方形角零件。零件切割到衬垫上,每个零件之间没有间隙,并切开衬线以去除衬垫。
C4
指挥、控制、通讯、计算机。
CAD
计算机辅助设计软件程序。
Capillary Pumped Loop(毛细泵回路)
只能放置于蒸发器中的细孔管芯材料所产生的毛细管作用提供使流体循环穿过整过系统所需的压头。蒸汽和液体在回路中沿相同方向移动,而非如常规热管中沿逆流移动。
载体
携带粘合剂的衬垫材料和分离粘合剂涂层。
Ccfl
冷阴极荧光灯
Cd/m2
坎德拉斯每平方米
Cellular materials(多孔材料)
多孔橡胶和泡棉橡胶、聚乙烯(XLPE)、聚酰亚胺(PI)、三元乙丙单体(EPDM)、聚氯乙烯(PVC)和聚氨酯(PU)泡棉、硅酮泡棉、共混多孔泡棉/橡胶配方。
Cfm
立方英尺/分钟 - 流速
洁净
一个孤立的区域,规定限制制造过程中污染,以保持制造产品的质量。洁净室按预定分子测量时每立方米的颗粒数进行分类。它们可以在从 1 班到房间空气的任何地方。典型应用范围从医疗可穿戴设备、设备和一次性设备到光学薄膜以及智能手机等精密电子产品。
裂解强度
当拉力施加到接头的一端且接头的另一端没有应力时,破坏粘合剂和基材之间的粘合力所需的力。
闭孔泡棉
一种泡沫,其细胞结构由均匀的细胞组成,保持其形状并防止空气通过。闭细胞泡沫非常适合绝缘,往往比开放细胞泡沫更坚固、更密集。
Cmm
坐标测量机
Cold Plate(冷板)
用于传递热量并冷却电子装置的板。参见液冷板。
Composite materials(复合材料)
多层绝热材料、聚酯薄膜、无纺布聚酯或硬纸板组合(硬纸板-PET-硬纸板)。
COTS商用现货。
Cp冷板
CR
(氯丁橡胶)一种合成橡胶,具有优异的耐火焰性、良好的化学稳定性和在宽温度范围内的有用性。
CTE
热膨胀系数。
CTE Matching(CTE匹配)
热膨胀系数(CTE)匹配涉及协调热源和散热器的材料以确保随着温度变化,设备膨胀和收缩,使得不会诱发机械应力从而造成故障。
Cvd
化学气相沉积。
德比夫
双亮度增强膜
DI 水
去离子水
死
一种通常由金属制成的工具,其设计用于切割或塑造材料。
压铸模具
一种封闭容器,在高速和高压下注入熔融金属。
模具切割
用模具(像饼干切割机这样的工具)转换低强度材料的制造过程。模具切割可使用平板和旋转压机完成。
dP、+P 或增量 P
流路径中两个点之间的压力下降,通常在散热器或液体冷板等流量阻力之前和之后。
dT、\T 或增量 T
两点之间的温差,通常是热点和散热器之间的温差。
双选项卡
使用放置在零件顶部和底部的两个剥离标签(也称为拉拔卡舌)。双选项卡是提高最终用户装配效率和降低成本的一种好方法。选项卡可以在转换过程中设计到零件中,也可以手动添加到零件中。
Emc
电磁控制
EMI
电磁干扰
EGW
基于乙二醇的水溶液
弹性体
一种既粘又有弹性的材料,使其符合要求且可公,是密封和阻尼解决方案的的理想之选。
Elastomers & rubber(弹性体和橡胶)
三元乙丙单体(EPDM)、丁腈橡胶(NBR,Buna-N)、天然橡胶(NR)、丁苯橡胶(SBR)、氯丁橡胶(CR)、氟弹性体(FKM)、硅酮(Viton)、人造橡胶。
伸长
材料在断裂前伸展的点。它通常表示为初始强度的百分比。
Embedded Heat Pipe(嵌入式热管)
集成至固体材料(如铜或铝)中以提高固体材料的有效热传导的热管。
EMI/RFI屏蔽材料
BOYD LECTROSHIELD -导电布包泡棉(FOF)、垫片材料、导电胶带和聚酯涂层布。
BOYD LECTROSHIELD-导电泡棉
BOYD LECTROSHIELD-EMI吸收材料
挤压
一种大批量的制造工艺,通过推动材料、原塑料或金属,通过具有特定横截面的模具制造长产品。
Fabric/fibre materials(织物/纤维材料)
过滤材料、网状泡棉、无纺布、毛毡。
无纺布:便宜的一次性产品,具有吸收特性。
银织物:在伤口护理和护肤用品中有杀菌、抗菌效果。
FDA
食品药品监督管理局
FEM
有限元法。
鳍密度
单位长度的鳍
FKM
(氟碳化合物/氟弹性体)一种氟化橡胶,具有优异的耐火性和耐热性。
平板模具切割
一种精确的转换过程,通过按压模具在钳口中像运动一样将模具切成材料来切割设计。由于模具成本低,这种技术通常用于低容量顺序。在平板中,在旋转压机中,生产速度较慢。
Flb
流体润滑剂轴承
Flexible Heat Pipe(柔性热管)
在蒸发器与冷凝器之间包括柔性管段的热管。柔性管段可由波纹管或其它柔性结构制成。
Flux Density(通量密度)
每单位面积的热负荷(W/cm2).
泡沫
一种软细胞材料,由基料中的气袋制成。通常采用橡胶等合规弹性体制成,可制造符合要求的密封件或阻尼器。
Fod
异物碎片
Fpi
鳍每英寸 - 鳍密度
Fuel Cell9(燃料电池) 一种通过混合氢气和氧气发电的系统。
镀锌腐蚀
当一种金属的离子通过电解液并腐蚀次级金属时,金属腐蚀。液体冷却系统的常见问题,尤其是那些同时包含铜和铝的冷却系统。
玻璃过渡温度
当无定形材料(如橡胶或塑料)从坚硬和半脆体过渡到更粘稠的"玻璃样"状态时的温度。
Glycol/Water(甘醇/水)
水和丙二醇的混合物,一种降低水凝固点的防冻液。
GN2
气态氮
Graded Wick Structure(分级芯结构)
管芯具有空间变化特性的芯结构。
石墨 烯
单层石墨,纯碳板。
图 纯碳的 3 个版本之一。分子被排列在板材中,与通过平面电导率相比,具有高平面电导率。通常用于热传播。
头部容量
压力与流量
Heat-conducting material(导热材料)
TransTherm硅酮和不含硅酮的绝热箔、填隙料、相变材料和胶带;柔性石墨方案。
Heat Exchanger(换热器)
将热量从一种介质(空气或液体)有效传递到另一种介质的设备,介质可能由固体壁分隔使得其从不混合,也可能直接接触。换热器通常用于壳体冷却并且可以具有以下类型:空气到空气、液体到空气,或液体到液体。
Heat Pipe(热管)
一种通过工作流体的蒸发和冷凝传输热量(即两相冷却)的设备。热管是具有极高有效热导率,通常比固体材料高10到10,000倍的设备。
Heat Pipe Heat Spreader(热管均热板)
一种利用热管提高热导率和移除热量并冷却电子装置的板。热管散热片属于被动型且显著提高基底材料的传导率。
Heat Sink(散热器)
散热器是利用热接触(直接或辐射)从另一物体吸收和耗散热量的环境或物体。散热器用于各种需要有效热耗散的应用;主要实例包括冷藏、热力发动机、冷却电子设备和激光器。
Heat Spreader(均热板)
均热板是一种具有高热导率,将热量从集中或高热通量源(每单位面积高热流量)移到具有较大横截面积、表面积和体积的热交换器的设备。均热板可以是铜或热解石墨等固体导体,也可以是热管和均温板热管等两相设备。
热传导材料
TransTherm硅酮和不含硅酮的绝热箔、填隙料、相变材料和胶带;柔性石墨方案。
Heavy Rail(重轨)
高载客量多车厢地铁系统。
High-pressure gasket material(高压垫片材料)
非石棉纤维、石墨、具有腈粘合剂的芳纶纤维
Hx 或十六进制
换热器
Hybrid Electric(混合动力)
发动机驱动发电机以实现电推进。
Hydrogels & Hydrocolloids(水凝胶和水胶体)
用于气孔产品或电极的亲肤胶粘剂。
Hydrophilic Polyurethane (PU) Foam(亲水性聚氨酯(PU)泡棉)
用于优化伤口环境的伤口护理产品。
I/O
输入/输出
Id
内径,通常用于 O 形环、软管和管。
IGBT
绝缘栅双极晶体管。
Iso
国际标准组织
Isothermal Furnace Liner (IFL)(等温炉衬(IFL))
一种环形热管,通常在高温(>300℃)下运行,以使熔炉的热区保持在均匀温度或等温下。IFL通常使用碱金属(如铯、钾、钠或NaK)作为工作流体。典型的应用包括晶体生长、温度标定等。
ITD
初始温差
Ito
氧化钛
k-Core®.CFC
具有碳纤维复合密封剂的k-Core
®。
吻切割
一种适合所有形状的旋转模具切割。零件被切割到衬垫上,每个零件之间留下一个小间隙,并切开衬线以去除泥浆。成品零件在卷上提供,因为衬垫保持不变。
层压
使用压敏粘合剂连接两种或两种材料的过程。通常通过滚动材料与粘合层一起粘合它们。
LAMPS
轻型空中多用途系统。
液晶
液晶显示器
Lcp
液晶面板
Lcp
液冷板
Lcs
液冷系统
Light Rail(轻轨)
街面双车厢轨道交通系统。
班轮
一种灵活的材料,通常为塑料基,带有释放剂。这用于在运输和组装过程中帮助保护功能性材料或粘合剂,并最终在完成最终产品之前将其移除。
Liquid Cold Plate(液冷板)
一种利用泵送液体移除热量并冷却电子装置的板。液体冷板通常采用机械加工和/或真空钎焊,带有液体入口/出口接头。
Liquid Cooling System(液冷系统)
一种使用泵和液体-空气换热器使单相液体循环以移除热量的系统。与风冷相反,使用单相液体作为转移热量的介质。水性冷却剂常用于冷却电子装置、汽车中的内燃机和大型发电机。
LN2
液氮
Loop Heat Pipe(环路热管)
一种两相热传递设备,利用毛细管作用从源头去除热量并将其被动移动到冷凝器或散热器。LHP与CPL类似,但具有更好的启动特性。
医用级胶粘剂
经测试,在医疗应用中适当使用。这些类型的粘合剂可以包括皮肤接触胶带到一次性一次性用品,以及重复使用的一次性用品。
Nanoscale Wick(纳米级管芯)
由纳米大小的结构构成,用于实现毛细管压力产生改善的管芯。
恩普什
净正吸头。参考泵的性能。
Npt
国家管螺纹。用于管道螺纹的标准几何形状集。
奥卡斯
光学透明胶粘剂
Od
外径,通常用于 O 形环、软管和管
欧夫
光学增强膜
奥伊特
操作员接口终端
开孔泡棉
一种泡沫,其细胞结构由不规则形状的细胞连接在一起,使空气充满空间。开放式电池泡沫非常适合隔音效果,而且往往比闭合细胞泡沫更轻、更柔韧。
光学透明胶粘剂
(OCA)一种专用的高透明粘合剂,用于粘合需要卓越清晰度的应用。
O型垫圈
具有圆形"O"形横截面的弹性密封。
O-Ring materials(O型垫圈材料)
想获取各种O型垫圈复合物的更多信息,在
这里访问我们的O型垫圈网站。
Pa
(尼龙)一种热塑性聚酰胺,具有优异的弹性、坚韧性和耐磨性。
泡
聚丙烯烃
Pc
(聚碳酸酯)一种无定形热塑性聚合物,具有优异的尺寸稳定性和高半透明性。
Pdp
正排量泵
体育
(聚乙烯)具有良好低温特性的热塑性塑料。
剥强度
粘合剂的强度将两个基材粘在一起。
剥离选项卡
也称为拉取选项卡。一小片衬里,旨在便于从衬垫衬里中轻松拆卸零件。剥选项卡是提高最终用户装配效率和降低成本的一个很好的方法。选项卡可以在转换过程中设计到零件中,也可以手动添加到零件中。
宠物
聚乙烯二甲酸酯。见塑料。
宠物
(聚乙烯二甲酸酯)具有优异的电气绝缘性能的热塑性聚合物。
Pg
热解石墨 (PG)
Pgs
热解石墨片 (PGS)
PGW
丙二醇水溶液,通常用于液体冷却和冷水机组应用。
皮亚
首选输入角度
Pid
比例-积分-衍生物 - 用于控制器
塑性变形
几何变形,不通过移除最初偏转零件的力来反转。塑料首先进行弹性变形,可以反转,然后塑性变形,从而改变形状。
塑料
一种可塑性大聚合物分子,通常以各种形状成型或挤出。
Plc
可编程逻辑控制器。电子设备,帮助控制复杂系统(如液体冷却系统)中的风扇和泵等部件。
Pmma
聚甲基甲基丙烯酸酯
Polyalphaolefin (PAO)(聚α烯烃(PAO))
作为冷却介质用于液体冷却系统的高纯度乙烯衍生物。
聚酯
具有良好强度和坚韧性聚合物的一类。聚酯可以是合成的和有机的。
聚合物
具有重复序列的大分子或大分子,可确定广泛的化学和物理特性,使其成为制成品的的理想之选。参见塑料
Power Modules(电源模块)
电源切换设备的集成式模块。
Pp
(聚丙烯)具有高耐化学性的热塑性聚合物。
ppm/K
例如微米/米/开
压敏胶粘剂
接触时粘附在基材上的粘合剂。施加压力后,无法重新定位这种类型的粘合剂。一种常见的粘合剂,具有多种剥离和绝对强度,并基于其表面能量为特定基材配制。
Ps
(聚苯乙烯)一种热塑性聚合物,具有出色的透明度和高拉伸强度。
Psa
压敏胶粘剂
PTFE
聚四氟乙烯
铺
(聚氨酯)声学和减震效果很好。
PVC
(氯乙烯)轻质热塑性聚合物,具有高耐化学性、良好的绝缘性能。
Pyro-shock(火工冲击)
爆炸设备促动航空器展开时引发的冲击。
QDC
快速断开接头
Rafted(远端接入现场终端)
将设备安装在缓冲器上以限制负载。
Rails(轨)
在热芯或均热板边缘处的热质量。
拉姆空气
通过使用移动物体或车辆的气流来最终提高部件或系统的性能,从而增加环境压力。用于涡轮发动机。
雷迪
坚固耐用的增强设计实现
释放衬里
防止粘性基材粘附的涂层板材,直到需要涂上粘合剂。
Remote Dissipation(远程耗散)
将热量从集中热源转移到可以耗散热量并可以更加有效控制的位置。
Rohs
有害物质的限制
旋转模具切割
使用旋转压机上的圆柱形模具切割设计的精密转换过程。由于速度快、精度高,这种技术常用于大批量订单。非常适合多层产品。
Rtd
电阻温度探测器,热电偶
Sae
汽车工程师学会
分数分切
使用力推动叶片部分切割基材的过程。
剪切强度
当拉力与胶粘剂附着的表面平行时,破坏粘合剂和基材之间的粘合力所需的力。
SiC
碳化硅设备。
硅胶PSA
硅基压敏胶粘剂。这种类型的PSA具有优异的高温使用和耐化学性。
纵 剪
将一卷材料切割成特定宽度或更小的卷的过程。
插座
CPU/GPU 套接字
SOLIMIDE®
美国宇航局为航天飞机计划开发的高性能聚酰亚胺泡沫。SOLIMIDE®泡沫具有开放式结构,具有轻质、热和声学特性。
钢规则模具切割
使用由硬钢和锋利的钢制成平板模具的精密转换工艺。模具是专门为每个零件制造的,与旋转模具切割相比,用于更短的生产运行。
Stp
标准温度和压力
基质
应用其他材料的基层材料。
表面能量
基材表面的拉力或推力程度对另一个基板施加。表面能量越高,分子吸引力就越强,使粘合剂流动并形成更强的粘结。表面能量越低,吸引力越弱,这限制了粘合剂的流动,并产生较弱的粘结。
T/R Module(T/R模块)
用于相控阵的传输/接收模块。
策略
压力敏感胶粘剂和基材在轻压下形成粘结的速度的测量方法。
磁带背衬
一种托架,用于固定胶带并保护粘合剂免受环境影响。
抗拉强度
当拉力等于通过整个接头并垂直于粘合剂附着的表面时,打破粘合剂和基材之间的粘合力所需的力。
Thermal Circuit(热回路)
热负荷与散热器之间的热阻路径。
Thermal Plane(热平面)
用于冷却电子装置的板。
Thermoplastics(热塑性塑料)
塑料和箔,例如:丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)、硬聚氯乙烯(HPVC)、聚乙烯(PE)、聚碳酸酯(PC)、聚酰胺(PA)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、聚甲醛(POM)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)、聚四氟乙烯(PTFE)、聚氨酯(PU)、聚酰亚胺(PI)、聚醚醚酮(PEEK)、聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)。
Thermosetting plastics(热固性塑料)
酚醛树脂纸层压板、织物基层压板、聚酯玻璃毡、硬化纤维。
Thermosyphon/Thermosiphon(虹吸管)
一种依赖重力使液体返回到蒸发器的热管。热虹吸管通常不具有管芯。
Thin Vapor Chamber(薄均温板)
厚度小于 3mm或0.118英寸、基本相当于信用卡厚度的均温板。参见均温板。
蒂尔
总内部反射
Tma
塔式安装放大器
触摸温度
可能与用户接触的最大允许表面温度。请参阅 Aavid 精灵博客文章
TPE
(热塑性弹性体)由共聚物和聚合物组成的混合橡胶,具有热塑性及弹性特性。
Tpg
热退火石墨 (TPG)
转移胶带
没有衬垫材料的胶带。只是衬里上的胶粘剂。
跨™
TransTherm™目录[PDF]
TransTherm™硅酮和无硅酮导热垫片材料[PDF]
TTT k
穿透厚度传导率。
Vapor Chamber(均温板)
一种扁平或平面热管,允许以极高导热率三维扩散热量。均温板通常用作散热器的基底。均温板通过缓解在固体散热器构造中发现的扩散阻力呈现高于传统散热器的热性能。
Txv
恒温膨胀阀
Vapor Chamber(均温板)
一种扁平或平面热管,允许以极高导热率三维扩散热量。均温板通常用作散热器的基底。均温板通过缓解在固体散热器构造中发现的扩散阻力呈现高于传统散热器的热性能。
Vapor Tower(蒸气塔)
蒸汽塔热管是均温板和垂直热管的组合。蒸汽塔不仅可以如同均温板一样沿x-y平面扩散热量,而且沿z平面将热量转移到大于12mm或0.5英寸的高度。
Variable Conductance Heat Pipe (VCHP)(可变热导热管(VCHP))
可变热导率热管是一种具有固定电荷的惰性气体(如氩气或氦气)的热管,用于需要严格温度控制的应用中。可变热导率热管采用大型不可冷凝惰性气体的贮存器,连接于冷凝管段。气体也部分占据冷凝器,因此气体压力或温度的变化造成其体积的变化,从而使更多或更少的冷凝区域处于活跃状态;这对VCHP的工作温度具有调节作用。
VME
标准商业卡格式-IEEE 1101.2。
W/m·K
传导率的SI单位 瓦/(米·开)
水喷射
一种转换工具,其中切割机通常连接到高压水泵 - 水在高压下从喷嘴喷出,切割材料。水刀是原型设计的理想之选,可以切割多种类型的材料。
网络/网络
旋转转换中使用的薄、平材料连续卷
返回顶部