探讨电磁干扰

返回技术文献页面

Andy Chou是一名宝德(Boyd)市场部门经理,在EMI解决方案领域拥有超过5年的工作经验。他还领导“新产品引进”团队,负责研发新兴EMI产品和应用。凭借作为全球技术工程师、大客户经理和产品经理的经验,Andy非常热衷于研究电子行业的EMI管理和随之而来的市场趋势。


简介


电磁干扰(EMI)在射频时也称为射频干扰(RFI),是由不良辐射电磁场或来自外部源的传导电压或电流引起的,干扰电子设备的安全稳定运行。这种干扰可能来自任何携带快速变化的电流的人工或自然物体,如电路、太阳或北极光。这种干扰或干扰可能会干扰、阻碍、限制或降低电子设备的有效性能。这些影响范围从简单的性能下降到数据完全丢失,或者,在最坏的情况下,设备故障。

为避免出现这些可能的性能问题,电子设备设计通常加入好几种材料,从而在EMI存在下提高稳定性能。

图1演示了这种设计的屏蔽罩和接地垫圈的具体安装。

EMI来源

电磁干扰可能来自许多不同的来源,并且以许多不同的方式分类。EMI 源可以是自然的,也可以是人为的。它们可以按持续时间分类,如连续干扰或脉冲"噪声"(噪声表示干扰),或按带宽(窄带或宽频带)分类。EMI 是如何发生的?通常 EMI 发生于由以下型号之一引起的耦合机制(或路径)。耦合的一般理论如图2所示。

- 传导电流效应:两个或多个元件之间通过电源或接地线等互连线耦合传导噪声。当来自两个或多个电路的电流流经同一元件或电路时,会导致常见的阻抗耦合。大多数设备之间的传导耦合都通过交流电源线发生。

-辐射电磁效应:在近场条件下,E场(电)和H场(磁)耦合分别诊断(主要针对电场问题)。在远场条件下,耦合被视为平面波(主要针对辐射电磁场问题)。

-电场或磁场效应引起的感应
--电感耦合:磁场耦合由导体中的电流引起。耦合机制可以通过变压器建模。

--电容耦合:电场耦合通过导体之间的电压差引起。耦合机制可以通过电容器建模。

下载技术论文 查看EMI解决方案