探讨透明胶粘剂

简介

光学透明胶粘剂(OCA)可提高触摸屏的亮度和对比度。它允许更清晰,更生动的用户体验。随着当今移动计算设备在我们的日常生活中的集成程度,OCA有助于丰富用户与触摸屏设备的交互和参与。

大约十年前,薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)技术取代传统的阴极射线管(CRT)成为显示技术的主要领导者。TFT-LCD显示器的主要优点之一是屏幕尺寸非常灵活,从1英寸的小屏幕到100英寸的超大屏幕。这项创新为屏幕设计、影响尺寸和最终用途的应用创造了许多新的机会。

多点投影电容式触摸屏也是在大约十年前开发出来的。这项技术的特点是触摸屏的精确定位能力和极其快速的响应时间。

TFT-LCD显示屏和多点投影能力触摸屏技术的结合是一项革命性的产品引进,尤其是对于移动计算设备而言,使手机从只能用作简单的通信工具变成能够快速轻松地利用手持技术操作数百种不同的应用。

触摸屏显示技术的一个固有问题是,随着增加的材料相互叠加,透光率就会衰减,从而降低图像和屏幕画质。宝德OCA领域的专家能够对此提供理想的解决方案。光学透明胶粘剂有助于通过提高触摸屏的透明度和对比度解决透射率问题,从而提供高质量图像用户需求。

斯内尔定律

要了解光是如何通过OCA传输的,斯内尔定律的基本原理和理论很重要。

如图1所示,当光线入射在两种介质(例如空气和塑料)的边界上时,当光越过边界时,它将被折射。

折射的发生是因为光在两种介质上传播时会改变速度。折射率n是真空中光速与特定介质中光速的比值。

  • θi = 介质 1 中的入射角
  • θr = 介质中的折射角 2
  • ni = 介质的折射率 1
  • nr = 介质的折射率 2
  • 斯内尔定律 = ni sin θi = nr sin θr

折射率 = n = 真空中的光速/介质中的光速

图1:折射和斯内尔定律
图2:菲涅耳损耗计算

菲涅耳损耗

菲涅耳损耗(如图2所示)是当介质具有不同折射率时由于边界处的反射而产生的透射损耗。

亚奥理事会如何运作

图 3 显示了环境光如何在没有 OCA 的情况下通过触摸屏和 TFT-LCD 显示器传播。

两个组件之间有气隙。这种气隙和折射率的差异是导致透射率损失的原因。

空气的折射率为1,而触摸屏和偏振镜的折射率约为1.5。根据菲涅耳损耗计算,每个边界的反射率为4%。在这种情况下有三个边界,因此12%的环境光被反射到用户的眼睛。

环境光反射被认为是用户眼睛的“噪音”,因为它降低了屏幕的对比度。这种气隙和折射率差异的对比度差12%。

此外,来自显示器的4%光线将在每个边界处反射出用户的视图。在这种气隙下,亮度逐渐变差12%。

图4显示了环境光如何通过触摸屏和带OCA的TFT-LCD显示器传播。

OCA的折射率在1.4到1.5之间,非常接近触摸屏或偏振镜的折射率。根据菲涅耳损耗计算,环境光反射在OCA边界处几乎为零。触摸屏表面的环境光反射率仅为4%。

来自LCD的光穿过OCA几乎没有损失。唯一的光损失是触摸屏表面的4%。

OCA将屏幕对比度提高了8%,屏幕亮度提高了8%。

图3:具有气隙的环境光路
图 4:采用 OCA 的环境光路

亚奥理事会细分市场

亚奥理事会材料行业有两个部门。一种是片状溶液,另一种是液体溶液。片状形式称为OCA,液体形式为光学透明树脂(OCR)或液体OCA(LOCA)。

触摸屏制造商在触摸屏上以特殊的鱼骨图案分配OCR或LOCA,然后层压到TFT-LCD显示器上。层压后,应用UV固化工艺。OCR或LOCA的优势包括没有定制的OCA转换要求和降低库存要求,因为不需要特定的触摸屏尺寸和尺寸设计来推动库存多样性。OCR或LOCA的缺点包括液体泄漏和不均匀的固化缺陷。

触摸屏制造商在触摸屏上层压OCA的片状,然后在TFT-LCD显示器上用OCA层压触摸屏。OCA片材形式的好处包括市场上的成熟材料,由于技术改进和更高的制造良率而降低了材料成本。OCA板材形式的缺点包括领先的转换制造技术要求,高清洁度环境要求以及特定尺寸和尺寸的库存,以满足各种手机型号的需求。

Boyd在生产具有高清洁度要求的严格公差精密转换部件所需的设备和环境方面经验丰富 - 非常适合转换定制设计的OCA解决方案。

亚奥理事会转换清洁度要求

为了满足不断增长的视觉体验改进的需求,TFT-LCD显示器的分辨率不断攀升,如VGA(640 x 480),WXGA(1280 x 768),全高清(1920 x 1080)和4K2K(3840 x 2160)。当分辨率增加时,显示器像素密度增加,这意味着像素大小变得越来越小。视网膜显示屏的像素每英寸 (PPI) 超过 300 像素(PPI),平板电脑的像素超过 260 PPI。

更小的像素尺寸意味着更明确、更关键和更严格的颗粒污染规格。例如,在 10 英寸视网膜显示区域中不允许有 0.02 mm² 或更大的颗粒。

保持清洁度是OCA转换过程中最具挑战性的任务之一,尤其是在污染物规格不断增加的情况下。除了需要超洁净室环境(1000级或更高)外,机器设置、生产线布局、温度和湿度控制、操作方法和着装要求将直接影响要组装在设备显示屏中的组件的清洁度。

亚奥理事会应用

智能手机触摸屏的结构。一块OCA将玻璃屏幕粘附在触摸屏上。OCA的另一部分将LCM粘附在触摸模块上。

凭借100级至100级,000级洁净室设施,先进的旋转转换技术和严格的操作团队,Boyd为细分市场和应用提供OCA模切解决方案,包括:

  • 智能手机(< 5“)
  • 平板手机 (5 - 8“)
  • 电子书 (6 - 9“)
  • 平板电脑 (8 - 13“)

对于您的OCA挑战,请在设计周期的早期与Boyd合作,以确保在产品发布时出现紧急情况之前,功能最强大,最具成本效益的设计到位。

将 Boyd 多年的经验和工程支持与您的工程和技术专业知识相结合,确保您的 OCA 挑战以经济高效、领先的方式得到解决。

有疑问?我们随时可以提供帮助!