雪地中的铜热管

探讨热管理

简介

电子行业近年来发展迅猛,已经成为我们日常生活的一部分。发展主要来自两个方面:单一设备的功能性提高和设备的小型化。这两种发展都增加了电力和能耗的需要量和产生量,从而增加热量和对设备内热管理的需求。

有许多不同的方法来去除或传递热能。台式电脑倾向于使用带风扇的铝制散热器。笔记本电脑利用热管和热接口材料将热源与风扇一起连接到金属机箱。最近,合成和天然石墨已被用于封闭环境,如智能手机,平板电脑,超薄超极本和其他面向电子设备的设备,其中风扇由于空间,环境或噪音限制而受到限制或无法使用。Boyd对热管理的讨论将包括许多不同设备和终端市场中的各种热应用。

热能传递

热量与系统内势能和动能的低效传递有关。热能总是从较热的系统移动到较冷的系统。热量的传递或分散可以通过三种主要机制发生:传导,对流或辐射。

传导是通过分子和自由电子的振动和碰撞通过固体和/或液体的热量流动。这种传输方法在电子设备中最为常见,无论是否具有密封或通风系统。

计算给定系统的电导率梯度的公式为:

q = - kA (Δ T/Δ n)

其中Δ T/Δ n是区域A方向上的温度梯度,k是以W/m-k为单位通过实验得到的材料导热常数。

对流是通过流体(液体或气体)内的电流的热量流动。对流是物质在液相或气相中的体积的置换。这种机制在具有足够空间用于空气或液体循环的大型设备中很常见。

对流的公式:

q = hA (Ts - T ∞)

其中 h 是对流传热系数,A 是传热过程中隐含的面积,Ts 表示系统的温度,T∞ 是参考温度。

辐射是通过电磁波或光子传热;它不需要传播介质。辐射传递的能量以光速移动。例如,太阳辐射的热量可以在太阳表面和地球表面之间交换,而不会加热过渡空间。

计算辐射传递的热量的公式为:

q = e σ A [(ΔT)^4]

其中q是辐射传递的热量,E是系统的发射率,σ是Stephan-Boltzmann的常数(5.6697 * 10⁻⁸ W / m²。K⁴),A是辐射传热所涉及的区域,(ΔT)⁴是两个系统与第四个或更高功率之间的温差。

热管理方案

通常,有许多因素会影响设备的热性能。为简单起见,我们将热管理分为四大产品类别:硬件、软件、热接口和基板。

硬件有时被称为主动冷却系统,包括几个产品细分市场,如风扇和鼓风机,与散热器,风扇水槽,热管,冷板,液体冷却系统和热电冷却器结合使用。这些解决方案主要利用具有高导热性的金属或特种材料作为传热介质。铝是散热器最常用的金属,如表1所示。由于成本高昂,铜仅用于高性能散热器应用。黄金仅用于阳极指数产生问题的极端应用。

接口:热界面材料 (TIM) 是位于散热器和待冷却设备之间的产品。它们的作用是通过润湿或连接到两个表面并消除导致隔热的气隙来改善散热器和要冷却的设备之间的接头中的热传递。在某些情况下,接口实际上执行散热器的工作。在由于系统的高度或重量限制,散热器等传统硬件不可行的应用中,这种作用变得越来越普遍。该细分市场包括多个产品子细分市场,包括导热硅脂,导热膏,导热垫,导热胶带,环氧树脂,相变材料等。

表1:导热系数的原材料一览表

通过高级软件实现的计算模型允许分析系统的热特性,包括计算流体设计(CFD),计算传热(CHT),电源管理,电路设计和其他电子设计自动化(EDA)。良好的软件功能通过在器件设计锁定之前通过设计确认最有效的传热路径,最大限度地提高散热器或散热模块的价值。

基材:专为增强电子元件的热处理能力而开发,该子细分市场包括两相导热器,石墨导热器,金刚石导热器和硅基导热器。最近,石墨因其薄型,高面内导热性和低重量而被选为智能手机和其他密封系统设备的铅基板产品。

哪里最需要热管理?

热管理产品的主要消费者居住在消费和企业电子、电信、汽车、医疗设备和工业应用等行业。最常见的热管理解决方案是用间隙焊盘等界面材料层压的散热器(图2中的铝或铜)或冷却器模块(图3中的热管)。如果设计允许,则安装风扇以加速散热。

图2:个人计算机PCB和散热器,图3:笔记本电脑热管和风扇

在讨论系统设计引起的散热时,密封系统热管理是一个完全不同的话题。在开放式系统中,我们可以很容易地利用空气循环将热量交换到环境中。然而,密封系统通常没有空间容纳高大的散热器,并且本质上不允许设备内的空气流通。密封系统中最常见的热管理技术使用通常由石墨制成的热扩散器或屏蔽层来增加用于扩散热点的可用表面积,或者与气隙结合使用,保护敏感组件免受热源的影响。

石墨由于其层状分子结构,是各向异性的,这意味着它在平面上传播热量的速度比通过平面传播得快得多。因此,与各向同性材料(如金属)相比,石墨很好地消除了热点,金属在各个方向上均匀地移动热量,如图4所示。

图2:个人计算机PCB和散热器,图3:笔记本电脑热管和风扇

石墨有两大功能:

热扩散:当与热源接触时,石墨在其表面积上传播热量,增加可用于散热的面积,并冷却热源。

热屏蔽:当石墨和热源之间设计有气隙时,石墨可以均匀地分布热点的热量,并降低设备相对侧的表面温度。

图5:热失控的风险

热管理驱动程序

由于微电子在各个细分市场的广泛引入,以及对功能和可靠性的要求不断提高,热管理已成为技术世界几乎每个分支的重要问题,包括专业和消费电子系统以及汽车电子,机顶盒/家庭网关盒,LED灯和医疗设备。

从热管理的角度来看,设备功能的增加需要付出巨大的代价。器件工作频率和栅极数量正在迅速增加,以热量的形式耗散更多的功率。过热的积聚是电子系统故障的主要原因。电子行业报告显示,所有故障中有55%是由“温度”引起的,并进一步建议将电子元件温度降低10°C,平均寿命可以使设备的使用寿命增加一倍(请参阅伊利诺伊州电容器公司关于寿命计算器的Arrhenius化学活性定律报告)。

由于热量的产生代表了能源的低效使用,因此,一些全球节能和电源管理标准举措,如环境保护署(EPA)的能源之星,欧盟(EU)的蓝天使和计算机行业的高级配置和电源接口(ACPI),将热性能作为能源效率的例证,这是有道理的。

随着电子设备功率的增加,消费者已经看到媒体报道设备着火并讨论热失控理论。热失控是一系列相互叠加的温升周期性反应,将设备工作温度提高到临界水平,通常会导致设备因过热而关闭。在极少数情况下,热失控会导致点火,但到目前为止,没有直接证据表明过热会导致电子设备点火。在这些情况下,可能没有热管理机制故障,但消费者对设备过热导致点火的看法是我们通过在设备中设计适当的热量管理来尽量减少的。

热管理应用

十多年来,Boyd一直为细分市场和应用提供热管理解决方案,包括:

  • 汽车:ECU(电子控制单元),具有导热粘合剂、散热器和 TIM
  • LED 电视显示器:用石墨冷却的背光和用 TIM 冷却的电源模块
  • 移动计算:CPU、功率放大器和显示器,其特点是石墨制成的散热器(如图 6 所示)、铜和铝
  • 企业电子:CPU、芯片和散热器,配备用于传热的 TIM
  • 照明:LED 芯片和散热器中使用的导热粘合剂和 TIM
  • 混合动力或电动汽车:用于电池温度管理的 TIM

Boyd拥有一个功能齐全的热分析实验室,以支持客户的产品评估。测试功能包括导热系数(z轴)和热阻测量(ASTM D5470和ASTM E1530),x轴和y轴导热系数,热成像,介电击穿电压测试,硬度测试,附着力测试,真实设备测试,材料特性分析和环境室测试。Boyd出色的分析能力和市场经验提供了无与伦比的能力,可以帮助其OEM客户,EMS合作伙伴和供应商设计解决方案以解决热管理挑战。

Boyd通过全面的技术材料和设计专业知识,世界一流的制造质量和服务可靠性以及无与伦比的供应链管理,提供成本最高,工程化,基于特种材料的能源管理和密封解决方案。对于您的散热挑战,请在设计周期的早期与Boyd合作,以确保在产品发布时出现紧急情况之前,将最具功能性和成本效益的设计落实到位。将Boyd多年的经验和工程支持与您的工程/技术专业知识相结合,确保您的热挑战以经济高效,领先的方式得到解决。

图6:手机中的石墨

有疑问?我们随时可以提供帮助!