图像

用于移动电子和显示器的先进光学薄膜

先进的光学薄膜为当今的移动电子和显示系统提供了许多屏幕增强功能。包括定向光控制膜、防眩光膜、设备保护膜和亮度增强膜,这些材料被转换成定制产品,延长屏幕寿命,提高效率并增强其光学性能。

亮度增强薄膜

BEF 为目标应用程序提供服务。制造商将这些薄膜集成到显示器背光架构中,以提高亮度、减轻重量、减轻热量并延长电池寿命。BEF具有结构化表面,可回收和准直光线,增加显示器的视角并提高背光效率。

BEF是一系列光学薄膜,具有精密的微复制棱镜,可将光线折射并准直到观看者。这些薄膜具有各种棱镜角度以及各种雾度和哑光饰面。单个BEF或两个BEF在90°处交叉,使光线准直并增加液晶显示器(LCD)的轴上亮度。这些薄膜还增加了背光均匀性并隐藏了缺陷。

光路基础知识(边缘照明系统)
使用3M DBEF回收非偏振光

双亮度增强膜 (DBEF)

DBEF是一系列反射式偏振镜。这些多层光学薄膜回收非偏振光,否则这些光将被后偏振片吸收。它们将背光效率提高了30%至40%,同时在宽视角上分布偏振光。它们还可使用光学透明粘合剂。

增强型镜面反射器薄膜 (ESR)

ESR是一系列非金属中性颜色反射器,可反射可见光谱中所有波长的98%。这些薄膜提高了LCD背光的回收效率,并与3M DBEF反射偏振片配合使用,以最大限度地提高背光效率。ESR薄膜厚度范围为65至82微米,还提供无卤素版本。

定向光控制膜

定向光控制薄膜是一组满足消费电子产品、自动驾驶汽车、商用信息亭和医疗显示器的数据隐私需求、视场要求和干扰问题的薄膜。这些薄膜被集成到显示器中,以提供狭窄的视野,消除反射和眩光,或提供汽车平视显示器系统的精确定位。定向光控膜包括金色隐私滤镜、高清晰度产品、触摸屏产品等定向光控膜。

保护膜

保护膜提供光学透明的屏障。它们提高了显示器的耐刮擦性,抗冲击性,抗紫外线性和耐水性,同时保持了光学透射率。这些产品还可以提供额外的功能,包括防眩光处理、对比度增强和有机封装或屏障。

柔性透明阻隔膜

是一种比玻璃更轻、更柔韧、更耐冲击的隔膜。光学透明薄膜由热稳定的光学级聚酯(PET)基材上的多层聚合物氧化物涂层组成。非导电保护膜为敏感电子设备、显示系统甚至太阳能电池提供氧气和水蒸气屏障。它们还具有以下特点:

  • 88% 透光率 (>85%)
  • 厚度 52 μm
  • 低雾度;小于 2.5%
  • 透明度高;大于 95%

屏障保护片

一种只有55微米厚的防眩光,紫外线阻隔膜,大约是传统防眩光膜厚度的五分之一。这种新型保护膜是对下一代消费电子产品、可穿戴设备、医疗监视器和柔性电子产品的补充。它透射的紫外线不到所有紫外线的3%,纤薄,柔韧且耐刮擦,铅笔硬度大于3H。

博伊德公司 - 光学薄膜的首选转换器

为了实现所需的特性并保持有竞争力的价格点,供应商需要供应商提供一系列可以精确有效地转换的显示膜解决方案。Boyd在满足移动电子和显示系统的显示膜要求方面具有独特的优势。

Boyd能够利用其完全集成的内部精密加工能力来生产针对独特的自动化装配系统进行优化的光学薄膜。核心竞争力包括在洁净室制造环境中使用先进的分段框架制造技术生产零间隙公差的模切组件。凭借数十年的经验,与全球先进的材料制造商以及生产设施和设计中心建立了战略合作伙伴关系,Boyd是集成密封,热管理和保护解决方案的先驱,这些解决方案满足或超过几乎任何显示系统的设计标准,同时提供较低的总拥有成本。

多技术热管组件
多技术热管组件

超紧密公差

先进的OLED和LED显示技术需要保持超严格公差的可交付成果。用于这些先进显示系统的多层光学薄膜是通过转换一堆高粘性材料来生产的。然而,为了在整个转换过程中保持产品定位并达到所需的尺寸精度,精确的配准和卷筒纸控制至关重要。Boyd 通过将多工位伺服驱动旋转压力机与专有的 MR 模块和可编程逻辑控制器相结合来保持套准控制。他们建模和生产多层光学薄膜组件,并实现零间隙公差,这为客户提供了以下好处。

  • 提高电子显示模块的功能和预期寿命。
  • 增强的防侵入和防潮保护程度。
  • 能够应对处理和模切光学透明胶粘剂 (OCA) 时的挑战。
  • 包括多工位伺服驱动旋转压力机和专有技术,以保持套准控制并支持超严格的公差。

洁净室能力

高品质LED显示屏、OLED屏幕、触摸屏和其他高性能电子元件对碎屑、微粒和污染物的敏感性更高。Boyd的区域制造地点包括FDA注册的100至100,000类洁净室设施,如美国联邦洁净室分类标准,美国FED STD 209E所定义。Boyd的高精度转换和先进的旋转模切技术被安置在洁净室环境中,在批量生产中提供高成品率和低废品率,并保持OCA的完整性和保护,光控制或亮度特性。

分段框架制造技术

与传统的全窗框设计相反,Boyd的分段框架制造技术使他们能够消除材料浪费并降低转换后的物料清单(BOM)成本。产量优化技术使他们能够转换多卷专用高性能薄膜,并以针对装配优化的格式生产单个有凝聚力的可交付成果。它们能够整合密封、热和保护解决方案,同时以尽可能低的总拥有成本提高材料利用率并实现零间隙公差。

全球制造

Boyd的多元化采购能力使他们能够应对物流挑战和供应链要求。他们在全球拥有30多个制造地点,这些地点的战略位置支持区域制造并应对物流挑战。Boyd的合格供应链合作伙伴是根据产品质量,供应商领导力,财务稳定性和实力来选择的。此外,跨职能团队协助管理新产品的推出、批量生产和交付期限。

结语

背光灯仅通过显示器传输8%的产生光。随着对大型高分辨率显示器的需求以及满足能源之星8.0法规的需求,制造商必须依靠先进的光学薄膜解决方案来创新电子显示器。Boyd以最低的总拥有成本提供高质量、高性能的光学薄膜解决方案。其完全集成的内部精密加工能力和多个设施为全球复杂的制造和装配要求提供了具有竞争力的解决方案。

有疑问?我们随时可以提供帮助!