消费者期望产品在恶劣的环境中表现良好。环境控制和坚固化技术通过保护敏感部件免受灰尘和碎屑、湿气和其他不需要的污染物的污染,使产品能够承受严格的使用。
这些技术有助于管理暴露在极端温度,热循环应力,紫外线,高冲击和振动以及其他极端条件。通过控制设备在苛刻条件下的影响和性能,制造商延长了消费品的使用寿命和可靠性。
Boyd 的材料选择、工程、测试和精密转换专业知识使我们能够帮助您选择、设计和制造正确的加固技术,从而有效地管理内部能源,防止外部碎屑和环境因素。通过有效的环境控制和加固,提高客户满意度,保护产品的长期可靠性能和安全性。