安全管理技术

电气绝缘与安全

随着更多产品的电气化,OEM 发现电气绝缘和电缆安全是其产品设计中更为关键的部分。有必要将电气绝缘和介电材料集成到各种产品上,以确保消费者和技术人员在各种应用中的安全,每种应用都有其独特的性能要求。

感染控制

无菌和一次性产品有助于减少感染,对患者和卫生保健专业人员的健康和安全至关重要。医疗一次性用品可减轻传染病传播,而先进的伤口护理产品可保护患者免受病毒和细菌的感染。这些感染控制解决方案可实现更快的恢复,并支持医疗进展。通过适当的感染控制,患者从医院和诊所的时间减少中获益,降低医疗设施成本,减少保险索赔费用。

用户进入防护

并不是产品的每个部分都是安全的,用户可以联系。机械部件、高压区域和热表面对于客户触摸或接近都不安全。保护技术人员,因为他们为安装的设备提供入口保护解决方案也很重要。

声学控制

声学控制技术有助于保护用户和系统免受过度的噪音和振动影响。隔音和网保护有助于限制传输噪声并保持安全的声学水平,这对工作场所的安全和合规性尤为重要。绝缘泡沫可防止噪音传输从发动机舱等嘈杂环境或重型设备操作员驾驶室等受控环境中传播,从而造成不安全的用户环境或干扰更敏感的流程或设备附近。

安全标签

安全标签帮助原始设备制造商向消费者传达关键使用行为信息。系统信息图形共享用户和技术人员如何安全地与复杂系统交互的关键详细信息。

保护用户免受危害

安全是产品设计和制造的关键方面,尤其是在用户福祉取决于您的产品时。保护用户免受高温表面或高电压等危险是正确使用最终产品和客户满意度的关键。保护患者和卫生保健提供者在医疗环境中免受感染是人口安全和药物发展的关键。保护客户和员工免受过度噪音或腐蚀性材料的影响对于原始设备制造商 (OEM) 和组件组装商都至关重要。

详细了解 Boyd 如何利用各种过程控制技术、材料专业知识和设计经验,帮助客户设计解决方案,确保:

  • 电气绝缘与安全以防止短路、暴露于高电压和电流、消防安全、电池保护和适当的电缆管理
  • 感染控制,确保卫生保健提供者的安全、伤口护理产品和医疗环境无菌,以及有助于加快患者康复速度的解决方案
  • 用户入口保护以防止消费者或技术人员访问可能不安全的产品区域
  • 声学保护,可限制暴露于过大的噪音
  • 使用安全标签)知情的用户行为
图像
图像

额外资源

电气绝缘与安全

Boyd 利用各种电气隔离材料,如聚合物薄膜、陶瓷硬件、模制组件和泡沫,帮助客户管理电气风险。通过实施适当的电气管理解决方案,我们的客户可以预防电气短路和用户暴露于高电压或过大电流。增加的电气绝缘功能还改进了新产品设计,使产品更密集,无需风险或电弧或短路,这意味着更多功能组件可以安全地设计成更小的尺寸空间,发电量更大。

复杂的电气系统利用更为复杂的电缆网络,将更高容量的信息和电力输送到更离散的位置。除了增加负载外,电缆管理也是电气安全的关键部分,以防止交叉电线或误认,从而损坏昂贵的设备并可能损害用户。

在电气短路的情况下,材料选择在消防安全中起着关键作用。耐火或阻燃材料可防止火焰扩散,在某些情况下可以熄灭或隔离火花或火焰。耐火材料还可以隔离系统故障并保护系统平衡的完整性,这对于保护用户免受系统故障的影响至关重要,在电池系统等应用中尤其重要,这些应用在故障期间具有高风险.

感染控制

这些感染控制解决方案中有许多是单一或临时使用,以帮助防止感染的传播。这些解决方案必须满足关键安全要求,并且以可扩展且经济实惠的成本模型。一次性感染控制解决方案的性能、成本、材料质量、可靠性和保质期是最佳材料选择、有效部件设计、工艺创新、清洁控制和质量保证的微妙平衡。

耐用医疗产品面临着不同的挑战,密封污染物、防止交叉污染、控制内部环境和易于灭菌是产品设计和制造成功的关键。

声学控制

尽管我们的许多技术包括减少或防止噪音和振动传输的方法,但我们也利用我们的设计专业知识来开发主动系统,使噪音低于传统同类系统。我们的工程团队设计鼓风机,以较低的声学保持高性能。

用户进入防护

为了帮助防止用户和技术人员在产品或装配中遇到潜在危险的环境,原始设备制造商实施用户入口控制解决方案,以指导安全行为。安全笼、栏杆、护指、绝缘材料和网状物等解决方案有助于客户和技术人员远离危险。

安全标签

通过告知消费者和技术人员如何正确安装、维护和与其产品互动,原始设备制造商确保更长的产品寿命和更高的用户安全性。

有疑问?我们随时可以提供帮助!