技术文献



探讨透明胶粘剂

光学透明胶粘剂(OCA)提高触摸屏的透明度和对比度,使得用户体验更加清晰生动。随着一体化程度提高,如今移动计算设备在我们的日常生活中扮演重要角色,OCA有助于丰富用户与其触屏设备的交互。

大约十年前,阴极射线管(CRT)在显示器技术领域占主导地位,如今却已被薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)取代。TFT-LCD的关键优点之一是屏幕尺寸非常灵活,小到1",大到100"。这项改革为屏幕设计创造了大量新机遇,影响着尺寸和最终应用。

多点投影电容式触摸屏也是在大约十年前开发出来的。这项技术的特点是触摸屏的精确定位能力和极其快速的响应时间。

TFT-LCD显示屏和多点投影能力触摸屏技术的结合是一项革命性的产品引进,尤其是对于移动计算设备而言,使手机从只能用作简单的通信工具变成能够快速轻松地利用手持技术操作数百种不同的应用。

触摸屏显示技术的一个固有问题是,随着增加的材料相互叠加,透光率就会衰减,从而降低图像和屏幕画质。宝德OCA领域的专家能够对此提供理想的解决方案。光学透明胶粘剂有助于通过提高触摸屏的透明度和对比度解决透射率问题,从而提供高质量图像用户需求。

下载技术文献


查看光学透明胶粘剂解决方案