某些散热或机械需求可能会迫使产生液体回路不合逻辑的路径,从而增加复杂性和冷板成本。例如,应用经常具有液体回路必须绕过的预定安装孔位置,和/或固定的组件以及流体入口和出口位置,这就严重限制了液体回路的选择。通常,设计越灵活,冷板设计就越容易,并且将实现更多的成本节省。通过与印刷电路板设计师或电气工程师密切合作,散热工程师可以提供有关组件间距和位置的信息,以确保他们在设计时考虑到电和热需求。这可以显著简化冷板设计并降低成本。有关冷板成本的更多信息,请参见我们的应用说明“冷板制造成本动因”。
务必要了解使定制冷板解决方案能够满足最具挑战性的散热和机械需求的各种设计技术。定制冷板设计有数千种排列,熟练的工程技术是关键。入口和出口位置的灵活性、合适的流体回路路线设计,以及翅片或通道的使用可以帮助建立一种为应用提供最佳价值的散热解决方案。随着热负荷越来越集中并且分配给冷却的空间越来越小,定制冷板将越来越多地用于满足应用独特的液体冷却需求。宝德(Boyd)公司的散热业务爱美达(Aavid)拥有数十年为印刷电路板和其它电子产品设计和制造定制冷板并确保满足或超过其高散热性能需求和成本限制的经验。
在我们的液冷板部分了解有关我们不同液冷板解决方案的更多信息。