相对定位系统

        

Aavid SmartCFD的一大优势是相对定位系统功能,可让用户在解域内任意旋转组件。这一先进的集成系统使用户能够定义与另一个组件属性直接相关的物体的位置和大小。这个功能强大的工具提高了模型构建和设计迭代调整的效率。

用户在向模型添加组件时,可以选择根据另一组件表面的相对位置进行放置。该定位系统也是动态的,因此能一直“附”在父组件上,并在父组件的位置或几何形状发生变化时自动更新。任何组件的原点和位置或维度属性都可被定义为一种关系,例如占父组件的百分比。相对定位系统使Aavid SmartCFD用户能够直观地构建准确且动态的模型。

相对定位系统还简化了参数或优化试验中各个组件的参数化定位和尺寸。由于任何几何尺寸或坐标都可以通过函数进行定义,因此高级用户可以利用Aavid SmartCFD中的参数化工具智能并自动地定义和调整组件尺寸和位置。