Aavid SmartCFD中的智能对象

Aavid SmartCFD得益于业内领先的散热设计工程师采集的数十年经验数据。Aavid SmartCFD在复杂算法中运用这些数据,为热管、LED模块、TEC和TEG等对象模拟准确和相关的组件性能。用户可以信赖Aavid SmartCFD出具的性能报告,因为模拟软件已经综合了这些高级装配组件的实际功能。


















热管

有效且准确的热管建模既难又耗时。当前软件的出错概率较大,因为工程师必须做出假设,寻求变通方法,无法有效预测干燥状态且在模型精度方面必须做出让步。

用户能够利用Aavid SmartCFD先进的几何工具快速有效地构建热管和完整热管组件的相关模型。该软件在计算每根热管的性能时会考虑详细的热管结构,如热管直径、管芯厚度、弯曲度或平整度等几何形状以及重力方向。Aavid SmartCFD增强了网格划分功能和智能关联功能,可在组件级报告中准确预测详细的性能和干燥情况。

LED模块


热电冷却器和热电发电机(TEC/TEG)

Aavid SmartCFD拥有热电冷却器和热电发电机(TEC/TEG)的高级建模功能,能够对TEG和TEC设备的流体和固体部分进行全3D离散化建模。Aavid SmartCFD详细程度很高,可以准确预测TEC和TEG内的焦耳和汤姆逊效应,同时考虑到元素的扩散和非均匀传导。用户还能通过3D模型功能准确地构建和模拟多级TEC。

TEC建模具有详细的功能选项。用户可以单独构建每个耦合,设置不同的N-P半导体电偶对横截面尺寸。Aavid SmartCFD是唯一一款能够为用户提供TEC详细性能报告的软件,涵盖热侧和冷侧的热输送、性能系数(COP)和焦耳加热。