Aavid SmartCFD用户界面

Aavid SmartCFD采用典型窗口式图形用户界面(GUI),通过鼠标和键盘进行控制。

当您打开Aavid SmartCFD时,会默认打开包含多个菜单的主界面。GUI由几个主要部分组成:主菜单栏、工具栏、项目管理器、属性面板、消息窗口和3D模型。Aavid SmartCFD中的大多数操作都是用项目管理器、主菜单或工具栏完成。

3D模型视图

Aavid SmartCFD的中心窗口是3D模型视图,用户可用此查看和操作CFD模型的视图。每个对象(包括域)都有相对于全局坐标系原点的基本(X,Y,Z)定位。主菜单和工具栏具有基本文件导航功能以及常用流程和视角的快捷键功能。将鼠标悬停在每个图标上会显示每个流程的操作指示。

项目管理器


项目管理器是构成一个Aavid SmartCFD文件的所有对象的分级大纲列表,是定义和管理项目的主要界面。位于屏幕左侧的项目管理器用来管理项目的所有设置、对象、组件、库和解决方案。用户可以通过项目的可扩展菜单来禁用、隐藏、替换或复制项目中的任何组件。在项目管理器中选择对象会激活该对象的属性面板,属性面板显示在窗口右侧。

属性面板


属性面板列出了在项目管理器或3D模型窗口中所选对象的属性。属性面板通常位于Aavid SmartCFD窗口的右侧,您可以通过属性面板更改对象的各种特性。



组件工具栏


用户可以使用Aavid SmartCFD组件工具栏为CFD模型快速添加所有组件。组件工具栏由一系列图标组成,这些图标代表用户可以添加到模拟模型中的所有对象。

几何工具栏


几何操作工具栏包含用于高级定位和模型操作的关键快捷方式。将鼠标悬停在每个图标上会出现该流程的操作指示。