航空航天售后支持

可从AS 9100D认证和FAA注册的设施获得Aavid FAA认证替换零件,以支持航空航天售后市场。这包括商用、军用和通用航空飞机的逆向工程解决方案,以及利用经批准的数据和程序制造具有成本效益的Aavid换热器芯替换件以及改装的冷却解决方案。

有24种FAA-PMA合格证书,适用于活塞和旋翼飞机等应用中的替换换热器油冷却器。PMA零件提供与OEM零件相同的性能、可靠性和保修服务,有助于节省成本。

有关FAA-PMA替换零件的完整列表,请访问FAA:法规和指南库、零件制造商审批数据库。

http://rgl.faa.gov/

可通过FAA认证维修站,使用超过100种Aavid换热器芯来替换波音、空中客车、麦克唐纳道格拉斯公司(MD)、加拿大庞巴迪公司(CRJ)和巴西航空工业公司(ERJ)所生产飞机中的OEM零件。维护、维修和运营(MRO)供应链合作伙伴利用这些换热器芯来替换损坏或存在缺陷的零件。

有关各种Aavid换热器和油冷却器的更多信息,请参阅我们的换热器页面。

经销商
www.canadianaeromanufacturing.com
www.niagaraairparts.com
www.airflow-systems.com/category/aircraft-oil-coolers/


MRO供应链合作伙伴
www.triumphgroup.com
www.eliteaerospace.com
www.americancooler.us


FAA
AS9100D
ISO9001:2015

获取更多信息