首页 » 博客 » Boyd在对抗COVID-19中的基本密封、热和防护解决方案

Boyd在对抗COVID-19中的基本密封、热和防护解决方案

最后更新 Dec 22, 2023 |发表于 Mar 31, 2020

随着COVID-19大流行的持续加速,世界面临着抗击和战胜病毒的新挑战。随着每一个不断上升的挑战,公司正在齐心协力,快速制造必要的医疗用品和设备,以正确治疗患者。

呼吸机和呼吸器

医院迫切需要呼吸机来帮助那些正在与病毒作斗争的人。呼吸机支持和控制流向患者肺部的氧气气流,使其成为生存的关键工具。目前,短缺导致机器的使用在多个患者之间分配。虽然功能有些简单,但设计要复杂得多。未能保持关键的电子控制单元温度是有害的。

Boyd在设计和制造热系统方面准备和经验丰富,以支持这些呼吸机的全天候使用。我们的散热器热管组件可承受长期使用而不会失败。这些技术是一种高效、持久的冷却解决方案,它结合了热管的快速、高容量、两相传热,以消除局部热点并提高风冷散热器的效率。散热热管组件可减少电子元件周围的热量积聚,并实现更均匀的散热,从而最大限度地提高空气侧翅片效率。



微孔板PCR密封和PCR热循环仪

最常见的 COVID-19 检测形式是从喉咙或鼻拭子中收集痰液并进行聚合酶链反应,也称为 PCR。从那里,样品被送到实验室以检测病毒RNA的痕迹。

这些检测试剂盒也是医疗用品短缺的一部分,是确定是否存在冠状病毒的第一步。试剂盒由PCR板,管和盖,密封件和附件组成。

长期暴露在元素和各种环境影响下,使医疗用品和设备暴露于多种污染物中,这些污染物会影响设备或其组件的安全性、效率、可靠性、纯度和生命周期。Boyd在工程模切PCR板密封方面拥有数十年的专业知识,旨在最大限度地减少PCR托盘特有的有害污染物的影响。

PCR热循环仪通过在循环程序中调节温度来扩增DNA。这些PCR设备必须快速可靠地分析数据。Boyd提供特定于这些设备的技术,包括大容量冷却器和热管组件散热器噪音,振动/隔热等。要了解更多信息,请查看此 DNA 循环仪/热循环仪案例研究。



CT扫描和X光机

每天都有成千上万的人接受冠状病毒检测。卫生专业人员正在继续拍摄胸部X光图像并分析图像中的异常情况。与呼吸机一样,X射线机和设备对于诊断和治疗感染至关重要。

CT扫描仪中的X射线发生元件产生大量的X射线,但为了保护和保持X射线暴露的安全水平,大多数X射线被转化为可以安全消散的热量。液体冷却是冷却高密度热负荷的最紧凑和最有效的方法,适用于类似于 X 射线机的应用。液体可以吸收和传输比空气更多的热量,从而实现高性能冷却解决方案。



面罩

 

世界各地的公司都加紧行动,暂停了他们常用的产品,每天生产数百万个面罩、口罩和其他医疗防护设备。一些医护人员正在家用商店购买的面料制作口罩。

对于佩戴 N95 口罩时的第一道防线,使用全面罩保护器来阻挡液体、液体飞溅、灰尘等。防流体的全面罩还通过其广角设计有助于防止面部接触。Boyd 目前正在与世界各地的客户合作,转换塑料防护罩保护器、防护罩的松紧带以及有助于使防护罩远离面部的粘性泡沫垫,为安全眼镜和 N95 口罩留出空间。



保持安全

Boyd 正在努力以我们所知道的最佳方式帮助提供与 COVID-19 大流行作斗争的解决方案:为我们的医疗客户快速创建可靠且具有成本效益的解决方案。

相关文章

数据中心冷却要点

数据中心冷却要点

数据中心冷却:数字基础设施的命脉 在动态的技术领域,数据中心充当...

WSF-M 推出 k-Core® 热倍增器

WSF-M 推出 k-Core® 热倍增器

美国太空部队 (USSF) 准备在 3 月 2024 日进行令人振奋的发射。USSF-62,一种先进的...

有疑问?我们随时可以提供帮助!