EV/HEV 充电和电池:为电动汽车解决方案供电

电动汽车充电解决方案:在电动汽车中进行密封与保护

任何电动或混合动力/电动车(EV/HEV)的成功都取决于其储能能力和充电速度。一旦车辆单次充电的有效续航里程与加油站快速加油相比,消费者更有可能转向电动汽车。OEM厂商处于电动汽车充电解决方案创新的前沿,旨在提升电池容量、效率和寿命,同时缩短充电时间,使电动汽车和HEV对消费者更具吸引力。任何行业变革创新都面临挑战;车辆空间、重量和动力有限,必须满足苛刻的成本和可靠性要求(SWAP-CR)。车辆面临严苛的环境限制,这对大型电子系统和电池带来严苛的环境密封和保护要求。

热失控的三大原因以及如何预防它们

(查看文字实录)

如何冷却和保护电动汽车电池免受碰撞和热失控

(查看文字实录)

EV-HEV-充电和电池

长期的专业知识

利用博伊德在电动车充电解决方案方面的专业知识,以及在工程材料解决方案方面的丰富经验。博伊德是开发和制造有助于密封和保护电动汽车产品的理想合作伙伴。我们的精密转换能力使我们能够开发坚固、经济且可靠的密封产品,保护电力转换器和逆变器、电子控制单元(ECU)、充电站及电池仓免受颗粒物和液体的渗入或污染及水损。博伊德在三大洲维护IATF 16949认证的制造运营,确保我们的电动出行零部件超越汽车质量管理系统的严格要求,并配备区域性支持。博伊德的客户导向和关系管理文化与IATF 16949的流程和质量体系保持一致。通过优化流程、组织和效率,我们通过有效的管理和组装流程降低成本,提高良率,同时为客户提供高质量产品。

电池和电池组

通过博伊德全面的电动汽车充电解决方案,最大化电动汽车效率。电动汽车的效能取决于其电池,这是决定单次充电有效续航的关键因素。电池在充电间隙储存直流电,供车辆其他电子系统在运行时消耗。电动汽车的电池组通常由一系列锂离子电池(锂离子或锂离子电池)组成,形式为小圆柱体或扁平矩形袋。替代技术如燃料电池也是电动和混合动力汽车电力储存的选项。电池为整辆车供电,拥有显著的重量和空间分配,OEM厂商在每次设计迭代中都力求优化和改进。更小更轻的电池使设计师能够采用更高功率或更密集的电池单元,以实现更远的续航。与博伊德的设计和工程团队合作,使您能够开发优化解决方案,保护电池免受环境影响,提升电力储存性能和效率。我们采用SOLIMIDE ®泡沫、隔热罩和电池垫条等高度工程材料,打造集成解决方案,确保您的电池外壳安全可靠。博伊德的集成解决方案帮助您更好地保护乘客,提升电动汽车的整体安全性。

充电站和电动汽车维修设备

充电站和电动汽车服务设备(EVSE)通过促进从电网到电动汽车的电力传输,在改变电动汽车充电解决方案方面发挥着至关重要的作用。它们构成了充电基础设施的支柱,推动了电动汽车充电技术的发展和普及。

充电器有不同的级别,反映了功耗和充电速度:

1 级:为电池充电过夜的典型家用充电器

2 级:一些家用充电器需要几个小时才能充满电池电量

3级:增压器

更高级别的充电器需要更多功率,从而缩短充电时间,在 10-12 分钟内提供 100 公里行驶距离这一重要里程碑。eMobility 行业正在转向需要更高电压的快速充电,以与传统内燃机 (IIC) 加油时间周期竞争。

充电站-电动汽车-服务-设备
电动汽车-电池-冷却-系统-液体-冷板-安装在电池模块上

部分充电器具备将电网交流电转换为直流电流和电压,从而安全地为电动汽车电池充电。这类充电器使用电逆变器,即一系列快速交替将交流电转换为直流电的电气开关。这些逆变器还可能配备降压变换器或降压转换器,以将高直流电压提升至理想电池电压。大多数此类充电器安装在户外环境,受外部天气影响。充电系统中的高功率电子设备必须防护雨水、紫外线、风污染物及其他损害,因此充电器外壳系统、密封件和保护解决方案对于确保更长且可靠的产品寿命至关重要。

车载充电器

电动或混合动力车辆的车载充电器(OBC)将充电站提供的交流电转换为直流电,为电池充电。电池以直流方式储存能量,因此OBC设备能高效处理和转换的功率越多,电池充电速度越快。车载充电器利用一系列半导体器件将交流电流转换为直流电。这些半导体器件切换迅速,过程中会产生大量废热。车载充电器可能包括降压变换器、降压转换器或3相输入功率因数校正(PFC)组件,除了主逆变器外,以降低高直流电压以降低电池电压,从而更安全地储存。

Boyd 车载电动汽车充电解决方案

Boyd的电动汽车充电解决方案专业涵盖车载充电器所需的密封、保护和屏蔽要求,通常采用高效的集成解决方案。我们高性能的密封圈和密封套,采用箱体内,是开发满足您性能需求的高效电动汽车充电解决方案的理想合作伙伴。我们将多种功能集成于单一组件中,通过简化供应链、最小化组装时间以及制造可靠解决方案,降低整体成本,降低维护和保修成本。

有疑问?我们随时可以提供帮助!