电子显示器、触摸屏和人机界面
什么是显示模块,为什么它很重要?
显示模块是电子元件,包括LED(发光二极管),OLED(有机LED),LCD(液晶显示器)模块以及旨在使显示器更轻,更薄,更亮,更节能的新兴技术。
什么是触摸屏模块?
当与触摸感应功能相结合时,显示器兼作触摸屏人机界面,允许用户与设备进行交互。显示器和触摸屏模块用途广泛,在当今的互联世界中无处不在。用户希望新产品能够利用触摸屏和显示器作为界面,使其成为大多数应用中必不可少的设计组件。每个触摸屏的应用要求可能会有很大差异,并迅速成为产品中最复杂的组件之一,从而区分独特的用户体验。
连接、显示和远程信息处理
随着电动和混合动力汽车的新功能被添加到新车型中,人机界面(HMI)和远程信息处理越来越多地集成到最新车型中。平视显示器、导航和信息娱乐系统以及智能后视镜等创新技术需要先进的显示解决方案消费者才能从这些附加功能中受益。
Boyd专门协助工程师优化其显示组件,并将原材料转换为集成显示垫圈和屏幕增强组件。通过将多个功能分解为更少的多功能组件,并在一次操作中转换它们,Boyd 简化了显示解决方案,并降低了整体组装时间、材料成本和供应链复杂性。
什么是显示增强膜?
提高效率
更好的光线 利用 提高能源效率
增加亮度
专用薄膜 提高 显示对比度、清晰度和活力,而不会增加功耗需求
延长电池寿命
更好的光线 利用 和提高能源效率 MEANS显示器的电池消耗较少
为什么选择博德的显示和HMI解决方案?
我们创新光学材料融合的方式,以解决 OEM 挑战,简化对材料创新的访问,并优化显示器集成商在显示器堆栈中吸收光学元件的方式。
我们帮助您选择 最佳的 在实现所需显示性能的同时平衡的材料 优化 成本和装配复杂性。
我们的材料科学广度使您能够简化对世界上最先进的光学材料创新和所有主要供应商的访问。
我们在材料组合方面为您提供无限的灵活性,以提高性能并丰富价值。
我们的制造设计 (DFM) 可确保您的显示器组件轻松融入显示器子组件中。
我们在所有关键地区采购和制造产品的能力为您提供了区域灵活性。
我们拥有支持和管理所有主要显示器集成商的经验,这些集成商拥有长期的现有关系。
模内装饰 (IMD) 和模内贴标 (IML) 解决方案
(查看文字实录)
面向汽车行业的人机界面解决方案
(查看文字实录)
什么是 Inside Advanced Display and Touchscreen 解决方案?
(查看文字实录)
高级显示和触摸屏优势:
增强的用户体验:直观的用户界面可轻松显示动态信息和菜单,以实现广泛的功能。
差异化的品牌体验:精心设计的显示器在具有各种光照水平和光源的各种环境中提供更加身临其境的体验,具有丰富的活力,鲜明的对比度和可靠的性能。
卓越的可持续性:智能设计通过使用薄型、轻巧的先进薄膜材料将产生的光线集中到观众面前,从而最大限度地提高视觉体验并减轻整体显示模块的重量,从而优化了显示器电池的消耗。
显示挑战:
设计知识:随着显示器在大多数应用中激增,不同的OEM可能不具备显示器设计专业知识、显示器材料经验或专业知识,无法将显示器最好地集成到他们的应用中。
制造复杂性:难以处理的粘合剂或薄膜材料以及高光学透明度要求,难以实现高良率的挑战
更小、更薄的外形:产品设计师需要更小、更薄的尺寸显示器,几乎没有边框设计来满足消费者的需求。更紧密的组件也意味着显示器更接近发热组件,需要保护可靠性和长使用寿命
重量关键:许多显示器要么由消费者携带,要么安装在重量影响效率或运输范围的移动组件上。
Boyd 在高级显示和触摸屏解决方案方面的差异
在过去的20年中,我们创新了先进的材料制造工艺,在大批量生产中始终如一地提供具有出色公差控制的高质量光学显示组件,以帮助世界上最复杂的移动电子品牌优化显示性能和组件成本。我们将继续孜孜不倦地推动先进的显示器组件工艺创新,以帮助我们的客户继续脱颖而出,并利用我们的传统,帮助新来的先进显示器品牌驾驭这项复杂的技术。
Boyd的高级展示遗产
- 15 多年来在显示应用中经过现场验证的性能
- 1 billion + display components shipped
- 5 million + Micro OLED component installations
- OEM 和 1 级合作伙伴值得信赖的顾问
- 电子和电动汽车应用关键显示解决方案的先驱
- 端到端内部验证
分段框架技术
Boyd专有的分段框架技术利用我们深厚的创新加工知识,专有设计的先进旋转加工设备,以最大的原材料利用率集成多个材料层。我们能够在一次性制造中将多个显示物料清单 (BOM) 组件组合成一个易于组装的最终产品交付成果,帮助我们的客户在将显示模块集成到其应用程序中时加快装配流程。
- 公差控制低至 +/-0.05mm
- 将多种材料和显示组件集成到一个易于组装的最终产品中
- 缩短装配周期时间
- 最大限度地利用原材料
- 最大限度地减少材料屈服损失
- 将展示安装胶、边框粘合剂、垫子、垫片、绝缘、屏蔽性能和光学功能集成到一个组件中
宝德洁净室和精密加工专业知识
Boyd的洁净室转换功能使我们能够处理光学显示粘结和薄膜与令人印象深刻的收益率,同时保持最高的清晰度标准。我们开发了一种称为分段框架技术的有效流程,使我们能够从框架中心消除传统未使用的材料产生的材料浪费。这使我们能够每卷材料制作更多的框架,并降低您的材料成本。
材料科学和处理专业知识
光学材料旨在提高显示器的性能和效率。为了有效地做到这一点,它们必须在视觉上完美无缺,并且没有外来碎片和污染物。这些特种材料需要特殊的协议,以确保零缺陷影响光学和显示材料的运输、包装、存储、处理和加工方式。
Boyd在所有关键地区维护各种洁净室环境,其流程和协议可处理和制造具有日益提高清洁度要求的显示材料:
- 无污染材料储存和处理协议
- 洁净室原材料分切和制备工艺
- 洁净室先进的旋转转换生产线
- 洁净室平板床转换生产线
- 洁净室外观检查
- 100级洁净室
- 1000级(1K级)洁净室
- 10000级(10K级)洁净室
- 100000级(100K级)洁净室
- 紫外线敏感洁净室制造
- 温度敏感型物料搬运工艺
洁净室环境包括持续监控,以确保光学材料和显示组件无污染且符合规格:
- 过滤器安装泄漏测试
- 空气中颗粒计数测试
- 气流速度测试
- 温度测试
- 相对湿度测试
- 光强水平测试
- 声压级测试
- 室内加压测试
供应链
显示模块价值链非常复杂,许多参与者。Boyd 可帮助您简化这一过程,以最佳总成本提供差异化的性能。
原材料供应商创新材料配方,提高材料性能。他们生产大幅面的卷筒和片材的原材料展示材料。Boyd 与 3M、tesa 和 Nitto 等领先的原材料供应商建立了 50 多年的战略供应关系。我们将继续积极寻找具有创新材料的新进入者,这些材料可以帮助我们的客户获得与众不同的体验。
许多 OEM 依靠显示器集成商来设计和提供满足其需求的定制显示模块。这些集成商是显示模块设计和组装方面的专家,向 OEM 提供符合规格的子组件,以便集成到其最终产品中。Boyd与世界领先的显示器集成商建立了15 +年的合作关系。随着我们的客户发展他们首选的显示器集成商合作伙伴,我们将继续与新的市场进入者建立新的战略关系。
利用 Boyd 15 多年的展示专业知识来增强您的产品。
要了解的关键显示术语
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| 电池胶粘剂 | 使用耐高温粘合剂将电池固定在显示器堆叠附近的胶带。提高产品安全性并延长电池寿命。 |
| 监管标签 | 符合 UL 标准的监管标签可确保高度的品牌合规性、安全警告和可追溯性。 |
| 相机垫片 | 粘合剂和薄膜或泡沫的组合,可保护相机模块免受水、振动和污染物的影响。延长使用寿命并提高性能。 |
| 电容式触摸模块 | 触觉界面表面,使用户能够通过触摸与设备进行交互。已取代传统的薄膜开关、弹性体和全行程键盘,成为许多产品设计的主要输入方法。 |
| 导电背光外壳 | 机械和导热结构,同时支持背光单元,并将热量从显示器传导到周围环境。受控的背光工作温度可最大限度地提高色彩活力和显示寿命。 |
| 扩散膜 | 在屏幕上均匀分布光线的专用胶片。优化全显示屏可视性,在更宽的视角下实现更好的屏幕清晰度、生动性和色彩真实性。 |
| 显示器集成 | 通过完全集成的子组件(包括所有显示组件、光学薄膜、粘合剂和带显示器外壳的垫圈以及所有连接器)最大限度地降低工程、设计和供应链复杂性,从而简化组装到您的设备中。 |
| 亮度增强膜 | 专用薄膜可增强亮度,改善用户体验并显示能源效率。 |
| EMI屏蔽 | 屏蔽层通过阻挡不需要的外部电磁波来降低电子故障敏感性,从而提高设备和信号的可靠性。消除内部显示组件串扰。 |
| 泡沫粘合剂 | 防止屏幕破裂或分离,显示器对设备具有很强的附着力,缓冲以吸收冲击和振动。 |
| 前框架垫圈和密封件 | 粘性(泡沫)垫圈,用于加固显示器和前玻璃面板之间的接头。缓冲振动和冲击,延长使用寿命,提高客户满意度。 |
| (石墨)散热器 | 薄、轻、导热材料,可将热量从高性能组件的局部热点扩散出去。保持安全触摸温度并防止过热。 |
| 液晶 | 液晶显示器 |
| 光导面板 | 将光线从背光集中和放大到观察器的面板或胶片。提高显示丰富度、清晰度和效率。 |
| LED | 发光二极管 |
| 欧莱德 | 有机发光二极管 |
| 光学透明粘合剂 (OCA) | 光学透明粘合剂,以匹配的折射率机械连接表面,以减少基板之间的光损失,并具有光学透明或不可见的外观。最大限度地提高显示清晰度。 |
| 保护膜 | 薄膜旨在防止在制造、物流、装配、临时消费者使用或持久长期保护期间刮擦或开裂。 |
| 反射膜 | 一种显示增强膜,它通过显示器反射光线,将所有生成的显示模块光集中到观看者身上。更多的光线到达用户,最大限度地提高能源效率、显示活力和色彩真实度。此外,通过将光线反射回用户,它可以最大限度地减少光发热和显示器后面组件的退化。 |
| 分段式框架显示器粘接垫片 | Boyd开发了专有的大批量制造工艺,可分别切割显示框架的四个部件,并组装成一个具有零间隙接头公差的可交付成果,用于防水和尺寸控制。通过 IP67 和推出测试。提高密封性能,实现最佳原材料利用率。 |
| 扬声器网状网络 | 声学透明的合成或编织金属网过滤器可实现高质量的音频,同时密封水和污染物。使用声学透明过滤器密封设备上的水和颗粒,以获得高质量的扬声器和麦克风。 |
| 偏光片 | 通过传输一个偏振光和另一个反射光来提高性能的显示增强膜在背光中循环使用。 |
| 防伪膜和防眩光膜 | 防眩光和安全薄膜是显示增强膜,通过专门的微型百叶窗降低屏幕的可视角度,这些微百叶窗阻挡从屏幕或显示器侧面射出的光线,但中间视角中约60°的光线可以自由到达观众。减少眩光和反射对于在消费或电动汽车等不同照明环境中使用的显示器至关重要 |
关闭
Boyd has shipped more than 1 billion display components over 15+ years. We’ve helped the leading mobile electronics brands differentiate their products with high performance displays that enrich the immersive consumer experience, reduce weight and battery drain while pushing the boundaries in creative manufacturing that optimizes cost.
有疑问?我们随时可以提供帮助!