数据中心

数据中心

刀片和存储保护

机架和机箱保护

制造设计

资源

数据中心
玩暂停

数据中心气流、密封、保护和HMI解决方案

Boyd的数据中心解决方案通过工程材料,帮助超大规模、共置、企业、边缘、模块化和人工智能基础设施团队提升运行时间、可靠性和运营效率,涵盖气流管理、环境密封、电磁干扰屏蔽、电气绝缘、减震和设备标签。Boyd解决方案专为高密度电子设备和可扩展全球生产设计,保护关键数据中心设备,支持更安全的服务,提升系统性能,并帮助运营商满足下一代云和人工智能数据中心环境的需求。

值得信赖的高产能生产

冗余,全球制造

敏捷爬坡和规模化生产

数据中心工程解决方案

(查看文字实录)

驱动人工智能数据中心:博伊德高性能材料解决方案

(查看文字实录)

数据中心性能的密封、气流控制和污染保护

优化数据中心气流效率

通过先进的技术提升数据中心的能源效率、气流性能和系统可靠性 气流管理解决方案 和 气密封技术 专为超大规模、云端、共置、边缘和企业数据中心设计。Boyd的工程系统优化冷却空气输送和热空气排气,创造一致的气流路径,提升效率并降低过热和元件故障风险。 

高性能、符合UL 94 V-0认证的空气阻挡器和气流挡板,采用经过验证的 聚酰亚胺泡沫材料如SOLIMIDE® 密封缝隙制造,防止冷空气流失,消除热量滞留的气囊。这些解决方案提供可靠的隔热效果,提升气流限制,并在高密度服务器机架环境中降低噪音。

探索相关解 AI服务器基础设施优化 以及高密度机架性能,以进一步提升系统效率、可扩展性和正常运行时间。

降低数据中心所有权的总成本

集成解决方案最大限度地减少或消除浪费、维护成本和停机时间,以全面降低数据中心所有权的总成本。

快速重复设计,加快市场速度

客户至上的服务,具有市场领先的速度和响应能力,结合了几十年的热设计专业知识和强大的专有建模工具,使Boyd能够快速重复设计,并加快向市场提供速度。

响应式全球本地化

Boyd随着客户区域需求的发展而与客户一起行动,以应对地缘政治变化,区域采购的战略转变,近支撑或全球制造举措。

博伊德气盾™:U-Space气流管理器

(查看文字实录)

箱体保护和污染控制,确保可靠密封

数据中心机箱持续暴露于服务活动和环境污染物,使得有效的数据中心密封解决方案对长期可靠性和IP级保护至关重要。Boyd提供外壳、外壳和环境密封,帮助防止灰尘和水的入侵,同时提升云端、共置、企业和边缘数据中心部署中的污染控制和系统正常运行时间。集成的气流管理和过滤解决方案,包括泡沫和网状空气过滤器,进一步减少敏感部件上的颗粒堆积,保持热性能并防止硬件故障。Boyd提供广泛的密封垫和密封材料组合,包括高性能弹性体如丁腈(NBR)、EPDM、聚氨酯和硅胶,专为满足精确密封力、压缩套件和组装设计要求而设计。

创建更安全的数据中心

Boyd的解决方案考虑了完整的数据中心环境,提供了安静的解决方案 减少环境噪音污染 实现更安全的数据中心运营。

提高效率和可靠性

博伊德的数据中心解决方案为全球一些最具要求的数据中心提供密封和保护,帮助客户提升性能效率、优化资源利用、最大化能源回收,并在所有系统层级提升可靠性。

先进的气流密封解决方案,配备垫片和挡板

博伊德提供先进的空气密封解决方案,如热成型、FR V0认证的电气绝缘空气挡板,以及空气阻隔、空气屏蔽、密封片和空气分流材料,旨在控制和引导机箱内的气流。高性能材料如SOLIMIDE®聚酰亚胺泡沫和弹性体选项(如丁腈、EPDM、聚氨酯和硅胶)均优化密封力和压缩力偏转,以最大化空气封闭效率。这些密封泡沫和垫片最大限度地减少空气泄漏,保护敏感部件免受污染,并帮助维持系统稳定可靠运行。

绝缘 UL 标签和覆盖层

企业计算系统包含大量组件和子系统,这些组件和子系统需要清晰识别以保持峰值功能和性能。Boyd的自定义警告标签,法规图形,复杂的图形叠加层,系统信息标签,阻燃电缆管理解决方案和序列化识别标签有助于组织从世界级超大规模计算中心到小型边缘计算站点的任何规模的数据中心设施。在 UL 级电绝缘原材料上设计和印刷的信息和介电覆盖层有助于 UL 测试、批准和可追溯性。通过使用符合 Boyd UL 969 标准的警告和监管标签进行制造和组装,提高硬件的可追溯性。使用Boyd的综合钩环电缆管理系统,增加液体冷却系统的输入/输出网络电缆,电线和软管的组织。

系统信息标签
冲压阻尼器

数据中心噪声和振动缓解

除了环境污染物外,噪声和振动、电力和复杂的内部电子元件也会降低可靠性和系统完整性,增加维护费用和系统停机时间。Boyd的综合保护解决方案通过减少噪音和振动传播,提高电子信号完整性,通过阻止外壳V-0阻燃介电绝缘体内的火花电压来改善电击保护和消防安全,从而提高数据中心,网络和连接系统性能并最大限度地延长正常运行时间。

数据存储阻尼器和服务器密封

通过更高的读写准确性和速度以及针对数据中心运营环境的保护,提高云数据中心系统的性能和可靠性。宝德的解决方案 抑制振动和吸收冲击 来自机械和声学来源,如系统操作、声音和传统空气冷却系统,其中许多运动部件以高转速运行。我们是管理企业噪音、振动和声振粗糙度以及 硬盘驱动器阻尼.服务器机箱还必须密封并防止水或灰尘进入, 电磁干扰、LED 串扰和 火花电压 实现运行峰值性能和系统正常运行时间。

数据中心常见问题解答

什么是数据中心气流管理?

数据中心气流管理使用挡板、阻挡器、密封和过滤器等组件,引导空气通过预定路径,减少机架、机柜和服务器机箱内的旁通和泄漏。

挡板和空气阻挡器如何提升系统的稳定性?

挡板和空气阻挡器通过堵塞间隙和形成内部通道,引导气流沿工程路径流动,有助于减少意外气流路径,支持更可预测的系统行为。

空气阻挡剂和缝隙填充剂使用哪些材料?

材料选择取决于几何形状、安全要求和组装需求。Boyd支持包括SOLIMIDE®聚酰亚胺泡沫及其他用于气流控制和密封的工程泡沫家族等多种选择。

密封件和垫片如何帮助保护数据中心设备?

密封件和垫片有助于减少灰尘和湿气通过接缝、门和界面的进入,提高外壳的完整性和在频繁维修环境中的可靠性。

什么是EMI屏蔽,为什么它对数据中心很重要?

EMI屏蔽有助于减少影响电子性能和信号完整性的不良电磁干扰——尤其是在高密度电子和高速连接环境中。

什么是UL 969,为什么它对数据中心的标签很重要?

UL 969涵盖标记和标签性能(耐用性、可读性和附着性),以确保关键安全和法规信息在预期条件下保持可读和遵守。

HMI和图形如何提升托管和超大规模设施的可维修性?

清晰的前面板图形、叠加层和耐用的标签通过将指示和标识符放置在最需要的位置,提高技术人员的速度和准确性,减少大型车队间的服务摩擦。

Boyd支持哪些类型的接口组件用于数据中心设备?

Boyd 支持多种界面方式——包括开关和用户界面、图形叠加以及从原型制作到生产的全面板集成。

为什么数据中心硬件中噪声和振动的缓解很重要?

噪声和振动会降低可靠性,并导致复杂组件的停机时间;缓解方案有助于减少振动传播,提高在高强度环境中的稳健性。

Boyd 如何支持不同类型的数据中心(超大规模、边缘、模块化)快速程序执行?

Boyd的数据中心产品组合强调可信的高产能生产、灵活扩展和冗余全球制造,以支持快速部署和稳定的车队执行。

数据中心使用哪些工程材料解决方案?

数据中心工程材料解决方案包括密封件、垫片、EMI和RFI屏蔽、电气绝缘、空气挡板、空气阻隔器、标签、覆盖层、人机界面组件和减震材料,这些有助于保护设备并支持可靠运行。

为什么EMI屏蔽在数据中心很重要?

EMI屏蔽有助于保护敏感的数据中心电子设备免受电磁和射频干扰,这些干扰会影响信号完整性、系统性能和可靠性,尤其是在服务器、机架、机箱、刀片和存储环境中。

有疑问?我们随时可以提供帮助!