能源技术

能源技术解决方案

电池储能系统(BESS)储存电力,并在发电与需求不一致时提供电力。这些固定式储能系统集成了可充电电池单元和模块,并集成了电力转换、控制、热管理和保护外壳。BESS支持可再生能源整合、电网平衡、峰值需求管理、备用电力、微电网以及韧性电动汽车充电基础设施。

随着电气化在交通、建筑、联网设备和数据密集型基础设施中电力需求的增加,可靠的储能变得越来越重要。Boyd结合工程材料、热管理和精密制造,帮助保护关键的BESS接口免受热量、电气故障、环境暴露、振动以及机械应力支持、更安全、更可靠的能源技术解决方案的影响。

简化、多功能解决方案

密封、保温和保护,整合了系统设计,帮助减轻重量、创造额外设计空间,最大化能源创造、效率和储存容量。
设计灵活性

快速设计周期与快速原型制作

帮助你快速迭代设计,创造市场快速竞争优势,并使你能更快推出新产品,以实现更早的市场准入。
全球-FDA

更高的设计灵活性

具备将多种供应商材料结合的制造能力,打造优化的多层材料配置。

电动汽车充电

能源与电力管理

eMobility

什么是能源技术,它们为什么重要?

电池储能系统(BESS)是现代能源基础设施的核心,储存电力以备发电与需求不匹配时使用。它们支持可再生能源整合、峰值需求管理、备用电力、微电网和电网韧性。这些系统依赖于电池单元、模块、机架、电力电子设备和外壳的可靠保护。博伊德结合工程材料和先进制造技术,解决关键的BESS接口,同时支持更广泛的能源生态系统。相关解决方案帮助保护可再生能源设备、发电与配电系统、微电网及电动汽车充电基础设施免受热量、电气故障、环境暴露、振动和机械应力的影响。

能源技术应用

博伊德支持利用工程材料进行能源生产、转换、分配、储存和充电等应用。主要应用包括电池储能系统、可再生能源设备、微电网、电力电子、电网基础设施和电动汽车充电系统。BESS依然是主要关注点,因为它连接了可再生能源发电、韧性电力和可靠的能源传输。

为什么选择博德的电池解决方案?

提供先进材料

我们的轻便高性能密封解决方案帮助您设计更大、功率密度更高的电池。

量身定制的外观和感觉

我们对电池进行加固改造,以承受恶劣的环境和道路条件,用于储能和电动汽车电池,并延长使用寿命和续航里程。

增强功能和性能

我们为简化客户装配、制造设计 (DFM) 吞吐量和材料优化设计解决方案。

能源技术的博伊德差异

Boyd运用数十年在工程材料、密封、绝缘、热管理和先进制造方面的经验,保护电池储能组件及相关能源基础设施。我们的解决方案涵盖环境暴露、电气隔离、尺寸公差、受控热传递、振动及热事件保护,涵盖BESS、可再生能源设备、能源转换系统、微电网和电动汽车充电应用。

热失控的三大原因以及如何预防它们

查看文字记录

利用博伊德封装技术最大化BESS性能

(查看文字实录)

博伊德的能源技术遗产

  • 拥有大量生产电池密封和保护组件的丰富经验
  • 2 million + eMobility battery component installations
  • 超过60年的现场验证性能和超过1亿台设备在运输,航空航天和国防应用中的出货量,在安全性是关键问题的市场中具有值得信赖的可靠性。

为高要求环境打造坚固化BESS机箱

电池储能系统可在户外、工业设施、可再生能源发电现场或偏远地区运行。外壳必须能承受雨水、灰尘、湿度、温度循环、紫外线暴露、振动及反复维修。定制的周界密封和密封圈,或外壳密封圈或外壳密封圈,保护橱柜门、盖子、检修面板和服务接口免受环境入侵,同时支持压缩套件要求、外壳公差和可维护性。

用压缩垫管理细胞肿胀和堆积压力

棱柱形电池通过电荷循环和老化膨胀和收缩。如果没有受控压缩,尺寸变化可能导致堆叠压力不均、机械应力和模块内部运动。博伊德压缩垫可安装在棱柱电池之间,以适应膨胀、管理公差变化、保持目标堆叠压力并缓冲振动。制动片可设计为厚度、力偏转行为、压缩固定以及与相邻介质层或热障层集成。
突发冲击电池保护和压缩垫

BESS组件的电气隔离

介电膜和屏障在不占用必要空间的情况下,电气隔离单元面、模块盖、母线和外壳间隙。定制电气绝缘体保护端子、支撑母线并隔离紧固件,以保持关键间隙,降低短路或电弧风险。改装后的元件可结合薄膜、粘合剂和缓冲层,实现可靠安装和简化组装。

通过集成屏障控制热量、喷射物和传播

分层保护策略有助于管理电池失效的后果。电池或模块之间的热屏障减缓热量传递和传播。位于电池通风口上方的防爆屏障有助于保留碎片并将热喷出物引导至预定通风路径。盖子下方及通风口附近区域的绝缘毯为外壳表面、电子设备及相邻模块提供瞬态隔热。材料的选择和布置应与电池结构、通风方向、电气间隙、外壳架构及资格要求保持一致。
电池防火隔离与保护
SOLIMIDE-电池保护

SOLIMIDE®电池绝缘和保护

SOLIMIDE® 是一种耐火、超轻、无毒的泡沫,在极端高温和低温下都能保持最佳性能。它具有出色的阻燃性,在许多关键应用中用作阻燃剂。SOLIMIDE®在连续长期直接暴露于火焰下不会点燃或燃烧,零毒素和很少的烟雾。它具有传统的泡沫性能特征,如可压缩性和减振性。它还具有高水解稳定性的无芯吸性,这意味着它不会保留水或水重量,并且可以承受长时间暴露在液体中。当应用于电池组时,它在电池组级别充当二级防火保护,隔离火焰和火灾,同时吸收机械振动和声学,以获得更安全、更安静、更可靠的电池。

防止锂离子电池热失控

锂离子电池单体的良好温度管理及额外的备份安全功能,有助于防止电池热失控事件,或在发生时安全迅速响应。热失控预防始于优化设计,同时也需要组件防止热失控传播。多功能复杂电池组件解决方案,专为电池间应用设计,吸收冲击、振动和运动,散发电池热量,并在灾难性事件发生时起火焰或热隔离层。通过管理振动、运动和摩擦,使设计能够主动且安全地防止热失控事件,并在电池安全设计功能未能阻止电池间传播的极不可能情况下,迅速隔离极端热量或火灾。高度集成的热失控预防组件配备带有压缩垫和防火电绝缘的散热器,以隔离锂离子电池电池。预防、保护并隔离电池储能热失控和电动汽车电池热失控。

电池

加固电池以承受环境暴露

(查看文字实录)

如何保护电动汽车电池免受碰撞和热失控

(查看文字实录)

全球网络和本地支持

全球网络和本地支持

博伊德在三大洲维护近20个ISO 9001认证项目和9个多次IATF 16949认证的制造运营,确保我们的储能和电动出行组件超越对质量管理体系的严格要求,并获得区域支持。博伊德以客户为中心和关系管理文化与最严苛的QMS系统流程保持一致。通过优化流程、组织和效率,我们通过有效的管理和组装流程降低成本并提高良率,同时为客户提供最高品质的产品。

解决未来的可持续发展法规

Boyd在全球可用的区域ISO 14001认证制造业务以及与eMobility,电动汽车,混合动力电动汽车,自主性和储能创新者的长期合作伙伴关系,影响着我们如何超越严格的安全和区域环境要求,预测不断变化的消费者需求,并解决未来的可持续发展法规。

解决未来的可持续发展法规

电动出行领域的可信赖创新 |电动汽车电池热失控解决方案

(查看文字记录)

电动出行解决方案 |电动汽车热失控保护 |电动汽车人机连接技术

(查看文字记录)

能源技术与电池储能系统的优势

储存可再生能源,以备太阳能或风能发电减少时使用。

将能源消耗从高峰需求期转移开来,支持更可预测的运营成本。

为关键设施、基础设施和微电网提供备用电源。

通过平衡变动发电和变化需求,提升电网灵活性。

支持偏远或受限站点的韧性和连续性,这些场地维护访问可能受限。

能源技术与BESS设计挑战

保护材料和辅助设备必须在有限的围箱空间内安装,同时保持必要的电气间隙和服务通道。

单元和模块界面需要受控的热传递;热界面材料填补电池或模块底座与冷却板之间的缝隙,以减少接触电阻。

户外和远程安装需要耐用的环境密封件和组件,能够耐潮、防尘、温度循环、紫外线暴露以及有限的维护通道。

BESS的安全策略必须涵盖电气隔离、电池通风、碎片和喷射控制、瞬态热防护以及热失控传播。

压缩垫必须控制细胞肿胀,并在循环和衰老过程中叠加压力,同时避免产生过大压力。

利用Boyd拥有15+年电池专业知识和工程材料解决方案,保护现代能源技术从一个组件到另一个系统。

要了解的关键电池和能量术语

EV-电池图
术语定义
密封件和垫圈密封电池组、电池模块和电池盖,防止温度冲击、空气、灰尘和水进入。优化性能、防水和密封,同时考虑压缩永久变形和力挠度、NVH 和其他机械因素。
透气膜和密封件控制内部电池组件或电池组压力、湿度和其他环境因素。
EMI屏蔽通过阻挡不需要的外部电磁波,降低电池组和模块中的电子故障敏感性。
多层热失控保护高温、防火泡沫和薄膜,用于屏蔽、阻挡和抑制电池单元和模块之间的火焰。
压缩和公差垫管理电池单元公差堆栈和温度循环的膨胀和收缩。
电气绝缘和电池包装绝缘层包裹电池单元和模块,以防止内部关键组件之间的火花电压可能导致设备短路或火灾。
母线用介电粘合剂保护电池组件中的柔性印刷电路,以延长器件寿命。
热界面材料 (TIM)促进冷却板和电池模块之间的热传递,将热量从敏感组件中移走。TIM 有助于最大限度地减少流入、流经和流出界面的热流阻力。
细胞间键合压敏胶将袋子和棱柱形电池粘合在一起,以增强电池组组件的结构完整性。

能源技术与BESS(能源技术与BESS)常见问题解答

什么是电池储能系统(BESS)?

电池储能系统(BESS)将电能储存在可充电电池中,并在需要时提供。典型的BESS将电池单元和模块集成为电源转换、热管理、控制和保护外壳,以支持可再生能源的整合、高峰需求管理、备用电力、微电网和电网韧性。

有环保的电池冷却解决方案吗?

是的。更可持续的电池冷却方案可以提高能源效率,优化材料利用,并支持更长的系统寿命。热界面材料将电池单元或模块的热量传递到冷却板,而轻质绝缘和集成组件则可以减少零件数量和材料浪费。正确的方法取决于电池架构、工作环境、冷却需求和性能目标。

冷却在电池安全中扮演什么角色?

冷却有助于保持电池单元和模块在指定温度范围内,减少过热和温度梯度,避免性能下降并增加热失控风险。有效的热管理支持在负载变化和环境条件下更安全、更可靠的运行,但它只是更广泛电池安全战略的一部分。

BESS通常使用哪些保护材料?

常见的BESS保护材料包括限制尘埃和湿气进入的环境密封;保持电气隔离的介电膜和电绝缘体;管理电池膨胀和堆叠压力的压缩垫;将热量传递给冷却系统的热界面材料;以及帮助管理热量、碎片、热喷出物和热传播的隔热层、爆破层和绝缘毯。

环境密封条如何保护BESS饲养箱?

环境密封通过限制灰尘、湿气和污染物的进入来保护BESS机箱,这些污染物可能影响可靠性。定制泡沫或橡胶垫片密封橱柜门、盖子、检修面板和服务接口,同时满足机箱的公差、压缩要求以及维护期间的反复开启。

热障和防爆屏障有什么区别?

热障被放置在电池或模块之间,以减缓热传递并帮助限制热失控传播。爆炸屏障通常位于电池通风口附近或上方,帮助保留碎片并将热喷出物引导至工程通风口路径,远离相邻电池和敏感设备。

热界面材料在BESS中的作用是什么?

热界面材料(TIM)填补电池单元或模块底座与冷却板之间的空气间隙。通过适应表面不规则并降低热接触电阻,它们改善了向冷却系统的热传递,并支持更稳定的电池温度。

介电薄膜和电绝缘体如何提升BESS安全性?

介质薄膜和定制电气绝缘体在电池面、模块盖、端子、母线、紧固件和外壳间隙周围形成电气隔离。它们有助于保持必要的间隙,减少短路或电弧风险,同时在BESS组件内占用最小空间。

工程材料如何帮助保护BESS免受热失控?

工程材料通过预防、封闭和传播控制,帮助保护BESS免受热失控。介电膜和电绝缘体有助于防止电气故障。压缩垫负责管理单元的移动和堆叠压力。热障减缓单元或模块间的热传递,防爆屏障帮助控制碎片并引导热喷出物,绝缘毯则保护附近的外壳表面和组件。

选择BESS保护材料时应考虑哪些因素?

BESS保护材料的选择应考虑电池设计、工作环境、集成需求和验证要求。关键因素包括电池格式、通风方向、电气间隙、外壳架构、环境暴露、工作温度、尺寸公差、服务接入、连接方式及资格认证要求。

多个BESS保护功能可以合并为一个组件吗?

是的。根据性能需求和组件架构,转换后的多层组件可以结合密封、电气隔离、缓冲、绝缘和热管理功能。Boyd集成薄膜、泡沫、粘合剂、弹性体和绝缘材料,以减少零件数量,支持稳定放置,并简化BESS组装。

为什么在棱柱形电池单元之间使用压缩垫?

压缩垫置于棱柱形电池单元之间,以适应电池膨胀,维持目标堆叠压力,吸收尺寸公差变化,并减少充电循环和老化过程中的机械应力。这些功能有助于支持电池单元的稳定定位和模块长期可靠的性能。

与博伊德一起打造更安全、更可靠的能源系统

Build safer, more reliable energy systems with proven expertise: more than 1 million EV battery seals installed in today’s leading electric vehicles and more than 2 million eMobility battery component installations. Benefit from more than 60 years of field-proven performance and over 1 billion units shipped across transportation, aerospace, and defense applications—experience that supports trusted reliability where safety is critical. Partner with Boyd to simplify assembly, protect critical interfaces, and accelerate the development of dependable energy technologies from component to system.
最先进的电池材料测试实验室 481x280 1

有疑问?我们随时可以提供帮助!