首页 » 博客 » 如何增强显示性能:耐用性

如何增强显示性能:耐用性

在我们 之前的博客中,我们探讨了提高可见性和用户体验的不同显示增强功能。在显示增强系列的第二篇博客中,我们重点介绍了显示模块的耐用性和耐用性。

为什么要提高显示器耐用性?

一旦显示器设计满足视觉和用户体验规范,确保它在设备的整个生命周期内保持最佳性能就很重要。显示器经常会受到重度使用、跌落冲击、突然撞击、极端天气、各种可能的污染物以及其他可能损坏重要组件并导致故障的危险。

从加强外壳到回火盖板玻璃,有许多增强功能可以帮助显示免受冲击和大量使用,而不会影响功能。这对于电动汽车、医疗、航空航天或国防应用中的设备尤其重要,在这些应用中,故障或设备故障会对用户安全产生负面影响。

Boyd 一些最常见的显示模块耐用性增强类型包括:

  1. 优化边框和外壳:不同类型的塑料和金属会对外壳和封闭式显示器的耐用性产生重大影响。丙烯腈丁二烯苯乙烯 (ABS) 等材料和聚苯砜 (PPSU) 等工程聚合物具有出色的抗冲击性和强度,使其成为展示外壳的耐用选择。即使是无边框边框,我们的显示器设计专家也可以为新的或现有的外壳和边框设计提供指导,以优化材料选择和显示器保护。
  2. LOCA 粘合: 用于将显示模块组件粘合在一起的方法会对耐用性产生巨大影响。 液体光学透明胶粘剂 (LOCA) 粘接 提供任何粘接技术中最坚固和最佳的整体性能。由于显示器层是用液体胶粘剂而不是带框的气隙或胶带粘合在一起的,因此它可以抵抗极端温度、冷凝,并显著提高整体冲击强度。这种键合技术对于可能暴露在恶劣环境或反复大量使用的设备(如消费电子产品)特别有用。
  3. 垫片和密封: 显示器垫圈具有柔韧性、弹性,通常用于加固屏幕并提高耐用性。这些产品包括前框架垫圈和密封件、泡沫胶带和垫圈、边框粘合密封件、泡沫垫片、缓冲垫或阻尼器、触摸显示器安装胶带、外壳密封件和其他解决方案。它们吸收冲击和振动,防止筛网开裂和灰尘进入,同时还能实现散热、声学或机械能阻尼。垫圈还可以保护敏感的内部显示器电子元件,并保持长期的光学清晰度,防止灰尘、水、热、油或其他污染物的影响。Boyd 可以将多种工程材料和热技术集成到单个高效的显示垫片解决方案中,以提高效率、简化组装和更好的耐用性。
  4. 钢化盖板玻璃: 钢化玻璃是一种流行的增强功能,它使用热量或化学品通过改变玻璃的压缩和张力来提高盖板玻璃的强度。这使得显示器结构能够承受更大的力,并显著提高抗冲击性。根据盖板玻璃的厚度和强度要求,Gorilla Glass™ 或 Dragontrail™ 都是钢化铝硅酸盐玻璃,通常用于需要最高级别冲击保护的消费设备。
  5. 显示器保护膜: 保护膜提供光学透明屏障,以提高显示器对划痕、冲击、紫外线和水的抵抗力,同时保持最大的光学透射率。保护膜可以设计为长期或短期使用。长期应用旨在在整个设备生命周期内使用,以保护敏感组件(如盖板玻璃、屏幕和其他表面)在频繁和重复使用时免受刮擦或开裂。短期应用程序通过制造、构建和销售流程临时保护屏幕,以便所有者移除。根据所需的保护级别,有许多选项可供选择,包括防碎和盖板玻璃加固解决方案。

Boyd 在为各行各业的 OEM 和 Tier 1 合作伙伴提供不同的显示技术方面拥有数十年的经验。我们的供应商关系和对先进工程材料的访问使我们能够简化您的供应链,并将多个显示增强功能组合到一个集成显示解决方案中。

不确定增强显示模块的最佳方法,或者对 Boyd 提供的所有不同选项感到好奇? 立即请求咨询 我们的专家,为您的下一个项目找到合适的解决方案。