Energy and Power Management
什么是能源管理,为什么它很重要?
能源管理是利用资源高效、降低成本和最小环境影响来生产和分配能源的过程。能源管理需要一个动态、敏捷的框架来满足全球需求。多种技术、战略决策以及各种能源和消费场所需要一个高效、响应迅速的网络,以优化各种能源相关系统的能源使用,同时推动可持续增长和创新。
为什么选择Boyd?
提高能量转换效率
提高发电和转换性能效率。
更高密度的电力电子器件
设计更高功率密度的组件。
针对恶劣环境对系统进行加固
密封、保护和屏蔽能源管理系统免受外部暴露。
延长产品寿命
提高能源管理系统的可靠性和使用寿命。
利用 Boyd 的密封和冷却技术最大限度地提高 BESS 性能
(查看文字实录)
启用电源管理解决方案
(查看文字实录)
能源管理示例
能源管理包括发电、电力转换和智能电网系统,以分配能源消耗。传统电源利用燃气轮机或蒸汽轮机发电。随着电力行业继续投资可再生能源,替代能源正在迅速增长。风力涡轮机和太阳能发电场需要足够的电力转换,以连接到电网和智能系统,以满足不同的能源生产和需求。
管理气流
通过有效的气流管理最大限度地提高能量回收率,以优化冷却效率、降低能耗并提高整体能源管理系统性能。Boyd密封泡沫和垫圈可防止空气泄漏并优化气流,使冷却系统能够以最佳性能运行。
噪声振动粗糙度和冲击解决方案
噪声振动粗糙度和冲击解决方案对于减少内部机械磨损和减轻外部环境噪声污染至关重要。Boyd的NVH保护解决方案旨在提供声学和振动阻尼,以保护设备和技术人员。
通过正确的电气绝缘防止组件损坏
有效的电气绝缘有助于能源管理,防止漏电造成的能量损失,并最大限度地减少导致能耗增加或停机时间的故障风险。Boyd先进的电气绝缘解决方案是可定制的,并使用各种材料进行设计,以满足不同发电和管理应用的绝缘需求。
提高能源应用标签的效率、准确性和定制能力
Boyd开发UL,cUL和CSA批准的定制标签,以满足客户的独特要求。使用我们的多功能标签增强安全性、品牌管理并简化运营,这些标签将品牌、关键信息和其他功能结合到一个高质量的解决方案中。
解决未来的可持续发展法规
Boyd的全球业务,遵守区域内ISO 14001标准,对环境实践和可持续性的承诺以及电力行业的合作伙伴关系使我们能够与区域法规保持一致,并在满足不断变化的消费者需求方面保持创新。
全球网络和本地支持
Boyd致力于质量管理,国际标准和运营效率。我们在多个大洲的 40+ ISO 9001 认证运营,强调流程优化、组织效率和有效管理,突显了我们致力于提供高质量产品、超越客户期望和保持卓越运营的决心。
能源管理的宝德差异
能源管理的好处
推动技术和实践创新,促进智能电网、储能解决方案和需求侧管理技术的发展。
通过有效的能源管理实践降低成本、优化能耗、减少浪费并提高整体效率。
通过更有效地使用能源资源,提高电力系统的整体效率,提高发电、配电和消耗中的性能并减少能源损失。
启用需求响应计划,允许公用事业公司在需求高峰期调整能耗,平衡电网负载并防止过载。
促进间歇性可再生能源并网,确保稳定可靠的电力供应。
通过优化的能源管理减少停电和中断,从而提高电网的可靠性和弹性。
通过监控和优化能耗来管理发电和配电资产,延长其使用寿命并降低维护成本。
能源管理挑战
先进的技术解决方案要求:集成各种能源、智能电表、物联网设备和高级分析需要复杂的技术解决方案和互操作性。
电网现代化:随着能源系统的发展,传统电网需要升级为能够处理双向能量流、整合分散式能源和容纳电动汽车的智能电网。
数据管理和分析:管理和分析智能电表和传感器生成的大量数据非常复杂。从数据中提取有意义的见解需要高级分析和数据安全措施。
可靠的能源生产和分配已成为现代生活的关键,因为电力供应和可获取性几乎在每天的每一分钟都影响着大多数人的日常生活。随着全球电子化的不断增多,一致和可靠的力量将变得越来越重要。
Boyd在设计和制造解决方案以及用于发电和能量转换的复杂系统方面拥有悠久的历史,旨在确保整体应用的可靠性,性能和使用寿命。从涡轮机和发动机到电网系统和电池存储,Boyd的热、密封和保护解决方案提供了高质量、经济高效的方法,使这些应用以最高效率运行。
除了帮助生产和储存更高效的能源外,Boyd 还认真负责我们的全球足迹,并继续努力支持我们公司内的环保意识,并鼓励使用更清洁的能源。
电力行业的密封和保护解决方案
Boyd在识别和解决客户挑战方面经验丰富,通过我们在应用和材料科学方面的广泛知识。适当的密封和保护使制造商能够确保发电和存储系统中的敏感电子设备能够承受恶劣的环境。凭借Boyd的材料专业知识和广泛的密封产品和可用的认证,我们为客户提供高性能应用的最佳密封解决方案。
密封解决方案包括业界最广泛的 O-Rings 目录、定制垫片、挤出塑料和模制橡胶,这些橡胶可密封细腻和重要的电子元件,防止灰尘和水进入和其他环境危害。这些解决方案可确保发电设备(通常位于维修和维护可能困难和昂贵的区域)保持安全。
Boyd 保护解决方案包括 EMI/RFI 屏蔽和吸收、图形叠加和 NVH 保护,所有这些解决方案均通过系统信息标签保护设备和用户免受伤害,以提供正确的服务说明、消除内部和外部电磁干扰和串扰,以及声学和振动阻尼,以尽量减少内部机械磨损和外部环境噪音污染。压铸外壳和其他保护材料通常与 Boyd 密封和热解决方案集成,用于完整的系统保护和增强,以确保以更低的着陆成本获得更好的性能。
有疑问?我们随时可以提供帮助!