什么是液体冷板?

液体冷板 (LCP) 负责有效地将热量从具有高热负荷的表面传递到液体冷却系统中使用的流体。液体冷板的性能对于确定液体系统的整体有效性至关重要。

液冷板

液冷板 (LCP) 是液体冷却系统中的关键接口,将泵送的流体引导至热源,并将废热传递到冷却剂中进行后续冷却。冷板具有热源安装表面、液体通过的内部通道以及入口和出口。热工程师优化冷板液体流路设计和构造,以在液冷系统限制(如压降和流量)内最大限度地冷却。

泄漏性能

100% 在线测试

可靠 100% 泄漏测试 生产了几十年的冷板。

提高性能功能

通过更高水平的冷却提升产品性能

使用有效的液体冷却板优于空气冷却

流体图标

优化直接液体冷却接口

定制的冷板天际线和基座最大限度地提高了热源和冷却系统之间的界面,以实现最佳性能。

改进诊断

高度可定制

优化平衡流速和压力下降的设计,以优化性能。

延伸表面液体冷板

液体冷板如何工作?

冷板本身不会冷却设备;它必须集成到一个液体回路中,该回路包括一个用于流体循环的泵和一个热交换器,以排出冷板吸收的热量。

为什么使用液体冷板?

利用液体的高热容量,比风冷热管理解决方案快速吸收更多的热量。冷板擅长在各种系统配置中消散高密度、高输出的热负荷,促进热量有效地传递到液体冷却系统中。

在延伸的表面液体冷板内
冷板CFD

为什么选择宝德作为您的液体冷板?

Boyd 的工程师擅长开发和制造高质量、紧凑耐用的冷板,以满足您的系统要求,同时减轻重量和复杂性。我们利用基于数十年经验数据的精确性能仿真来快速优化冷板设计并加快您的设计周期。宝德广泛的制造方法和 100% 泄漏测试 结构选项可帮助您减轻产品重量、提高性能或使用高性能 LCP 减小整体装配尺寸。

用于电动汽车和运输的液体冷板解决方案

(查看文字实录)

加固电池以承受环境暴露

(查看文字实录)

高效冷却组件

液冷板是液体冷却系统的一部分,可吸收半导体、微处理器、印刷电路板组件 (PCBA) 或其他电力电子设备等设备的废热,并将其传递到液体冷却系统。通过利用液体通过冷板的卓越吸热能力,优化冷却效率并保持电子元件的理想工作温度。

有疑问?

Boyd 液体冷却回路和冷板参考设计,适用于最新芯片

半导体 300x300 3

英伟达

半导体 300x300 1

英特尔

半导体 300x300 4

AMD公司

半导体 300x300 2

博通

电动汽车电池解决方案

查看我们的 3D 交互式工具,探索 Boyd 的电动汽车电池解决方案以及我们如何推动多方面的创新。单击下面的图片或按钮,让自己沉浸在我们的电动汽车电池解决方案中!
电池组速度较慢的 gif

液体冷板技术

液冷板的横截面

通过正确的结构满足应用要求

由于液体冷却用于各种应用,Boyd开发了多种液体冷板技术,为客户提供针对其应用的优化解决方案。我们的工程团队利用最合适的技术来满足项目要求,如热性能、流速、阻力和压降、接液路径材料、重量、耐用性和几何形状。

详细了解我们最受欢迎的 LCP 技术:

零件号描述下载联系我们
CP20G01扁管液体冷板热图联系我们
CP20G03扁管液体冷板热图联系我们
416101U00000G高接触™管液体冷板416101U00000G 数据表联系我们
416201U00000G高接触™管液体冷板416201U00000G 数据表联系我们
416301U00000G高接触™管液体冷板416301U00000G 数据表联系我们
416401U00000G高接触™管液体冷板416401U00000G 数据表联系我们
416501U00000G高接触™管液体冷板416501U00000G 数据表联系我们
416601U00000G高接触™管液体冷板416601U00000G 数据表联系我们
CP10G01管液冷板性能联系我们
CP10G03管液冷板性能联系我们
CP10G05管液冷板性能联系我们
CP10G07管液冷板性能联系我们
CP10G14管液冷板性能联系我们
CP10G16管液冷板性能联系我们
CP10G18管液冷板性能联系我们
CP10G20管液冷板性能联系我们
CP12G01管液冷板性能联系我们
CP12G05管液冷板性能联系我们
CP15G01管液冷板性能联系我们
CP15G05管液冷板性能联系我们

冲压液体冷板

冲压冷板是一种轻质冷板结构,它利用了LCP一侧或两侧铝冲压的制造效率。这种方法通过将流道、安装几何形状和其他特征简化到单个流程中,并消除了 CNC 时间,从而进一步减少了制造时间和成本。冲压冷板可以通过内部翅片进行增强,以提高热效率,并可控气氛钎焊 (CAB) 钎焊 100% 泄漏测试 海豹。

电动交通

eMobility

电动汽车电池、车载电子、电源转换

能源管理

电源转换

Boyd 标准 CPU 液体冷板数据表

标准参考设计:Boyd 标准 CPU 液体冷板数据表

液冷回路冷板

机加工液体冷板

机加工和钎焊冷板为热源到液体系统接口提供了最多的流动路径和结构几何形状定制。优化复合体, 100% 泄漏测试 流道采用精密CNC加工和高质量的CAB或真空钎焊。Boyd广泛的技术组合通过翅片插件进一步提高了性能,以进一步增强向液体系统的传热。

人工智能与云计算

半导体和处理器冷却

工业过程设备

电机驱动冷却、电源转换、激光和传感器冷却

能源管理

电源转换、电池储能系统

圆管液体冷板

标准参考设计

Boyd 的圆管 LCP 是经济高效的组件冷却,适用于中低热负荷。管状冷板由压入槽道铝板的铜管或不锈钢管组成。管式冷却板有连续管式或歧管式可供选择。通过增加 5-15% 的湍流器,将管冷板性能提高 10-11%。
高接触冷板
Boyd 2 Pass 冷板数据表

Boyd Hi-Contact 2 Pass 数据表

Boyd 4 Pass 冷板数据表

Boyd Hi-Contact 4 Pass 数据表

Boyd 6 Pass 冷板数据表

Boyd Hi-Contact 6 Pass 数据表

工业过程设备

电机驱动冷却、电源转换、激光和传感器冷却

能量管理

电源转换

扁管歧管液体冷板

扁管歧管液体冷板

扁平管冷板非常适合在有限的垂直空间内冷却小型高热密度组件,如热电冷却器。扁管冷却板使用薄壁铝多端口挤出 (MPE) 管,可最大限度地降低冷板和热源之间的热阻,并产生表面热均匀性。扁平管 LCP 使用更粘稠的流体,如乙二醇和水 (EGW)、油、3M 氟惰性和®聚 α 烯烃 (PAO),具有增强的内表面积和低压降。

电信

计算机或服务器微处理器冷却和测试设备热管理

航空航天

更多电动飞机(MEA)中的轻型航空电子设备,电机和电子冷却解决方案,卫星发射期间将电子热量传输到收起的散热器面板。它们还可以用作热二极管,以防止向后漏热。

国防

安装在执行器上的电子冷却、发动机废热翼和整流罩防冰以及热特征抑制

液体冷板定制

材料

  • 不锈钢

润湿路径需要与液体回路中的其他组件兼容。混合铜和铝会导致电偶腐蚀,从而降低系统性能和使用寿命。

流路选项

  • 中观通道
  • 并行通道
  • 管和/或歧管

制造工艺

  • 数控加工
  • 搅拌摩擦焊
  • 冲压
  • CAB 钎焊
  • 真空钎焊

Cold Plate 常见问题解答

什么是冷板?

冷板是一种热管理组件,它通过将热量直接传递到流经冷板的液体冷却剂来冷却高温设备。此过程可有效去除多余热量,并有助于保持最佳工作温度。冷板必须连接到完整的液体冷却系统。

冷板是如何工作的?

冷板将热量从高温部件传递到循环液体冷却剂。当组件产生热量时,冷板通过其表面吸收热量,热量流入液体冷却剂,液体冷却剂将其带离组件。

冷板用在哪里?

冷板用于需要高效热管理的应用。它们有助于防止过热并提高数据中心、电力电子和电动汽车 (EV) 等应用的性能。

冷却板的用途是什么?

冷却板的目的是散发高温组件的热量,防止过热并确保稳定运行。通过有效地将热量传递到液体冷却剂,冷却板有助于在苛刻的环境中保持最佳温度并提高系统的性能和可靠性。

冷板的主要用途是什么?

冷板的主要目的是通过传导和对流将热量从高温组件中转移出去。当组件或设备产生热量时,冷板会通过其表面吸收热量。吸收的热量流入循环液体冷却剂,液体冷却剂将热量带走并通过热交换器或液体冷却系统将其消散。

如何设计冷板?

工程师分析系统的热负荷和流量要求。他们选择具有高导热性的材料,并设计内部通道以优化冷却剂流动和传热。他们使用计算仿真来优化设计以实现最高效率。工程师定制冷板以适应特定应用,如电力电子、电动汽车电池或医疗设备。了解有关 液体冷板设计的更多信息。

冷板是热交换器吗?

从技术上讲,是的,冷板的作用是一种专注于能量吸收的热交换器。它从高温组件中吸收热量并将热量传递到循环液体冷却剂,有效去除热量以保持最佳温度并防止系统过热。但热管理行业通常使用术语“热交换器”来指代使用两条流体路径的热组件,这些流体路径专注于系统的排热。了解有关 热交换器的更多信息。

冷板的热阻是多少?

冷板的热阻衡量其将热量从组件或设备传递到冷却剂的有效性。它的计算方法是冷板上的温差除以热流速率。较低的热阻意味着更好的传热性能,使冷板能够在各种应用中有效地管理热量。

冷板的尺寸是多少?

冷板的尺寸根据其特定的应用和设计要求而有所不同。冷板的长度和宽度从几英寸到几英尺不等,厚度通常在 0.25 英寸到 1 英寸之间。工程师定制这些尺寸以适应他们冷却的组件,确保在各种应用中的最佳性能。

冷板和热管有什么区别?

冷板和热管在热管理中起着不同的作用。冷板将热量直接从组件或设备传递到循环液体冷却剂,有效地散热以保持最佳温度。相比之下,热管使用相变过程来移动热量。热管内的液体在加热时蒸发,吸收热量。冷却后凝结成液体,放出热量。冷板擅长冷却高温组件,而热管则有效地管理长距离的被动热传递。请访问我们的 热管页面 ,了解有关热管工作原理及其应用的更多信息。

冷却板用什么材料?

冷却板通常由具有高导热性的材料制成,例如铝和铜。铝重量轻且耐腐蚀,非常适合许多应用,而铜具有出色的传热性能,但更重。工程师根据热性能、重量、成本和冷却系统的具体要求等因素选择材料。

散热器和冷板有什么区别?

散热器通过对流和辐射将组件的热量散发到周围的空气中。它由金属翅片或旨在增加表面积以改善气流的坚固结构组成。相比之下,冷板将热量直接从组件传递到循环通过它的液体冷却剂。冷板在高热负荷应用(如电力电子和数据中心)中提供更有效的散热,而散热器通常用于要求较低的环境。

有疑问?我们随时可以提供帮助!