首页 » 博客 » 如何增强显示性能:可见性和用户体验

如何增强显示性能:可见性和用户体验

Boyd提供了几种不同的显示增强功能,以提高可见性和用户体验。

在决定产品的特定显示器时,一种尺寸并不适合所有人。显示器通常需要满足各行各业不同的严格视觉标准。Boyd有几种方法来增强显示性能,以满足您独特的用户界面需求,而不会增加重量,体积或增加功率需求。

为什么要增强显示器可见性和用户体验?

视觉显示增强功能通过提高阳光下的可读性、最大限度地提高显示器的活力和清晰度,并通过最大限度地减少显示器漏光损失来优化电源效率,从而改善用户体验、客户满意度和市场采用率。

一些最常见的显示模块增强类型,可提高可见性和用户体验

  1. 自动对焦或自动对焦涂层:防指纹 (AF) 涂层和防污 (AS) 涂层是当今最常用的两种前表面显示屏增强功能。这些涂层可保护因重复使用而能见度降低的表面。这些增强功能通过喷涂应用,可在前表面受到油污和污染物沉积物影响的应用中使用显示器,避免重复用户触摸、交互和操作。
  2. 增透膜或AG涂层:防反射 (AR) 涂层和防眩光 (AG) 涂层经常用于户外应用或具有不同光照的应用。在汽车或农业等行业,减少眩光和反射非常重要,在这些行业中,可见性至关重要,并且用户同时受到自然光和人造光的影响。两者都应用于显示器的前表面,以便在阳光直射或其他恶劣的照明条件下获得更好的可视性。这些镀膜通过减少反射或眩光造成的光损失来提高显示器的表观亮度和对比度。用户可以在各种使用环境中看到更生动的图像。
  3. 装饰盖板透镜或玻璃:显示模块的前表面是用户首先看到的东西,使其成为设备信息、指令和功能的理想场所。装饰盖板或玻璃需要将彩色图形、徽标或其他注释直接打印到镜头或玻璃的后表面上。这些标记可以设计为突出显示器的特定区域,增强显示器的美感,指示警告或推广品牌,结合形式和功能。该工艺用途广泛,适用于广泛的应用。
  4. 增强背光组件:许多显示模块包括一小条发光二极管 (LED),它们环绕着 LCD 以照亮显示器。这些 LED 通常安装在称为轻轨的薄金属栏杆中,该栏杆具有多种增强选项。根据能见度要求,可以用更亮或更暗的 LED 代替 LED。或者,Boyd可以安装双模轻轨,交替使用LED类型,以在同一轻轨上包括多种照明形式。亮度增强膜改善了显示器的视角,并回收了背光产生的光,朝向用户,从而提高了活力、可见性和背光效率。许多显示模块包括一小条发光二极管。
  5. 反光膜:反射膜集成到显示器中,通过减少指向显示器侧面或背面的废光来提高效率和亮度。反射膜通过显示器反射光线,将所有生成的显示模块光集中到观看者。更多的光线到达用户,最大限度地提高能源效率、活力和色彩真实度。
  6. 光学透明粘合剂:使用折射率匹配的光学透明粘合剂 (OCA) 将显示模块组件粘合在一起,并最大限度地减少折射损失。光学透明的粘合剂在整个显示屏上提供一致的薄粘合,并具有最大的最佳清晰度。OCA 经过优化以匹配显示模块组件的折射率,从而最大限度地提高用户的光线过渡,以获得更好的显示对比度、活力和活力。

不同的视觉和用户体验显示增强功能可以根据产品的视觉和性能要求进行混合和匹配。在下一篇博客中,我们将介绍用于加固和保护显示器的不同增强功能。