在开发新产品时,显示屏盖与显示屏本身同样重要。实际的显示组件通常没有任何类型的保护,使其容易受到环境因素的影响,并因继续使用而损坏。根据产品要求,通常需要添加玻璃盖以保护显示器免受冲击或刮擦,同时仍保持光学质量。然而,并非所有玻璃都是平等的。成本、强度、颜色选项和可用厚度会影响使用哪种盖板玻璃的决定。
盖板玻璃材料的常见类型
下面,我们将介绍用于显示模块的几种最常见的盖板玻璃类型。钠钙玻璃
钠钙玻璃,也称为钠钙浮法玻璃,是显示模块中最常用的玻璃类型。它非常适合任何成本问题,但抗冲击性或特定着色可能不是的应用。由于钠钙玻璃中的铁含量很高,它可以具有微妙的绿色色调。虽然这在用深色打印时并不明显,但它可以使任何较浅的颜色(如白色)带有不需要的绿色色调。然而,由于它是所有玻璃选项中最便宜且最容易获得的,因此它在显示应用中很普遍。低铁钠钙玻璃
在强度方面相同,并且比传统的钠钙浮法玻璃略贵,低铁钠钙玻璃是一种更透明的玻璃,几乎无色调。这种玻璃通常用作任何需要在显示屏周围具有较浅或纯白色的产品的盖子,因为没有绿色色调会扭曲颜色。铝硅酸盐玻璃
铝硅酸盐玻璃,通常被旭硝子公司称为康宁大猩猩玻璃或Dragontrail™玻璃,是一种非常薄的化学强化玻璃™。铝硅酸盐玻璃是最坚固的玻璃类型之一,比其他类型的显示玻璃具有更高的抗冲击性。铝硅酸盐玻璃往往生产成本更高,比其他玻璃选择更难获得,并且最大厚度限制在两毫米。然而,由于其强度和薄型,它是智能手机和手持消费设备的热门选择。比较不同类型的盖板玻璃
下表比较了上述三种类型的盖板玻璃:
*价格随玻璃厚度而变化
无论您最关心的是成本、厚度、颜色还是任何其他因素的组合,Boyd 的专家都可以帮助您为显示器找到完美的盖板玻璃。通过 与我们的专家进行咨询,了解有关我们的显示器集成能力的更多信息。