首页 » 博客 » 弹性体键盘中的主动网络与死网

弹性体键盘中的主动网络与死网

在另一篇博客中,我们讨论了弹性体键盘如何提供无与伦比的设计灵活性,以适应您产品的独特感觉和规格。一旦您决定使用弹性体键盘,通过定制每个按钮的确切感觉来创造最佳的客户体验非常重要。根据应用的不同,需要考虑几个设计注意事项。

是很难按下以避免意外激活,还是易于按下电视遥控器等消费类应用?按下按钮时是否应该发出可听见的啪啪声?无论需要哪种方式,弹性体键盘都可以通过采用有源卷材或死网设计来定制,以多种不同的方式感受和表现。

主动卷材弹性体键盘

具有主动网页设计的弹性体按钮在按钮底部有一个小网,当按下按钮时会弯曲。当按下按钮时,这种弯曲的电阻会发出触觉响应,通知用户开关驱动。在按钮的底部模制一个碳或金属冰球,当按下按钮时,它完成了电路。

死网弹性体键盘

相比之下,弹性体键盘上的死网页设计是一个底部没有任何网的按钮。不是提供触觉反馈的网,而是在按钮下方插入一个金属圆顶。金属圆顶在按下时提供触觉响应和可听见的咔嗒声。

活性和死网弹性体键盘之间的成本差异

两种设计之间的区别之一是制造成本。对于有源网页设计,工具可能稍微贵一些,因为阻力由卷材本身控制。这通常需要更多的试验和错误来确定卷材的厚度,因为整个键盘都是一体成型的。要准确计算出按下按钮以使其达到确切所需阻力所需的驱动力可能很棘手。对于死网按钮,插入的金属圆顶决定了电阻,金属圆顶通常具有需要按下的非常特定的驱动力。简单地说,特定的圆顶是根据所需的力来选择的。

弹性体键盘类型的可清洁性

另一个重要的区别是两种类型的可清洁性。虽然两者都是密封的并且在恶劣的环境中工作良好,但清洁死网键盘可能更容易,因为这些按钮通常不会像有源网页设计那样突出。此外,它们通常不会通过挡板,从而为不需要的材料提供更少的空间。由于缺少边框和死网页设计的低调,它们通常更容易清洁。

虽然它们之间存在差异,但决定是使用活跃的 Web 还是死的 Web 设计最终归结为特定产品所需的用户体验。要了解有关弹性体的所有可能性的更多信息或讨论您的独特项目需求,请与我们的专家安排 咨询 。