首页 » 博客 » 什么是技术印刷?

什么是技术印刷?

对于需要严格公差和规格的功能性印刷,技术印刷技术是完美的解决方案。

本博客是我们关于技术印刷的新系列的第一篇。在本系列中,我们将从头到尾描述创建技术印刷解决方案所涉及的过程。首先,我们将重点定义技术印刷及其用途。

技术印刷简介

技术印刷是一个通用术语,用于超出行业标准、材料、工艺和规范的功能印刷项目。这些项目需要极其严格的公差和关键的产品规格,通常属于高度监管的行业,例如医疗行业。这些流程遵循当前的良好生产规范(cGMP),这是FDA执行的法规,以确保产品始终符合所需的质量标准。技术印刷和功能印刷都用于类似的应用,例如薄膜开关。功能性印刷具有更宽容的规格,而技术印刷具有更严格的要求。

技术印刷项目示例

技术打印部件的一个常见例子是印刷电极,它是为电化学分析而制造的条带。这涉及技术印刷,因为它们通常用于高度监管的医疗领域,如糖尿病试纸等应用。在制造印刷电极时,导电线复杂地印刷在聚酯上,通常使用导电油墨,包括碳、银和氯化银银。

对于技术印刷,将导电墨水涂在表面上类似于在蛋糕上涂糖霜的过程。当你挤压一袋糖霜时,控制量的糖霜从最后的开口中出来。在技术印刷过程中,导电油墨作为电路线应用于聚酯基材的过程相同。

医疗行业的技术印刷

Boyd经常为电化学试纸和设备制造电极,例如糖尿病试纸或快速诊断实验室。Boyd用银,碳或各种导电油墨打印电极,以测量电流或其他信号。然后,我们的客户将在电极顶部应用试剂。当这些试剂暴露于血液等体液中时,会发生化学反应,电极将检测到该反应并将信号发送到其供电的设备。这是在很小的范围内完成的,信号的读数必须完全准确,这就是为什么这部分需要高度审查的技术印刷。电路中的大差异会改变结果,并可能导致试纸失效,因此需要更严格的技术印刷公差。

技术印刷项目涉及许多变量,例如固化时间和油墨质量,以及使用的承印物和厚度。这些变量受到严格控制,尤其是在为医疗设备制造电极时。这些部件用于关键设备,在某些情况下可能意味着生死,例如医院使用的药物管理设备的按钮或疾病诊断实验室中使用的印刷电极。Boyd是一家值得信赖的技术印刷项目制造商,在医疗行业和其他高度监管的行业拥有多年的经验。

在本系列的下一篇博客中,我们将介绍技术印刷项目如何从开发到生产。