首页 » 博客 » 技术印刷:开发

技术印刷:开发

对于技术打印项目,Boyd 提供从开发一直到生产的支持。

本博客是我们技术印刷系列的第二篇。在我们的 第一篇博客中,我们深入介绍了什么是技术印刷。在这篇博客中,我们将讨论技术打印项目如何从开发到生产。

技术印刷项目是如何开始的?在 Boyd,技术印刷项目从我们的开发部门开始,在那里对设计进行检查、审查和测试。目标是生成开发零件设计并快速确定零件是否可制造。我们的打印团队将提供设计注意事项和测试报告,直到得出结论。一旦一批零件的单位产量高且成功率高,项目就可以进入全面生产。

技术印刷项目的阶段

技术印刷项目在开发过程中要经过五个阶段,然后才能进行全面生产,每个阶段都有特定的操作。这些阶段是技术印刷项目所特有的,只是因为在开发过程中需要高度审查。

第 1 阶段:构思

构思是客户和 Boyd 之间的持续对话,旨在确定设计风险最高的领域。这允许双方定义测试设计假设的步骤,并评估潜在的设计和材料解决方案,以帮助建立对已知挑战的信心。

第 2 阶段:降低风险

风险缓解阶段用于验证材料稳定性和适印性、探索材料处理和注册选项、审查固化过程以及建立计划的生产方法。定义可能发生的风险和挑战可以相应地制定计划。所有挑战都必须谨慎应对,因为技术打印部件需要更严格的公差。

第 3 阶段:小批量功能原型

小批量原型制作用于使用计划在全批量生产期间使用的材料和初步产品设计创建功能性打印部件。这可能需要几轮原型布局和测试,直到达到高良率成功率。使用技术打印时,此阶段的项目变得更加特定于设备,并且超出了典型的生产、开发和行业标准。

第 4 阶段:生产开发原型制作

确定合适的设计后,Boyd 将致力于过渡到生产制造开发。将打印和评估更大数量的零件,以满足客户的规格要求。技术印刷需要更严格的质量标准和过程控制,这就是 Boyd 实施如此严格的生产审查的原因。

第 5 阶段:生产验证

一旦零件通过生产开发原型制作,项目就会交给生产团队和设计工程师进行批量生产。

Boyd 的专业知识和严格的质量体系使我们能够在这些高度监管的空间中工作,并让我们的客户对我们为他们生产的零件充满信心。在我们的下一篇博客中,我们将介绍 技术打印项目的认证程序 。

准备好开始您的技术打印项目了吗? 联系 Boyd 开始吧!