什么是光学特性测试?
光学特性测试是进行测试以确保显示器在其预期条件下满足所有光学性能要求的过程。这些测试在设计阶段进行,以帮助支持产品开发,并在生产过程中作为质量控制工具进行。光学特性测试在 Boyd 最先进的 Light Lab 进行, 在那里,专门的测试设备使我们的专家能够收集有关显示器光学特性的数据。
设计新显示器通常从 LCD 开始。虽然选择用于显示器的 LCD 可能满足所有视觉要求,但从粘合方法到显示增强功能(例如薄膜、网格和涂层)的一切都可能改变其视觉特性。可以在生产过程中进行光学特性测试,以确保显示器在不同层粘合在一起时保持其视觉完整性。此数据还可以用作更改叠层时的目标点,或用作未来显示界面程序的参考。
光学特性测试还可以验证显示器是否满足对特定应用可能至关重要的其他视觉标准。在整个生产过程中可以测试的其他一些因素包括紫外线照射引起的黄变、表面反射率、对比度、可读性、亮度和颜色均匀性。
另一个需要考虑的关键因素是显示器的使用环境。虽然显示器在实验室开机时可能满足所有视觉要求,但在其他条件下使用时,它可能也需要满足这些规格。Boyd 的 Light Lab 拥有先进的设备,可以模拟不同的光源和位置。显示器的颜色、亮度和响应时间等测量值几乎可以从任何视角和处于不同的功率状态下进行。
通过在项目早期让 Boyd 参与,我们的专家可以协助选择组件并提供设计考虑以实现最佳可制造性。要了解有关 Boyd 测试服务的更多信息并讨论您下一个项目的显示需求,请安排 与我们的专家咨询。