首页 » 博客 » 连接创新

连接创新

各行各业不断发展的创新

不断进步的技术领域、不断变化的市场动态、监管压力和不断变化的消费者偏好推动行业进行创新,以提高性能和效率。随着技术的进步和变得更加复杂,电气化、网络融合、智慧城市和物联网 (IoT) 等趋势引发了从电动汽车到医疗等各个行业的变革。
技术进步、不断变化的营销动态、监管压力和不断变化的消费者偏好推动了各行各业的创新

宝德将行业之间的创新联系起来

博伊德在跨行业创新进步的桥梁中发挥着关键作用,推动各行业的加速增长。通过无缝整合密封、屏蔽和保温,Boyd为各行业提供关键的跨行业支持,助力各行业追求卓越。
Boyd为各行各业的创新进步架起桥梁,以加速增长
Boyd对跨行业支持和创新的承诺不仅仅是满足电动汽车、半导体、医疗、云等动态行业不断变化的需求。我们积极利用一个行业的创新来点燃其他行业的进步,培育一个共生的增长生态系统。我们的方法以知识转移和专业知识适应为中心,作为催化剂,在这些行业的整个范围内促进进步、优化效率和提高绩效。
Boyd的跨行业支持和创新提高了动态行业的绩效

在我们的连接创新 3D 工具中了解有关我们所服务的行业的更多信息:

密封、保温和屏蔽最新技术

Boyd 图形警告标签

人机界面和显示器

Boyd在为各种应用制作铭牌,图形叠加层以及各种类型的信息,安全和品牌标签方面拥有超过60年的历史,Boyd的专业知识可以提升您的客户体验。从开关和用户界面到安全标签和人机界面功能,我们全面的HMI解决方案可增强您的产品。通过将品牌、关键信息通信和电气绝缘结合到一个高质量且可靠的火焰屏障解决方案中,简化组件复杂性。
通过Boyd的HMI和显示解决方案增强客户体验

绝缘和屏蔽

Boyd的绝缘和屏蔽解决方案旨在保护敏感组件和用户免受一系列挑战,包括极端温度,过度声能,不受控制的电力,电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)。使用Boyd的SOLIMIDE®泡沫隔绝噪音,振动和热挑战,同时保持出色的环境稳定性。我们的集成技术使我们能够结合工程材料,开发满足绝缘、声学、隔热、防火和安全要求的多功能综合解决方案。
SOLIMIDE绝缘泡沫566x300 1
通过Boyd的绝缘和屏蔽解决方案提高用户安全性,系统采用率,复杂系统的可靠性和效率

环境密封和保护

通过使用Boyd的环境密封和保护解决方案减少组件磨损,提高产品的可靠性和使用寿命。我们的环境密封解决方案可保护您的产品,并防止冲击、噪音、振动、声振粗糙度 (NVH)、嗡嗡声、吱吱声和嘎嘎声 (BSR) 以及流体进入或暴露于颗粒物。我们深厚的材料科学专业知识使我们能够制定复杂的解决方案,以解决侵入防护、NVH 缓解、保护表面、防水或防尘应用、耐用应用以及一系列额外的环境密封挑战。

与宝德一起创新

凭借数十年宝贵的经验和专业知识,博伊德站在创新前沿,设计、制造和制造创新行业中的尖端工程材料解决方案。我们世界一流的工程、制造和测试能力,配合大量数据和尖端技术,使创新解决方案能够满足特定应用,无论是数据中心的显示和HMI解决方案,还是尖端的医疗可穿戴设备。我们凭借丰富的材料科学专业知识,识别出打造优先考虑性能、可靠性和能效的创新解决方案所需的材料和组件。想全面了解Boyd的工程材料解决方案,或详细讨论您的项目需求,欢迎与我们的团队交流。