首页 » 博客 » 什么是透皮贴剂?

什么是透皮贴剂?

铁路行业和宝德解决方案

九月 16, 2022

透皮贴剂是高效且无创的可穿戴药物输送系统,但这些独特的医疗可穿戴设备如何工作?

什么是透皮贴剂?

透皮贴剂是一种可穿戴药物输送系统,其中粘性贴剂提供通过患者皮肤吸收的预定剂量的药物。虽然透皮贴剂自 1970 年代后期以来一直存在,但作为一种有效且非侵入性的给药方式,采用已变得越来越普遍。透皮贴剂用于止痛药、节育、维生素输送、益智药、助眠剂和其他可以通过皮肤安全给药的应用。

透皮贴剂解决了其他药物输送系统面临的几个挑战。因为它们在数天或数周内提供持续的药物输送,因此患者无需记住严格的用药时间表,从而提高患者的依从性。透皮贴剂还可以降低给药错误并提高患者的舒适度,因为它们可以自行给药,并且经常减少或消除某些药物的注射。

透皮贴剂的类型

透皮贴剂大致分为四种不同的结构:

  • 粘合剂:顾名思义,粘附药物透皮贴剂的特点是药物在粘合剂本身内。粘在皮肤上的粘合剂不仅可以将贴片粘附在患者身上,还可以输送药物。这些可以具有单个粘合剂层或多个粘合剂层,具体取决于药物量和释放时间表。多个粘附药物层通常用于需要佩戴数天或数周的药物疗程。
  • 水库: 储液器透皮贴剂包括一个单独的层(或储液器),其中包含液体形式的药物。储液槽和粘合剂之间的膜层控制输送速率。药物通过粘合剂分散到患者的皮肤中。
  • 矩阵:像储液器贴片一样,药物被固定在一个单独的层中,并通过粘性衬里释放到患者的皮肤中。药物被包裹在粘合剂和离型纸之间,因此衬里控制药物输送的速度,而不是额外的膜层。
  • 蒸汽贴片:蒸汽贴剂是透皮贴剂最常见的结构之一,是单层可穿戴设备,通过粘合层以蒸汽形式释放药物。由于缺乏速率控制层或膜,它们通常用于短期治疗疗程的药物,没有精确的扩散要求。

透皮贴剂的结构基于几个因素,例如佩戴时间、药物粘度和药物的最佳释放方法。相同的药物通常通过不同类型的透皮贴剂配制为替代剂量和释放时间表的释放。

透皮贴剂层

大多数多层透皮贴剂将包含背衬层压板和粘附在皮肤上的粘合剂衬里。更复杂的设计可能有额外的粘合剂、衬里、储液器和膜。增强剂、稳定剂或防腐剂也可以根据需要添加到贴剂中。

宝德的不同之处

Boyd在为医疗行业制造透皮贴剂和其他可穿戴设备方面拥有数十年的经验。我们利用广泛的供应商关系和广泛的制造专业知识,找到最合适的粘性粘合剂、层压板和背衬层,以确保患者的舒适和安全。我们独特的制造能力使我们能够创建多层解决方案,从而降低供应链复杂性并降低总成本。我们在全球范围内制造100至10.000级医疗洁净室,以确保质量和高产量。

要了解有关 Boyd 解决方案如何实现医学未来的更多信息或讨论您独特的透皮贴剂需求, 请联系我们的专家。

相关文章

什么是CGM设备?

什么是CGM设备?

什么是连续血糖监测设备?连续血糖监测(CGM)设备体积小巧,可穿戴医疗......

什么是NVH和BSR

什么是NVH和BSR

NVH和BSR简介 噪声、振动和粗糙度(NVH)是机械系统中不受欢迎的特性......

液体过滤的可靠密封

液体过滤的可靠密封

使用正确的液体过滤密封件最大限度地提高效率和安全性 精确的密封使液体过滤保持...

您可能还喜欢

什么是CGM设备?

什么是连续血糖监测设备?连续血糖监测(CGM)设备体积小巧,可穿戴医疗......

什么是NVH和BSR

NVH和BSR简介 噪声、振动和粗糙度(NVH)是机械系统中不受欢迎的特性......

有疑问?我们随时可以提供帮助!