首页 » 博客 » 玻璃印刷技术

玻璃印刷技术

从丝网印刷到数字印刷再到熔块印刷,Boyd使用多种技术在玻璃上印刷。

为了确保任何玻璃印刷应用的成功,需要考虑许多因素,例如玻璃类型、玻璃的固有色调、墨水类型、墨水颜色、固化过程和环境条件。但是,需要确定的一个关键因素是打印方法。玻璃可以使用三种技术之一进行印刷:丝网印刷、数字印刷或熔块印刷。虽然所有这些方法都支持不同的形状、尺寸、厚度、眼镜类型,并允许使用多种颜色,但它们有独特的优点和缺点。

玻璃丝网印刷

第一步是专门定义设备的用途,因为这可以决定哪些触摸屏是可行的。例如,您的显示器是用于可能受到恶劣条件影响的军事应用,还是用于耐用性可能不是一个大问题的廉价玩具?这两种情况都需要具有不同功能、耐用性、输入注册和定价的屏幕技术。缩小了显示器的预期用途范围后,下一步就是确定哪些功能是必要的。

玻璃上的数字印刷

玻璃上的数字打印功能类似于普通喷墨打印机,其中唯一要求是打印数字艺术文件。它在最后一刻更改设计方面提供了更大的灵活性。与丝网印刷不同,任何设计变化都需要构建新屏幕,修改艺术文件以进行数字印刷既快速又简单。这使其成为原型设计和实现更快产品上市时间的绝佳选择。但重要的是要注意,与丝网印刷中使用的油墨相比,用于玻璃数字印刷的油墨更薄。因此,在使用浅色或柔和阴影时,可能需要多个图层才能达到足够的不透明度。这可能导致厚度增加,并可能给光学贴合工艺带来挑战。与一次印刷一种颜色的丝网印刷相比,数字印刷还允许一次印刷所有不同的颜色。玻璃上的数字印刷目前正在不断发展,以适应更多类型的油墨。

玻璃上的熔块印刷

熔块印刷与丝网印刷相似,但使用的油墨和固化过程除外。独特的粉末玻璃油墨被丝网印刷到玻璃上,并在热回火过程中固化。热量将墨水熔合到玻璃上,提供强大的附着力,使墨水难以去除或刮掉。由于熔块打印在所有技术中具有最高的耐用性,因此非常适合玻璃经常暴露在国防、工业和电动汽车领域常见的具有挑战性的环境条件下的应用。然而,它也是最昂贵的印刷方法,因此不经常使用。虽然熔块印刷可以在热钢化玻璃上进行,但通常不能用于化学强化玻璃,因为玻璃料印刷工艺的玻璃厚度必须大于2mm。熔块颜色也仅限于黑色、白色和一些灰色。

Boyd 的专家为您的定制应用将功能和耐用性的正确组合结合在一起,不仅可以帮助您选择最适合您的玻璃应用的打印技术,还可以支持您从原型制作到生产的玻璃打印和粘合需求。要了解有关 Boyd 粘合解决方案的更多信息,请安排 与我们的专家进行咨询。

相关文章

什么是CGM设备?

什么是CGM设备?

什么是连续血糖监测设备?连续血糖监测(CGM)设备体积小巧,可穿戴医疗......

什么是NVH和BSR

什么是NVH和BSR

NVH和BSR简介 噪声、振动和粗糙度(NVH)是机械系统中不受欢迎的特性......

液体过滤的可靠密封

液体过滤的可靠密封

使用正确的液体过滤密封件最大限度地提高效率和安全性 精确的密封使液体过滤保持...

您可能还喜欢

什么是CGM设备?

什么是连续血糖监测设备?连续血糖监测(CGM)设备体积小巧,可穿戴医疗......

什么是NVH和BSR

NVH和BSR简介 噪声、振动和粗糙度(NVH)是机械系统中不受欢迎的特性......

有疑问?我们随时可以提供帮助!