随着技术变得更加互联,保护敏感电子元件免受不必要的电气干扰至关重要。
最大限度地减少电气干扰对产品性能至关重要,尤其是在受到严格监管的行业中,来自组件的过度干扰可能是灾难性的或危及生命的。过多的静电、射频或电磁信号会影响敏感元件,从而导致多种问题或可能的故障。幸运的是,有几种方法可以减轻不需要的电子信号的输入和输出。
什么是屏蔽?
屏蔽是防止射频干扰 (RFI)、静电干扰 (ESD) 或 电磁干扰 (EMI) 的输入和输出影响电子设备正常运行的过程。它通常是通过添加喷涂、粘附或模制金属来帮助吸收干扰来完成的。金属连接到接地层,任何多余的输入和输出电子信号都会被拉到地,以避免损坏敏感的内部组件。
下面,我们将介绍电子元件的常见屏蔽类型。
1) 金属罐
最常用的屏蔽方法之一,在电路板上的计算机芯片上添加成型的铝罐或盖子。每个罐子的底部都包含小的扩展,这些扩展件穿过电路板并连接到接地层。鉴于铝具有出色的导电性,并且易于在生产后添加金属罐,这是覆盖任何可能遗漏并发出干扰的热点的有效选择。
2) 镀铝聚酯薄膜
镀铝聚酯薄膜通常是最便宜的选择之一,由一块涂有铝的聚酯薄膜薄片组成。板材经过模切,并使用粘合剂粘附在外壳内部。Mylar 连接到机箱接地,以有效吸收和消散电子干扰。
3) 丝网印刷导电油墨
对于各种基材,一种流行的选择是使用丝网印刷导电油墨。油墨在外壳的周边打印,以吸收多余的干扰。然后,墨水连接到机箱接地,任何吸收的 EMI、RFI 或 ESD 信号都被拉到地面。对于可能难以丝网印刷的基材,也可以通过喷涂或移印来涂抹油墨。
4) 真空沉积
作为预成型镀铝聚酯薄膜或丝网印刷油墨的替代品,真空沉积可用于涂覆外壳内部,在基材上形成一层薄薄的金属。这层高导电性金属可阻挡 EMI、ESD 和 RFI 信号,将它们拉至地。这种屏蔽方法通常用于塑料外壳或不规则形状的外壳,在这些地方,它可能不适合印刷导电油墨。
5) ITO 薄膜和网片
氧化铟锡 (ITO) 薄膜和网片经常用于在显示器上提供屏蔽。直接涂覆在玻璃或塑料上,ITO 薄膜几乎是透明的。高水平的透明度和导电性使显示器和触摸屏能够保持功能,同时减少出站和入站电气干扰。
在寻找合适的屏蔽类型时,有几个重要的问题要问。该产品是否适用于受到高度监管的行业,例如军事或医疗,在这些行业中,EMI 或 RFI 可能会有害?产品是否需要遵守特定的行业标准才能满足可接受的传入或传出信号阈值?是否有某些屏蔽方法可能无效的特定基材?
归根结底,基材选择、零件尺寸甚至外观要求都是选择合适的屏蔽方法的重要因素。不同类型的 EMI/RFI 管理 通常混合和匹配,以找到完美的解决方案。要找出适合您下一个项目的屏蔽选项,联系我们的专家。