首页 » 博客 » 如何选择正确的触摸屏技术

如何选择正确的触摸屏技术

有了所有不同的触摸屏技术和功能,您如何为您的设备选择最佳的触摸屏?

随着触摸屏作为用户界面系统的一部分越来越受欢迎,选择正确的触摸屏技术正成为一项关键的设计决策。电阻式触摸屏或投射电容式 (PCAP) 触摸屏均具有许多不同的优势。鉴于触摸屏选项种类繁多,您如何选择提供最佳用户体验的触摸屏选项?

选择触摸屏技术时要考虑的六件事

在本博客中,我们将介绍您在产品开发阶段开始时应该提出的六个关键问题,这些问题将帮助您为下一个项目选择理想的触摸屏技术。

1) 设备的预期用途是什么?

第一步是专门定义设备的用途,因为这可以决定哪些触摸屏是可行的。例如,您的显示器是用于可能受到恶劣条件影响的军事应用,还是用于耐用性可能不是一个大问题的廉价玩具?这两种情况都需要具有不同功能、耐用性、输入注册和定价的屏幕技术。缩小了显示器的预期用途范围后,下一步就是确定哪些功能是必要的。

2) 需要哪些触摸功能?

用户是否只需要在您的设备上用一根手指选择单个输入?如果是这样,标准的 4 线电阻式触摸屏可能是一个完美的选择,因为它的结构简单,无需增加太多成本即可处理。但是,如果用户需要缩放、滚动或激活具有多个接触点的功能,则会将选择范围缩小到具有多点触控功能的屏幕,例如投射电容 (PCAP) 或电阻式多点触摸屏 (RMTS)。

3) 触摸屏将如何激活?

鉴于触摸屏记录输入的不同方式,产品设计师必须考虑如何激活屏幕。用户是否戴着手套或使用铅笔或手写笔等其他物体来触摸屏幕?如果是这样,可能需要特定类型的触摸屏才能注册这些输入。虽然可以调整投射电容式触摸屏的灵敏度以记录某些手写笔和手套,但所使用的物体必须能够破坏电容场。对于可以使用其他输入设备的应用,电阻式触摸屏模块是更理想的选择,因为它可以记录来自几乎任何对象的输入。

4) 触摸屏的使用环境是什么?

另一个需要考虑的关键因素是触摸屏的激活位置。在医疗环境中会受到刺激性清洁剂的影响吗?它是否会在可能受到反复冲击的工业环境中使用?如果耐用性或可清洁性是一个关键问题,PCAP技术是理想的选择,因为盖玻片的损坏不会改变其正确注册输入的能力。对于更温和的环境,电阻屏可以满足性能要求,而不会增加额外的成本

5) 价格点是多少?

虽然随着技术越来越流行,PCAP触摸屏的成本不断下降,但电阻式触摸屏仍然是更便宜的选择。如果您正在寻找用于简单玩具、游戏或其他廉价应用的触摸屏模块,那么除了简单的 4 线电阻式触摸屏之外,其他任何模块都可能给设备增加不必要的成本。但是,对于需要高端外观和感觉的计算机、智能手机或其他昂贵的应用程序,投射电容屏可能值得额外的成本。

6) 触摸屏需要处理多少次驱动?

不同的触摸屏结构适用于不同的驱动次数。4线或8线电阻式触摸屏可能最适合只需要在几千次致动中保持精确的设备,而如果设备需要更多使用,则5线触摸屏是更好的选择。但是,如果显示器需要处理数百万次驱动,投射电容屏将是理想的选择,因为它可以在几乎无限的输入下保持其精度。

虽然这些问题是一个很好的开始,但这远非在决定最佳触摸屏技术时要考虑的详尽变量列表。要讨论您的项目需求并讨论定制解决方案, 联系我们的专家。