首页 » 博客 » 可再生电池储能

可再生电池储能

铁路行业和宝德解决方案

12 月 11 日、2023 日

平衡电力需求与可再生电池储能

电动汽车 (EV) 的功耗不断增长、电气化设备的广泛采用以及数据生产和处理的加速,需要更多、更可靠的储能系统。可再生电池储能系统将可再生能源与电池储能系统(BESS)集成,以缓解和稳定这种需求激增,增强电网稳定性,减少碳足迹,并增强可持续性。

可再生能源电池储能 591x295 1
使用可再生电池储能系统管理和稳定峰值功率需求
可再生能源电池储能 2 591x295 1

可再生电池储能:为什么重要?

可再生电池储能系统有效地弥合了太阳能或风能等间歇性可再生能源与动态能源需求之间的差距。BESS在生产高峰期储存多余的可再生能源,并在高需求或低可再生能源输出期间释放,从而提高能源可靠性并减少对化石燃料的依赖。
可再生电池储能系统有效地弥合了可再生能源与一致能源需求之间的差距

技术创新和可再生电池储能系统

电池技术的进步如何为BESS赋能?

增强型电池技术促进了可再生能源的广泛采用。电池技术的进步提高了电池储能系统 (BESS) 的性能和可靠性,提高了能量密度,延长了循环寿命,并实现了增强的安全功能。电池创新可实现高效的功率密度提高、快速的能源需求响应以及延长使用寿命的安全运行。

哪些创新的电池解决方案支持可再生 BESS?

创新的电池密封和隔热对于保持电池完整性和性能至关重要,同时实现可再生能源的高效安全储能。热绝缘结合坚固的密封机制,保持电池处于最佳工作温度,防止过热并减少热失控。这种集成方法提升了电池效率,增强了安全措施,并延长了储能系统的使用寿命。

创新的电池绝缘和密封解决方案提升了电池储能系统的效率、安全性和使用寿命

宝德的电池技术创新

博伊德引领电池技术创新,提供轻量化、高性能的解决方案,支持更大功率、高功率密度的电池。博伊德高效的隔热材料如SOLIMIDE®泡沫,通过最大化能量转换效率及能量储存系统和电池之间的电力分配,提升了逆变器和变流器的性能。我们的集成解决方案能够密封、绝缘和保护,使得坚固耐用的可再生电池储能系统能够实现,同时增加设计空间、提高效率和更大的储能容量。

Boyd的电池技术创新使强大的可再生电池储能系统具有更高的效率和存储容量

使用 Boyd 提升您的解决方案和服务

Boyd 在为运输、航空航天和国防等先进行业设计和制造电池解决方案方面拥有 60+ 年的传统,使我们能够制造更轻、更紧凑的电池。利用我们的制造工艺、材料和技术专长来刺激电池技术创新,并推进可再生电池储能系统的开发。要了解有关我们的热管理解决方案的更多信息或讨论您的项目需求,请安排与我们的专家进行咨询。