ADAS 和高级计算

为什么使用高级驾驶辅助系统 (ADAS) 冷却系统?

高级驾驶辅助系统 (ADAS) 冷却系统可保持关键电子系统的安全工作温度,帮助实现驾驶自动化和车辆安全。暴露在过多的热量下会降低处理速度或降低关键安全功能的响应能力和准确性,限制敏感组件的使用寿命,并降低系统的整体可靠性。如果没有ADAS冷却系统,自动驾驶功能将不切实际且不安全。

用于ADAS的液冷电子控制单元

ADAS冷却系统有什么作用?

通过使用ADAS冷却系统,制造商可以安全地增加与车载数据处理和远程信息处理相关的传感器数量,以推动其系统进入更高水平的自动驾驶。车辆设计人员可以整合和集中更多ADAS子系统电子控制单元(ECU),以利用更有效的热管理。借助最适合的ADAS冷却系统,系统设计人员可以提高数据处理速度,从而获得更可靠的系统,快速响应。
3D-车辆内饰与ADAS系统渲染
技术-空气-液体过渡-图表

什么是高级驾驶辅助系统 (ADAS) 冷却系统?

驾驶员自动化水平的提高推动了车载电子和远程信息处理解决方案的整体功耗。ADAS热管理的技术和结构取决于周围的系统,如液体管路的可用性以及自动化水平。很少的自动化具有较少的计算负载,因此压铸外壳或增强型压铸组件等空气冷却系统可以满足热管理要求。更重要的驾驶员自主性需要更多的冷却来管理更重的数据收集、处理和传输,因此更高水平的ADAS实现需要更多的冷却,其中可能包括两相和液体解决方案。

为什么将Boyd用于您的ADAS冷却系统?

Boyd的技术组合使我们能够设计和制造紧凑,轻便和高度可靠的ADAS冷却系统。Boyd的ADAS热管理解决方案可帮助您确保一致的传感器和计算性能,高效的能源使用,并保持安全的工作温度,无论计算需求如何。由于我们使用广泛的技术进行设计和制造,因此我们可以为您的特定应用推荐最适合的解决方案。博德的传感器冷却解决方案是 so reliable that they’re used on the Perseverance Mars Rover.
铜超薄均热板
阿达斯信息图

什么是ADAS(高级驾驶辅助系统)?

高级驾驶员辅助系统(ADAS)是帮助驾驶员更安全地操作车辆的主动系统。这些先进系统中的每一个都使用放置在车辆周围的各种传感器收集数据,使用车载电子设备处理这些信息,并通过远程信息处理与其他系统进行通信。ADAS支持广泛的功能,从更直观的车辆操作到具有5级自动化的全自动驾驶汽车。这些系统旨在减少驾驶员错误并帮助挽救生命。

仍然不确定是否将Boyd用于您的ADAS解决方案?

Boyd的传统和专业知识不仅在于热管理,还在于密封和保护ADAS等关键系统。我们的工程材料解决方案可以帮助密封传感器和电子设备免受环境危害,并减轻冲击和振动对这些系统的使用寿命和可靠性的影响。我们享有盛誉的专业知识之一是处理最具挑战性的材料,包括光学透明胶粘剂。从先进的粘接解决方案到定制的弹性垫片和泡沫解决方案,Boyd可以帮助您保护和延长您精心设计的ADAS系统的使用寿命和可靠性。
集成显示垫片

ADAS 热管理常见问题解答

什么是汽车热管理?

汽车的热管理控制电池、传感器和电力电子设备等关键组件的温度,以确保最佳性能并防止过热。

汽车的热系统是什么?

汽车中的热系统管理各种部件的热量,包括发动机、变速箱和电池。它使用散热器、冷却剂泵、热交换器和隔热材料来调节温度、确保高效性能并防止过热以提高安全性。

热管理在 EV 中的重要性是什么?

电动汽车 (EV) 中的热管理可优化电池性能、延长使用寿命并确保安全。通过保持最佳工作温度,它可以提高能源效率并支持电力电子设备和电机的可靠运行,最终提高车辆的整体性能和续航里程。

什么是 ADAS,它是如何工作的?

高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 使用传感器、摄像头、LiDAR 和雷达来监控周围环境并协助完成制动、转向和车道保持等任务。它处理实时数据以检测危险并帮助防止事故。

ADAS 有多少种类型?

ADAS 有几种类型,包括自适应巡航控制、车道偏离警告、自动紧急制动、盲点检测和停车辅助。每个系统都支持驾驶安全性和便利性的不同方面。

ADAS 中使用了哪些传感器?

ADAS 使用雷达、摄像头、超声波传感器和 LiDAR 来监控车辆的周围环境,并协助完成物体检测、距离测量和车道跟踪等任务。

ADAS 使用什么硬件?

ADAS 依靠传感器、摄像头、雷达、激光雷达、中央处理器 (CPU) 和图形处理单元 (GPU) 来收集和处理数据,以实现实时决策和更安全的驾驶。

ADAS 使用什么处理器?

ADAS 使用高性能处理器,通常采用片上系统 (SoC) 解决方案、中央处理器 (CPU) 和图形处理单元 (GPU) 的形式,来管理来自传感器的数据,并为对象检测、路径规划和车辆控制做出实时决策。

谁制造 ADAS?

主要汽车制造商、技术公司和专业供应商制造 ADAS,设计和生产将高级驾驶员辅助系统集成到车辆中所需的硬件和软件。

ADAS 的关键组件有哪些?

ADAS 的关键组件包括传感器(如雷达、摄像头和 LiDAR)、控制单元、软件算法和通信系统。这些元素协同工作,以检测环境、处理数据并执行驾驶任务,从而提高安全性和便利性。

有疑问?我们随时可以提供帮助!